スピードメーターケーブルのレビュー

平均満足度 4.40 (120件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スピードメーターケーブル NTB
NTB
799 / 税込 879
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。 【用途】ビジネス・スクーター用
120件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-06-19
用途:
スクーター修理
対象商品:
34558973

普通に使用できました。

2017-03-04
用途:
JA07型スーパーカブ110 消耗部品
対象商品:
35501697

ホンダ純正部品の半額程度で買えるNTB製の社外品で
旧型カブ用の物は過去に購入使用した事が有り問題なく装着できたのですが、
このJA07型スーパーカブ110用の場合
ケーブル上部の鉄製で管状の口金がハンドルバーを避ける為に[くの字型]にベンドしているため
インナーケーブルが直線状に戻ろうとする反発力によって口金の中心からズレようとします。
ここにズレが生じていると、インナーを先にメーター側の受け金に差し込むことで
メーター側とケーブル側のセンターを合わせて固定ナットのネジ込みのガイドとする事ができず、
固定ナットの取り付けに非常に手間取る事になります。
そのため、ホンダ純正品の場合はアウターケーブルの先端を口金の出口付近まで伸ばす事で
インナーケーブルを口金の中心に保持するガイドとして機能させ、
ナットの取り付けを容易にするように工夫がされているのですが、
このNTB製の社外品はアウターケーブルが口金の入り口ですぐに途切れてしまっている為
口金出口でインナーケーブルが大きく横にズレてしまうのでナットの取り付けを阻害してしまい
スーパーカブの狭いスペースで速やかに組み付ける事が不可能になっています。
純正ならば5分かそこらで済むはずの交換作業が、
なんだかんだで原因追及も含めて1時間近く掛かってしまいました。
これでは部品価格の安さのメリットも吹き飛んでしまいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2015-08-24
用途:
バイク
対象商品:
34558946

低価格で純正品と変らない すんなり取り付け出来ました

2015-12-16
用途:
FTRメーターケーブル取り換え
対象商品:
60541171

他より安かった
後はどれぐらいもつかですね

2015-03-13
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34558982

メーターが動かなくなった為。現象は走行中に突然動かなくなったので間違いなくケーブルと読んで購入。付け替えはドライバープラスとマイナスと10ミリメガネだけで出来た。試しに走ると
メーターがまた動き出した。感動(^.^)

2013-08-27
用途:
バイク修理
対象商品:
34558946

純正品と変わらず使用できます。価格面でもおすすめ

1人が参考にしています
2015-07-05
用途:
バイクのメーターに
対象商品:
34558937

10分で作業が終わりました。素人の自分にも楽な作業でした。

カーハウスゼロ 様2013-04-27
用途:
所有の原付
対象商品:
34559262

価格も安く、文句なし。。。

1人が参考にしています
2013-07-07
用途:
修理
対象商品:
34559217

いいんじゃない

1人が参考にしています
2015-01-11
用途:
交換
対象商品:
34559174

アウターに亀裂が入っていたので交換。当然ですがノーマルと同一形状です。装着は問題ありませんでした。

2013-01-31
用途:
純正品代替え
対象商品:
34558921

純正品と遜色ないようです。

2012-09-28
用途:
メーターケーブル交換
対象商品:
34559262

とても安くて満足しています。
使用も今のところ特に問題ないです。

2016-03-25
用途:
スピードメーターケーブルとして
対象商品:
34559104

半年で切れた。安かろ、、それだけのもの。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2014-09-18
用途:
使用しているスクーターのメーターが突然動かなくなりました。
対象商品:
34558982

純正と社外品で購入を考えて、安価なこの商品を選びました。NTBは信頼できるメーカーなので問題なく取り付け可能ですし、加工もする必要もありません。作業自体はカウルやメーターのネジを外す。それとホイールに接続しているワイヤーのストッパ-をドライバーかラジオペンチの先で押し取り外す簡単なもの。取り外しと取り付けで所要時間30分程度です。

1人が参考にしています
アートテクニカルモータース 様2015-11-04
用途:
中古車
対象商品:
34558973

純正と違和感無し。

2014-06-30
用途:
SUZUKI ZZ50用に使用
対象商品:
34559271

交換が簡単に出来てメーターが復活した。
あまり割安感が無い。

2014-03-11
用途:
カブ110のメーターケーブル交換
対象商品:
35501697

品質に問題ない。
値段も純正より安い。
しかし納期が5営業日とかなり遅い。
メーカー純正部品より早くとまで言わないが、
1週間も待つぐらいなら純正部品を手配したほうが良くなってしまう。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00~18:00)

2013-11-14
用途:
バイクの補修
対象商品:
35501697

新品のはずだったが外装の一部に取り付けていたようなかなりのへこみがあった。私は使えればへこみがあろうがきずがあろうがクレームはつけませんが・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

2015-07-04
用途:
中古車仕上げ
対象商品:
34559061

型番を見て購入しましたが形が違い使用できませんでした。
写真があればこの様な間違いは無いと思いますが・・

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
至急、担当部署に申し伝え、画像登録を致します。
何卒宜しくお願い致します。

2013-09-02
用途:
バイクの修理用
対象商品:
34559086

純正部品との違いが分からないぐらいの品質でした。

1人が参考にしています