イリジウムIXプラグ 2輪車用のレビュー

平均満足度 4.70 (828件のレビュー)
商品レビューを投稿する
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
1,498 / 税込 1,648
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
828件中 261~280件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-01-23
用途:
ninja250SLのプラグ交換にCR8EIXを注文しました
対象商品:
09990976

純正のMR8CI-8が¥1,700のくせにCR8EIXは同等品で¥1,090で買えました。感謝。
バイクはイリジウムでも5千キロ走行ごとに交換が推奨されておりますので
また利用したいと思います。

2019-02-05
用途:
定期交換部品として
対象商品:
09990942

HSAから交換です。IXだからって特に何か大きく変わるわけではないです。ただIXタイプは音が柔らかく、回転がやさしくなる傾向があると毎回感じます。力が出るとか始動性が・・・とかは変わりませんが躾が良いエンジンになる気がして使っています。

2020-03-02
用途:
オートバイ
対象商品:
09991064

迅速でとても丁寧な対応、梱包も丁寧で満足です!(^-^)/

2018-12-19
用途:
スクーターのメンテナンス依頼用
対象商品:
09990933

標準プラグより目に見えて性能アップする訳ではないが、加速時等は感覚的には良い評価。デンソーイリジウムパワーより見た目はパッとしないが、熱価6のCR6HIXがあるので良い。デンソーIUF22は熱価7の冷え型しかないので、ややくすぶるようだ。価格も手頃。四輪車と違って回転数の高い二輪車でもイリジウムタイプなら15000km交換を目安にすれば十分。

2019-05-04
用途:
バイクのメンテナンス作業
対象商品:
09991055

始動性とレスポンス・高速時の伸びが良くなたような気がします。

2019-02-01
用途:
バイクの、メンテナンス
対象商品:
09990933

125ccパイクに、取り付け交換。
アイドリングが、安定した。
加速時の、アクセルが、滑らかになった
気がします!

2019-04-28
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
09990967

アイドリング、走りも、少しよくなった感じです。安いしいい。

株式会社トウブ建設 様2018-12-13
用途:
エンジンのメインテナンス
対象商品:
09990967

交換後エンジンがスムースになり、パワーが出ているのが分かります。
道具さえあれば、ユーチューブなどで交換方法がアップされていますので、
交換出来ると思います。是非チャレンジしてみてください。

2018-11-03
用途:
90年代レプリカ2スト250バイクのメンテに使用
対象商品:
09990924

何台もバイク整備・レストア等の作業をしていますが、プラグはNGKが一番です!
デ○ソー製品は2スト車で使うと、高回転での失火がよくあるので、ウチでは全てNGK製を使用します!
信頼のNGKおすすめです!

1人が参考にしています
2020-02-16
用途:
部品交換
対象商品:
09991073

どこよりも安価であったため、満足です。性能も問題なし。

株式会社WEED 様2019-04-30
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
09990933

カブのボアアップに取り付けました。体感できるほどの差は感じませんが、良い方に作用してくれると思います。

2019-04-01
用途:
バイクに使用
対象商品:
09990967

愛車のバイクに付けますが、今回新たにバイクを購入。付け替え比べると明らかにアイドリング時の音の力強さ安定感、走った時のトルク感。
安い物だし、ケチっちゃダメだと改めて痛感しました

2019-03-05
用途:
原チャのプラグ交換
対象商品:
09990967

4スト原チャのプラグ交換、どうせならイリジュームにと。燃費も良いです。

2019-01-19
用途:
定期点検時
対象商品:
09991064

CB1300 SC54で使用しています。
使用した感想ですが、燃費、パワー感、変化しているのがよくわかります。

山仁水産 様2019-02-22
用途:
少しでもパワーアップに。
対象商品:
09990942

少しでもパワーアップと燃費が良くなればと思い購入。始動後、すぐにアイドリングが安定します。パワーアップと燃費は...。

2018-11-07
用途:
VTR250に使用
対象商品:
09990994

いつも20000㎞で交換してます。
使用した感想ですが、燃費、パワー感、変化しているのかよくわかりません。
ただ、カブリにくく、ローメンテ、ロングライフなので助かってます。

2019-02-11
用途:
中国製のYBR125(キャブ仕様)に使用しました
対象商品:
09990933

取り換え後、アイドリングが安定したように思いました。

2019-01-15
用途:
純正プラグからの交換
対象商品:
09990933

スクータに純正プラグの代わりに付けてみました。燃費と始動性の向上を期待したのですが、特に何の変化もありませんでした。次回の交換時には純正に戻そうと考えています。

2019-05-13
用途:
バイクメンテ
対象商品:
09991064

体感できるほどの劇的な差はないが、気分的にイリジウムプラグだと満足感がある

2019-01-05
用途:
旧車のプラグに
対象商品:
09990942

通常のプラグですとカブリやすく、たまに片肺になったりします
イリジウムプラグを使用すると安定します