Moly Speed オイル強化剤21のレビュー

平均満足度 4.44 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Moly Speed オイル強化剤21 SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
   
有機モリブデン化合物を高濃度に配合したオイル強化タイプ。摩擦・摩耗を低減し、油温上昇も抑制します。 油温上昇抑制と摩擦軽減 メカニカルノイズの低下 新油の強化及び使用オイルの性能回復 【用途】軽自動車・1600cc以下の全てのガソリン・ディーゼルエンジン車兼用
118件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-16
用途:
オイル注入
対象商品:
34897642

オイルの少しの減りの時に、補注用として使用しました、質量内容も問題なく丁度良かったです。

2018-02-01
用途:
10万キロ超の車に使用
対象商品:
34897642

タペット音が以前と比べて減少しました。今後1万キロ超えたところで再投入いたしまっす。

2017-10-04
用途:
全車両に充填
対象商品:
34897642

注入後に直ぐに効果が誰にでも判りました 当方のように安いオイルを選択している場合は特に有効かと思われます 本剤コストをプラスしても充分に経費は安くなります 更に燃費も良くなったと思われる為に詳しく調査中

コヤマオートサービス 様2018-06-15
用途:
オイル交換時に添加。
対象商品:
34897642

マーチAK12のオイル交換時に、新車の時より添加しています。AK12は、タイミングチェーンが伸びる欠陥があったようですが、16年目走行5万キロですが今の所、車は問題なく使用しています。在庫切れで添加しなかった時は、始動時ガラガラとチェーンの音がしていました。添加すると音が出ず調子いいです。値段も安くお奨めですよ。

オーケーエキスプレス 様2017-09-14
用途:
仕事車のメンテナンス
対象商品:
34897642

オイルの添加剤としてはリーズナブルでとても良い品物でお気に入りの一品です。

1人が参考にしています
2017-07-17
用途:
ガソリン自動車のメンテ
対象商品:
34897642

最近等商品を使用し始めました、軽自動車の加走行車に使用すると
エンジン音が静かになります。助かります。

2017-04-30
用途:
車に投入
対象商品:
34897642

加走行の車に入れてみました。実感的にはわかりませんが、安心しています。

有限会社 焙煎工房武蔵野 様2017-03-21
用途:
エンジンオイル交換時添加
対象商品:
34897642

金属モリブデンと交互に使用している。昔からあるが、フリクション低減なら決定的な効果がある。マイナス10℃だろうと関係なく一発始動可能。燃費をきちんと記録している人なら多少良くなるのはわかるハズ。車が普通のコンディションなら2000kmぐらいで元が取れるだろう。不思議なのだが、初めて添加した場合1000km以上走らないと効果が実感出来ない。ある時『ふと』加速が良くなっているとか回転の立ち上がりがよくなっているとか気づくのだ。ここからは自己責任で、ということになるが、TA03つまりジャイロキャノピーに使用している。使ってはいけないと書いてあるが、添加すると始動と加速が非常に良くなり音が静かになる。当然だが、湿式多板クラッチに使えないだけなのだ。

1人が参考にしています
2016-10-02
用途:
車のメンテ
対象商品:
34897642

スミコーさんのものは20年くらい使い続けています、 新車の時から14万キロの廃車まで使ってみましたがオイル下がりオイル上がりすることなく快適でした。廃車の際に頭を開けて中を見たけどとてもきれいでした。

2017-03-07
用途:
エンジンオイル交換時、添加剤として使用
対象商品:
34897642

当初よりエンジンオイル交換時に毎回使用しています。有機モリブデンが含まれているので、走れば走るほど金属モリブデンが生成され、エンジンの回転が滑らかになり、振動・騒音も少なくなりました。しかし効果は永続的ではない様に思え、途中でさらに添加するとその効果が再び見える様になりました。今後も使用していく予定です。

株式会社JCレポゼッションサービス 様2016-11-30
用途:
通勤車両
対象商品:
34897642

高速走行がメインなので、タレ防止+量の調整に丁度良いです。

2017-05-05
用途:
OIL交換
対象商品:
34897642

モノタロウオイルフィルター付けて、安物の5W-30と一緒に混ぜて使用。ウチの軽、表示22.0㎞限界だったのが23.1㎞になった。長距離時ですけどね。

2016-06-27
用途:
オイル交換
対象商品:
34897642

オイル上がりがするような気がします。
特にオートバイには、
少し硬いので様子みながら追加した方が、よさそうです

1人が参考にしています
2017-05-27
用途:
DIY用
対象商品:
34897642

まだ入れていませんが交換時期や距離数を記入できるシールが入っていたので、せっかくだからやってみようかと思いました。

2016-06-15
用途:
ガソリン車のエンジン潤滑剤です。
対象商品:
34897642

エンジンの回転が滑らかになり、騒音も静かになり、走行距離も長くなりました。
オイル交換時に、入れております。
他社の同等品より、ずっとずっと高品質ですね。

2017-06-11
用途:
オイル交換毎に使用してます。
対象商品:
34897642

具体的な数値は不明、安心感からの使用。クーポン使用すれば量販店よりお得かな!

2016-05-28
用途:
オイル交換時
対象商品:
34897642

エンジン音が静かになる。

2017-05-30
用途:
マイカー整備
対象商品:
34897642

軽四に使用しました。頻繁にオイル交換している為か、効果を感じません。お守りですね。

1人が参考にしています
2016-01-04
用途:
オイル添加剤として
対象商品:
34897642

以前から使用しています。入れたからといって体感できる効果は残念ながらないのですが、有機モリブデンは理論上エンジンの保護には間違いなく効果的であり、また、液体成分なので害となる心配がないので安心できます。万が一に備えての保険です。価格は近所のホームセンターと変わらないので、送料無料の3000円以上のお買い物とするために他の物と一緒に購入しました。

有限会社マルナカ 様2016-01-14
用途:
仕事車
対象商品:
34897642

エンジンが スムーズな感じがします。

1人が参考にしています