Moly Speed オイル強化剤21のレビュー

平均満足度4.44(118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Moly Speed オイル強化剤21 SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
Moly Speed オイル強化剤21
¥0/税込¥0

有機モリブデン化合物を高濃度に配合したオイル強化タイプ。摩擦・摩耗を低減し、油温上昇も抑制します。
油温上昇抑制と摩擦軽減
メカニカルノイズの低下
新油の強化及び使用オイルの性能回復
【用途】軽自動車・1600cc以下の全てのガソリン・ディーゼルエンジン車兼用

118件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 34897642
2016-01-01
用途: いいです

このメーカーで最低ランクながら効果の発揮が分かるのでコストパフォーマンスはいいと思います。

対象商品 : 34897642
2017-02-15
用途: オイル減り軽減とエンジン音静音へ。
乾急便 様(運輸・通信業)

缶が2か所凹んでて、オイルにじんでベトベトになってたので急いで投入。

対象商品 : 34897642
2015-07-17
用途: オイル交換時

5000km毎のエンジンオイル交換時に注入しています。燃費や加速に変化は認められませんが、間違いなくエンジン音は静かになります。価格も妥当だと思います。

対象商品 : 34897642
2015-09-23
用途: エンジンオイル交換後の補助
有限会社三協テック 様

エンジンが調子いい

対象商品 : 34897642
2016-08-11
用途: オイル交換時
榊原サービスワン 様

エンジンの振動が低減した。古いエンジンのオイルの減りが少なくなった。オイル交換のタイミングも2,000キロほど延びた。

対象商品 : 34897642
2015-08-31
用途: 自動車のエンジンに使用
製造業

長距離移動前に本品を適量使用しました。これまでより燃費が10%程度良くなったと思います。
ただ、日頃使用の短距離走行では効果は見られません。

対象商品 : 34897642
2015-06-09
用途: オイル交換

14年式のヴォクシーに使用
今まで9.5キロだった燃費が11キロになりました。
因みに添加率は5%です。

対象商品 : 34897642
2015-04-02
用途: オイル交換用
ハッピーアワー 様

11万キロ超え軽自動車オイル交換時に缶の半分の量を入れました。粘度が高いのか、エンジン始動開始すると音が少し静かになりました。添加後1000キロほど走りましたが、燃費向上しました。リピートします。

対象商品 : 34897642
2015-03-20
用途: 100000キロ超え

100000キロ超えた軽自動車にオイル交換と同時に使用しました。音は静かになり、エンジンもスムースにまわり、良い感じです。

対象商品 : 34897642
2015-12-28
用途: メンテナンス

性能回復を目的に利用し、期待通り。エンジンノイズが気になってきた古いオイルに注入し、即効性はありませんでしたが、じわじわと数日かけてエンジンノイズが低減する体感がありました。
最終的に安いグレードのエンジンオイルに交換した程度まで回復した印象です。
2Lのエンジンのため、適量には不足のはずですが、期待以上の効果でした。
パッケージは缶詰のような蓋で、使い切りです。若干不便ですが無駄なコストを掛けていないところは好印象です。

3人が参考にしています
対象商品 : 34897642
2015-05-07
用途: 軽自動車に使用

エンジンオイル交換時に半分を投入
あきらかにパワーが上がったのがわかりました
良いものを購入しました

対象商品 : 34897642
2015-02-22
用途: エンジンオイルの強化剤として使用する。

安価であり、エンジンの調子も最高です

対象商品 : 34897642
2021-02-20
用途: ディゼルエンジンの摩耗補修用に使用しています
アナログシステム有限会社 様(製造業)

トラック6500ccのディゼルエンジンの添加剤として10年以上使用しているのですが、今回車を中古の走行距離30万キロに交換しましたら。排ガス浄化用の触媒が触媒を交換してから2日目で目詰まりのランプが付き浄化したのですが、此れは排ガスがエンジンの摩耗により多くの排ガスの出ているのが原因と思いました。
オイル強化剤のモリブテン入りを2本入れて走行した所1月経っても目詰まりし経って言う排ガスのランプが未だ着いていません。
モリブテン入り強化剤の働きにより、エンジンの楕円変形が改善されて排ガスの量が改善されてと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 34897642
2015-05-19
用途: オイル交換

良い商品だと思います。できればネジタイプのオープンのがいいと思います。

対象商品 : 34897642
2015-09-02
用途: 軽自動車用

エンジンオイルが『鉱物油』の時には、必ず入れています。
途端に、回転がスムーズに上がっていくのが分かります。
但し、ご注意いただきたいのがエンジンオイルが『全合成油』の時。
入れると、かえってエンジンのバランスが悪くなったようになります。
個体差があるかも知れませんが。

3人が参考にしています
2014-10-21
用途: オイル交換時と注ぎ足し用

全合成油を使用しているので2000ccエンジンですが、こちらを使用させて頂いて居ます。

エンジン音が静かになり、回転上昇も滑らかで上質な乗り味になりました。

燃費に関しましてはエンジン回転が気持ち良いので、ついアクセルを開けがちですが悪くはなりませんでしたので実質良くなっていると思います。

価格以上の効果が有ると思いますので、これからも継続して使用させて頂きたいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 34897642
2014-10-09
用途: 車のオイルに添加

オイルに追加すると出だし良くなるのととエンジン音が静かに為った様に思える。

1人が参考にしています
対象商品 : 34897642
2020-09-19
用途: 軽自動車のオイル交換時に入れています
サービス業

オイル強化剤21をいれるといつも以上に馬力がUPする感じがする。
入れないと馬力が物足りないので交換毎に入れています。

1人が参考にしています
対象商品 : 34897642
2017-04-18
用途: オイル交換
建設業・工事業

効果はそんなに目立ってこれっていうものは感じないが、入れるのやめるとあれっと思う エンジン音がうるさいとか 坂道でなんとなく違うなと感じることがあるのでやっぱり入れてしまう。

対象商品 : 34897642
2013-12-17
用途: オイル交換時

タントカスタムに使用。オイル総量に対して5%~10%d使用となっています。タントカスタムは、オイル交換時が2.7Lですので、
半分のみ使いました。(半分は、ペットボトルに入れて保存)燃費向上については、まだ影響が見られませんが、ノイズが確実に減り、エンジンの動きが滑らかになったと思います。プラグを新調したこともあるのですが、坂道でのパワーは確実にあがりました。お勧めです。