Moly Speed エンジンコーティングGブラックのレビュー
- 用途:
- 車のエンジンオイル添加剤
- 対象商品:
- 34897703
20万キロを超えたエスティマハイブリットに使用です。オイルフィルターも同時取替で使用しました。6000キロ毎に交換しています。投入後間もなくエンジンが滑らかに回る事が実感できました、3000キロを超えたあたりから更に滑らかになり燃費が向上しました。最近6000キロでオイルのみの交換をしましたが、滑らかさは続いています。次回の交換ではまた使いたいと思っておりましたが、モノタロウ様はじめ、どこにも取り扱いがありません、とても残念です。購入価格も安価でここまで変化を体感できる添加剤は無かったので、本当に残念です。
- 用途:
- エンジンの音が静かになりました
- 対象商品:
- 34897703
取り扱いが終了してしまったので、同社の別の商品を検討中です。エンジンを長持ちさせるために、オイル交換毎に追加します。
- 用途:
- 車のオイル交換時
- 対象商品:
- 34897703
軽ターボ車に10万キロ以上連続使用しています。何度目のリピートだろう。エンジン寿命を伸ばす為に頼りにしてます。入れたからと言ってオイル交換をしなくてもいいとか、そんな効果は無いです。GrⅢの全合成オイルに添加して使用していますが、当然トラブルはありません。カムカバーパッキンの交換でカバー開けた時もキレイなものでスラッジは無く別に黒くなったりもしていないので、通常のオイル管理で何も問題起きません。
- 用途:
- タント 140,000kに使用。
- 対象商品:
- 34897703
タント140,000km走行距離に使用しました。
体感できる位、静かになりました。
また、スマホによるdb測定器でも結果がでました。
この価格でこれだけの結果だと、再度購入を考えます。
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 34897703
商品名とおり色が黒いので、交換直後でもオイルが黒くなるので、交換目安がしにくくなる。エンジンのフィーリングはノイズが丸くなった印象で走行時の気分は良い。
- 用途:
- オイル交換
明らか変化を感じました。アイドルが静かになったこと。低速スピードがなめらかになったこと。
また使用したいです。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 34897703
金額も安いし半信半疑で使用しましたが、エンジン音が静かになり
軽くまわる気がしました。古い車には良いと思います。
- 用途:
- 車両のオイル交換時使用。15万キロ以上走行の車両にも使用中です。
- 対象商品:
- 34897703
大変良いものと感じています。2台の車両に継続使用中。
1台は15万キロ超過の車両ですが、エンジン音も大変静で
今後も継続使用予定。
- 用途:
- 次回オイル交換時に使用します。
- 対象商品:
- 34897703
まだ使用していません。
ここ数年ネットで話題の某モリブデンを入れてみたいけどあまりにも高すぎ。
二硫化モリブデンを含有していて、もっとも近いと思われる本商品をチョイス。
燃費/ノイズ等に効果あることを期待します。
- 用途:
- 車のオイル交換時混合使用
- 対象商品:
- 34897703
二硫化モリブデンの物が欲しく、価格も安いので使用しました。
エンジンを大切にしたい方は、使用して損はないと思います。
特に今後10万、20万KM乗る方! 少し静かになりました。
- 用途:
- エンジンオイル交換時に使用
- 対象商品:
- 34897703
農業機械は過酷な使用をするのエンジンオイルに使用しました。少しですがトルクが上がったように感じられます。
- 用途:
- オイル交換時
- 対象商品:
- 34897703
新車時からエンジンオイル交換時に同時使用しているが、
走行距離が80,000㎞を超えた今でもエンジンの調子は上々です。
- 用途:
- エンジンの潤滑ドライースタと時の保護
- 対象商品:
- 34897703
是迄にも使って居ましたがドライスータトしのライナーの傷つき保護
に効果が在り大変有難く使用しています。先日友人の軽四ooキのオイル
燃焼車に入れてみた所白煙が少なくなり、オイル消費量も少なくなり喜ばれました、
- 用途:
- エンジンのメンテナンス
- 対象商品:
- 34897703
古い車なのでアイドリングが安定しなかったりしていましたので、駄目元で試してみたら、だいぶ効果があるようでした。新車のようには行きませんが、止まりそうになって車が揺れだすような不安定さは解消され、満足しています。