12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー
- 用途:
- メイト50のバッテリー交換
- 対象商品:
- 35337285
電解液注入済みのタイプは初めて使いました。
電解液未注入のタイプより少し値段が高いですが手間がかからない分、すぐに使えました。
- 用途:
- バイクのバッテリー交換
- 対象商品:
- 35337285
とにかく安い!カー用品店の値段と3分の1でした。
商品は、普通のユアサのバッテリーでした。満足
2年に1回交換するので安くてたすかります。
- 用途:
- お客様の予備バッテリー
- 対象商品:
- 35337285
YUASAブランドと、電解液充電済みなので、商品が届いてすぐに車両に取り付けでき、これといった不具合もなく安心して使用できた。
- 用途:
- 原付のバッテリーです。
- 対象商品:
- 35337294
古い原付でバッテリーがあがってしまったため交換しました。
セル始動ができきるようになり楽になりました。
まったく問題もなく快適に使っています。
近所のホームセンターより3000円も安く買うことができました。
- 用途:
- スズキレッツ5にて搭載使用!バイク部品簡単検索!について追伸!
- 対象商品:
- 35337285
先のレポートの追伸です。GSユアサにて確認、併せてスズキのHPにて合わせて確認、スズキは、レッツ5では、高容量高機能「YTX4L-BS」推奨しており、標準では「YT4L-GS」使用可能と判断出来る。性能を維持するために高容量高機能バッテリーを指定している事が判明いたしました。従って、直接的な故障に繋がる可能性は低いと思われます。結果、カタログ性能を維持するために「YTX4L-GS」が指定しており、取説にある誤解を招くような、記載に問題があることが判明しました。問題提起の修正とレポートの見解の変更を致します。悪しからず。
貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、今後の参考にしてもらうよう依頼しておきます。
- 用途:
- スズキ レッツ5 50ccで使用・バイク部品簡単検索で検索購入しました。
- 対象商品:
- 35337285
まずは、スズキレッツ5 50ccバイクのバッテリー交換を目的に「バイク部品簡単検索」で選択購入しました。 !が!配達されたGSユアサの箱上部に「YTX4L-BSの代替えには使えません」と記載があり。
不安に思いましたが、すでにバイク搭載バッテリーが完全性能不良で、使用出来ず。他に方法が無く、レッツ5に搭載しました。後に取説に、YT4L-BSに変えてYTX4L-BS搭載した場合、早期に始動不良や短寿命になると、記載があり「驚きましたが」すでに搭載し使用してしまいました。「バイク部品簡単検索」のシステム問題だと考えますが、適用部品以外(近似)のパーツが検索されるのは、如何かと思います。特に作動不良や、破損の可能性がある場合は、特に注意が必要とご意見申し上げます。対策を希望します。
貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、今後の参考にしてもらうよう依頼しておきます。
- 用途:
- 原付スズキセピアのバッテリーが使えなくなったので,新品と交換しました。
- 対象商品:
- 35337285
液入充電済みで届きました。念のために充電してみましたが,満充電でした。安いし,きちんとした商品だし,満足しています。ダメになった方のバッテリー(同じ品番)は,近くのバイク屋で8千円もしました。旧いバッテリーの引き取りと取り付け料込みですが,あまりも高すぎます。
- 用途:
- スーパーカブ90用
- 対象商品:
- 35337312
スーパーカブ90用に購入しました。最初は、台湾YUASA製も検討したのですが、当たり外れがあると聞き、また、日本製を大切にしたいために、この製品を購入しました。値段がもう少し安ければいいと思うのですが、安心して使用できています。2~3年に一度の購入になると思いますが、今後も利用していきたいと思います。
- 用途:
- ホンダDIOのバッテリー交換
- 対象商品:
- 35337294
ホンダDIO(AF35)に取り付けました。
いろいろネット通販や店頭販売の価格を比較しましたが
送料が無料になることを考えると、ここで購入するのが
ほぼ最安でした。
GSユアサのバッテリーをこの価格で購入できて大変
満足です。
- 用途:
- スクーターのバッテリー交換
- 対象商品:
- 35337285
信頼のブランドで価格が有り得ないほど安いので購入しました。
届いてから、一応念の為にと思い密閉式用の充電器にかけたところ充電不足のランプが点きました。
在庫品でしょうからある程度は自然放電しているとは思いますが、かなりの充電時間が掛かりました。
価格は申し分ないので、使用する前に必ず充電することをオススメします。
- 用途:
- yamaha Deo50
- 対象商品:
- 35337285
問題なくの使用です。何ヶ月持つか GSユアサ日本製だと思ったが、やはりmeid in chinaです。価格からして仕方ないです。