R-12対応エアコンガス Air-Coolingのレビュー
- 用途:
- クーラーガス充填
- 対象商品:
- 20111157
サニトラに使用する為に2本購入しました。R12通常500gに対してこちらの商品は150g±50gと言う事なので一本100gを充填してみました、体感的には普通に冷えている感じなので入れ過ぎには注意した方がいいと思います
- 用途:
- エアコン修理
- 対象商品:
- 20111157
ちゃんと少ない量(指定量より)でちゃんと効きます。
エアコンのチャックの部分だけをR134にするレトロフィットは、後からOリングが心配になって来ますのでこれを使っております。
- 用途:
- 古い車
R12の古い車に入れました。通常より圧が高いので注意していれるように。
- 用途:
- NA6CEのユーノスロードスターのガス補充
- 対象商品:
- 20111157
NA6CEのユーノスロードスターのガス補充に使いました
問題なく、冷えました
- 用途:
- 旧車のカークーラーのガス補充
今まで購入していたR-12対応のクーラーガスの取扱が終了したようなので、新しくこの商品を購入しました。まだガス補充はしていませんが、R-12対応の選択しがこれしかないので。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 20111157
R12車種ばかりなので助かります。施工車は全く問題なく冷えています。
- 用途:
- JA11ジムニーに使用
2回目の購入です。ガス抜けでエアコンの利きが悪いJA11にこれを使用しました。業者に頼むより安価で助かります。
- 用途:
- ポルシェ964のエアコン補充ガスです
ごくごく少量のガス漏れがあり補充するとひと夏エアコンが効くので
毎年これを補充しています、
- 用途:
- ホンダビートR12代替に使用
- 対象商品:
- 20111157
リビルドコンプレッサー交換時に環境負荷にも負担の少ないこちらを使用。
R12は高いので代替ガスとして使用したが
問題なく使用できました。
R12よりは冷えないとのレビューもあるが
エアコンONにしてから冷え出すまで1分ほど時間がかかる感じで使用感に全く問題なくストレスも感じない。冷風が出だせばしっかり冷えます。
充填量はR12でビートだと680gくらい?サービスマニュアルで指定されてるが、
このガスは比重が違うらしく、2本半でサイトグラスも良好、エアコンも通常レベルくらいに冷えました。
結果、コスパはとてもいいと思います。
どれだけ持続するかは今後見ていきたいと思います。
- 用途:
- GZ20ソアラエアコンガス充填
コンプレッサー交換のため新規充填に使用しました。
R12用ネジのため、アタッチメントが必要でしたが、問題なく使用できました。
また、冷えに関しても十分に冷たい風が出たので良かったと思います。
- 用途:
- R-12仕様のエアコンGasチャージ
- 対象商品:
- 20111157
R-12のフロンGasは高価だし、手に入らないので、代替で使用しました。性能としては全く問題なく、何より価格が安いのが助かります。オイルもR-12用のがそのまま使用できるのは有難いです。
- 用途:
- 修理用に購入
- 対象商品:
- 20111157
R12の代替で購入しました。容量が100gなのが気になりますがR12より少なくてもOKとの情報もあり私の場合は3-4本で正常圧になります。旧車なので毎年補充または真空引き充填を行っていますが安価なので助かります。
- 用途:
- ガス補充
- 対象商品:
- 20111157
生R12が手に入らない
かと言って134aへのコンバートキットいれるのもどうかと思いし、この価格であれば満足できる。冷えにかんしても何ら問題ありませんでした。
- 用途:
- R12からの切り替え
とてもよく効いています。
他の方のレビューにもありますが、本格的に冷えるまでに少し時間が掛かりますが、冷え始めるとR12と遜色ありません。
サイトグラス目視で入れましたか、泡が白い位では効きが悪いです。
液と泡が同量位に見えた位で止めました。
本数にして、R12の2/5位でした。
コンプレッサーの負担が軽減…というレビューがありましたが、エンジン回転数の落ち込み方から見ると、こちらも変わりなく感じました。
真空引きで抜けたオイル分に、R-SP34Eを使いました。
問題無く動いてます。
交換して良かったと思ってます。
- 用途:
- 車のクーラーガス補充用
- 対象商品:
- 20111157
車のクーラーの冷えが悪い時、継ぎ足して使っています。
ガソリンスタンドに頼むより、格安なので、助かっています。