Universal 75W-90 GL 3・4・5のレビュー

平均満足度 4.63 (52件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Universal 75W-90 GL 3・4・5 カストロール
カストロール
   
マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用オイル 耐摩耗性熱性が良く、ギヤーをしっかりと保護します。 卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します。 部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています。 【用途】マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用
52件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-27
用途:
ミニキャブのリアデフシール交換
対象商品:
38289797

ミニキャブのリアデフシール交換のため購入、オイル黒かったです、交換しましょう。

2人が参考にしています
2020-01-12
用途:
ミッションOil交換
対象商品:
38289797

普通に問題なく使用できます。冬場のエンジン始動後すぐは、やはりギアの入りは渋いですが、暖まれば問題ありません。

2020-10-06
用途:
510ブルのメンテナンス
対象商品:
38289797

1L単位で手軽に購入できて大変満足しています。性能も問題なかったです。

2019-10-23
用途:
デフ、ミッションオイルの交換
対象商品:
38289797

旧車のメンテナンスに使用しています。当方保有車両には、1L三本で、デフ、ミッション、ギヤボックスのオイル量ピッタリです。高価なオイルを入れっぱなしよりは、そこそこの品を何回も交換する方が良いように思っていますので、毎回この品をチョイスしています。

2020-06-10
用途:
ダイハツ ミラジーノ L700のギアオイル交換
対象商品:
38289797

はじめての選択ですが、量、価格とも満足しています。

2019-10-07
用途:
バイク整備
対象商品:
38289797

バイクのミッションオイルに使用。シフトの入りが良くなった。

2019-05-14
用途:
自動車の整備時
対象商品:
38289797

この製品に限らないですが、交換後は静かになった感じがします。
使いやすいサイズで重宝しました。

2019-05-29
用途:
大型バイクのミッションオイル
対象商品:
38289797

有名ブランドのギアオイル。
信頼でき,長く使える。
保管可能な缶への変更を望む。

2019-04-29
用途:
自動車メンテナンス時
対象商品:
38289797

カー用品店では在庫数少なく、必要量が揃い辛い。
オイル交換後は機械音も低減して快調です。

1人が参考にしています
2018-09-28
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
38289797

信頼のカストロール性ですので問題ありません。安く購入できて満足です。

2018-08-30
用途:
ハイエースのミッションオイルとデフオイル
対象商品:
38289797

ハイエースの場合ですが、純正オイルと比べると、性能ははるかによいです。シフトタッチは劇的に改善し、回転抵抗感も大幅によくなります。ただ、耐久性はちょっと落ちます。いい状態を維持するには、早めの交換が必要かもしれません。となると、もうちょっと価格が低いと、お気軽に交換できるんですが.....

2人が参考にしています
2018-07-15
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
38289797

純正品と一緒に発注しました、量販店と違い関連するものが純正品と一緒に発注できるので大変助かります。

Msガレージ 様2020-03-26
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
38289797

純正オイルよりコストがかからず、可もなく不可もない。

2018-01-06
用途:
クルマの交換用
対象商品:
38289797

ロードスターNA8Cの交換用として購入しました。規定量は2Lなので2本でちょうど使い切りできました。シフト操作が軽くなり運転しやすくなり満足しています。

2018-04-01
用途:
FFミッションオイル交換に使用
対象商品:
38289797

FFミッションオイル交換しました。温まっていなくてもシフトは渋くないようです。

2018-04-15
用途:
スズキ/キャリー 前後デフ、4WD&MTのオイル交換
対象商品:
38289797

ギヤーオイルは滅多に交換せず永く使用する故、高価でも良い物をと思い選択。5000km点検に際し、ダイソーニチモリN-160注入と併せ全交換。効果のほどは分かり難いですが、シフト・高回転域の引っ張りがスムーズになったかも? 今後燃費などで確認・・・。

2018-01-26
用途:
予備として保管中
対象商品:
38289797

暖かくなってきた頃に交換予定。きちんとそれなりの仕事をこなしてくれる事に期待。

2017-12-22
用途:
FR車のミッションオイル交換
対象商品:
38289797

自分の車に使用していて悪くなかったので友人の2速にダウンできなくなった車両にモリオートギヤと併用して使用。今まで停止寸前でないと入らなかったギヤが、少しコツを要すが入るようになったので、多少なりとも改善効果はあったものと思われる。

2017-12-18
用途:
定期点検での交換作業
対象商品:
38289797

車両指定のグレードなので、4WD車のトランスミッションとトランスファーオイルとして使用。

2017-01-03
用途:
ミッション交換
対象商品:
38289797

スズキアルトのミッションオイルに使用。いつもこれを使っています。純正も75W-90指定なので全く問題なく使えています。