ボデーペン プラサフのレビュー

平均満足度 4.45 (150件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボデーペン プラサフ SOFT99
SOFT99
819 / 税込 901
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。 【用途】鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。
150件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-05
用途:
補修

白のプラサフは、色が薄く下地の色が濃いと下地の色が見えなくなるまで重ね塗りがかなり必要です。部分的に下地がぼんやり見えていると、仕上げの色が薄い色(白 黄 水色等)だと、ムラや発色が悪くなります。もっと色を濃くしてほしいです。

2025-11-27
用途:
ボディー凹み修理

ボディーへこみ修理の下地処理に使用しました。使わなくてもいいかなとは思いましたが、念のために。

特別養護老人ホーム緑苑 様2025-07-22
用途:
車の塗装前の下地として

公用車であるクラウンのリアウイング塗装がぼけてきた為、再度塗装しようと考え、塗装前の下地として使用。
使いやすい量だし、値段も安価だったので満足している。サフを吹く前に耐水ペーパーなどで処理をしている。

2025-09-26
用途:
自動車の塗装に
対象商品:
35032017

ソフト99さんのベースカラーと一緒に使っているため、相性が良いと考えている。塗りやすく、使いやすいです。、

2025-06-21
用途:
自動車修理

自家用車のちょっとした板金作業に使用。
このサイズはホームセンター等でも見かけますが、1本当たりの価格が大きく違うので、こちらで購入するのがお得でした。
本数もまとめて買うことが多いので、送料無料で買えるこちらです。

2025-08-19
用途:
バイク:車のレストア

定番のプラサフです。
下地塗りやプラスチック部の下塗り
さび止め
塗りやすく垂れにくいので愛用してます。

2025-06-24
用途:
バイクの改造

パテ盛りの後、2液ウレタン塗装の下地として使用しています。プラサフの表面を800番程度の耐水ペーパーで仕上げてから塗装すると、よりツルツル面に仕上がります。

2025-09-11
用途:
バックホーの下地塗装に

バックホーの樹脂カバーがFRPなどの樹脂製で、塗ってある塗装がパラパラめくれてくるので、下地塗装して、上塗りします。うまく密着して塗装され、耐久性があるかこれからの評価です。

2025-06-28
用途:
バイクのカウル塗装
対象商品:
35032017

すぐに乾くので使い易い。結局はホワイト塗るので鉄でないのなら要らないかも。

2025-03-02
用途:
樹脂パーツ傷消し作業
対象商品:
35032017

樹脂パーツの傷消し。
パテ埋め成形後に使用。塗装後にまだ違和感がある場所はさらにペーパーがけを行い、再塗装で傷や欠けがあった事が全くわからないレベルで綺麗に仕上がりました。
樹脂パーツなので下地にミッチャクロンを塗ってから本製品を使用しました。

2024-09-12
用途:
エアロの塗装
対象商品:
35032017

スプレー吹き出しの機構、形状が他社製品と比べ、使いやすい感じがする。
40度くらいに温めると、吐出量も伸びもよい。

2024-11-14
用途:
金属パーツの下塗りです

これまで、いろいろなサフェーサーを使用してきましたが、剥がれにくさなど使用感は上位だと感じます。これを塗ると上塗りが楽になります。

2人が参考にしています
2024-08-17
用途:
プラスチックのバンバー
対象商品:
35032017

綺麗に塗れました。本塗りはこれから塗っていきます。

1人が参考にしています
2024-07-31
用途:
15年放置していた車の全塗装する為の下地処理として。
対象商品:
35032017

以前から使っておりいい商品だと思います。
サンデーメカニックには手ごろです。

e工場ドットコム 様2024-06-26
用途:
小さい機械部品の錆び止め塗装に
対象商品:
35032017

缶スプレーペイントなので筆も使わず塗装できるので、重宝しています。

2023-10-25
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
35032017

小物や狭い範囲の下地塗装に必ずと行っていいほど使っています。ノズルパターンの切り替えが簡単にできるのは大変便利。

2023-07-10
用途:
自動車、オートバイ、自転車等の外装塗装の下塗り用
対象商品:
35032017

長年使用しています。下地をうまく隠すのみでなく、小さい線キズの様なものであれば目立たないように
埋めてくれます。一方で一見してわからないような小さなヘコミや歪みをわかりやすく目立たせてくれるので上塗り完了時の見落としも殆どありません。乾燥時間も早く上塗りののりも良いです。プラサフとしては万能的に使えると思いますが、黄色系を上塗りする場合にはホワイトプラサフの方が良いかもしれません。使う時は数本を一度にまとめて使ってしまうことが多いので、一本あたりの容量を大きくするなどしてもらっても良いかもしれません。

1人が参考にしています
2023-09-18
用途:
塗装作業時
対象商品:
35032017

白用プラサフを買えばよかったと思いました。白い車にグレイのプラサフ、色はz7tjじゃ何本吹けば色が出るのかわかりません。
とりあえず実験してみます。
物は良いと思います。

2024-04-23
用途:
バイクの塗装

他社より割高な価格であることが気になる。在庫はあるので早く入手できるのは良い

2023-06-08
用途:
バイクタンク塗装下処理
対象商品:
35032017

密着が良く、塗るのも簡単です。水ペーパーで表面を仕上げて塗装していますがきれいに色が乗ります。

2人が参考にしています