massimo 国産ドライブ Vベルトのレビュー

平均満足度 4.37 (99件のレビュー)
商品レビューを投稿する
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)
Grondement(グロンドマン)
1,998 / 税込 2,198
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
99件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-06-08
用途:
バイク駆動系メンテナンス
対象商品:
38360612

安くても強度は充分。

1人が参考にしています
2015-03-12
用途:
自身の通勤用
対象商品:
38360612

性能は純正とかわりなく、新品交換前60kmから68kmでるようになりました。
やはり国産品は安心です。

2017-06-01
用途:
ジャイロキャノピー2スト後期
対象商品:
38360323

当方の環境では長過ぎてベルトがクランクケースを叩き落とし混みは作れません。

2015-06-21
用途:
修理
対象商品:
38360393

今回最高速が、落ちて来たため交換しようと、購入しました。作業時期を検討中に、
昨日突然、ベルトが切れ交換しました。
問題なく取り付け出来ました、又今回追加で、キタコプーリー、ウェイトローラーも交換、加速、最高速が今まで以上成りました。
今後は、耐久性を、確認ですね。

2015-05-22
用途:
純正ベルトからの交換
対象商品:
38360323

ケブラー繊維が入り、国産品でこの価格はお買い得だと思います。

2014-11-19
用途:
メンテナンス
対象商品:
38360411

純正品と同じような品質なので、価格の安いベルトを試しに使ってみようと思い、購入しました。消耗品なので、パフォーマンスよりもコスト第一で考えてみました。

GAIN TIME 様2016-03-25
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
38360393

格安で良かった

2015-07-30
用途:
通勤用
対象商品:
38360463

加速が安定しました。

2016-02-26
用途:
車両整備
対象商品:
38360585

問題なし

2015-07-02
用途:
中古車仕上げ
対象商品:
38360375

使用は何も問題ありません。
最近、梱包が丁寧になり箱も専用の物で送られてきますので破損が少なくなり
助かります。

2014-09-18
用途:
ホンダフュージョンに使用
対象商品:
38360366

純正品よりも若干短く、60キロまでの加速が違う。
最高速などは下がらないのでおすすめ。

2016-02-28
用途:
原付変速に問題ありベルト交換
対象商品:
38360612

同製品を使用して8ヶ月を過ぎ、走行は5千キロを超えた。またまた調子が悪くなりウェイトローラーと一緒に交換かなと思って購入したが、ベルトは、特に異常はなかった。

2015-11-07
用途:
メンテ
対象商品:
38360612

安いし、商品もよかったです

シゲノ商会 有限会社 様2014-07-25
用途:
バイク整備交換パーツ
対象商品:
38360323

信頼性の面から国産のベルトを前提にしていたので、国産にしてはコストが低く満足です。

2014-07-04
用途:
バイクのドライブベルトの交換
対象商品:
38360296

AF27 ディオのドライブベルト交換に購入しました。取り付けは問題なく済みました。耐久性についてはこれからとなりますが、継続して購入したいと思っています。

有限会社ファイン 様2014-09-15
用途:
バイクの部品
対象商品:
38360384

まだ使用していないので強度はわかりませんが、
他のとこで買うよりは一割ほど安かったです

2015-09-09
用途:
純正品の代替
対象商品:
38360445

国産品とのことで安心して交換できました。問題なく動いています

2015-02-04
用途:
4jp アプリオ に使用
対象商品:
38360445

ベルト本体に、進行方向を示す矢印が無いので、間違いやすいでしょうね。
取り付け後、100キロ程、走りましたが、問題は無く最高速、燃費共にアップしました。

富田商会 様2014-03-20
用途:
スクーターの駆動ベルトです。
対象商品:
38360585

発注の次の日に届きました。急ぎの仕事でしたので、助かりました。他にも用意されておりまた購入予定です。

1人が参考にしています
2015-08-05
用途:
アドレスV125
対象商品:
38360576

安いから購入しました。
装着しましたが、問題はないです。