ドライブスプロケット(フロント)のレビュー

平均満足度 4.63 (197件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドライブスプロケット(フロント) KITACO
KITACO
1,098 / 税込 1,208
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
197件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-10-04
用途:
Supercub 110 maintenance
対象商品:
40279111

I changed this front gear together with the rear gear and chain for Supercub110 maintenance. Very good!

2018-12-18
用途:
ホンダスーパーカブJA07のフロントスプロケットに使用します。
対象商品:
40279111

純正品は、タイ製です。より工作精度が高くて、耐久性のある日本製なので、安心です。

2018-10-30
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
40279136

最高速度改善に長距離の移動も楽になった、燃費が良くなったと思う(まだ計量していない)。

2019-09-02
用途:
ja07カブ110プロの交換
対象商品:
40279111

見た目は、純正より良い、後はどのくらい耐久性が有るのか?

2018-10-07
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
40279111

安く買えてよかったです。
スーパーカブ50に付けましたが、最高速度が5キロ上がりました。

2018-10-26
用途:
走行改善
対象商品:
26902417

安く入手でき大変満足です。商品自体はメーカー品なので安心して装着でき、走行状態も満足です。

2019-07-16
用途:
スーパカブ50のドライブスプロケット交換
対象商品:
40279102

カブなので交換は簡単にできました。
使用感は問題なく使えています。

2018-09-25
用途:
xr100のフロントスプロケットを交換しました
対象商品:
40279145

なんの問題なく取り付けることができました。最高速度も10キロメートル以上上がりました。

2018-06-23
用途:
カブ100(HA06)に使用
対象商品:
26902426

ノーマルでは発進時や60Km走行時にエンジンが唸りを上げ乗り辛かったですが、カブ定番のフロントを1丁上げたらとても乗りやすくなりました。残念ながら私の乗り方では燃費向上はしませんでしたが作りも良く非常に満足しています。

2018-08-22
用途:
モンキー(8インチ)で使用
対象商品:
40279136

ドライブスプロケット、チェーン、ドリブンスプロケットの同時交換の為に交換。
音鳴りが無くなり、快適に走れるようになりました。

2018-08-29
用途:
カブ用
対象商品:
40279127

14T→15Tにロング化しました。自分にはちょうど良い感じで満足です。

2018-06-17
用途:
チューニング
対象商品:
40279127

88ccに排気量アップしましたので交換しました。キットに付属の16丁から15丁にギア比アップですが、1速のもたつきも無くなり坂道もストレスなくグイグイ登ります。

2018-05-20
用途:
スーパーカブ110フロントに使用
対象商品:
40279127

スーパーカブ110プロ
2009年式
フロントスプロケット交換
ノーマル14tと比べ
2速3速の伸びが良く快適になりました
坂の多い場所ですが
1速の頭打ちがなくなり良いですよ

2018-04-24
用途:
スーパーカブ110にJA10使用
対象商品:
40279136

バイク購入時からの物と比べ、交換してから楽に車の流れに乗れる加速度へスピードアップした。今まで40kmでの走行だったが同じ感覚で50km走行を実現している。エンジンにも負担をかけていない感じがする。

株式会社WEED 様2019-12-21
用途:
カブの
対象商品:
40279127

フロントように購入、キタコのですから何の問題もありません。

2017-12-17
用途:
ボアアップしたスーパーカブカブの13Tから変更
対象商品:
40279127

75㏄ボアアップキットで、この15Tで丁度いい感じです。巡行走行でのエンジン音が穏やかになり助かります。急坂でもなんとか登れます。

1人が参考にしています
2018-02-08
用途:
カブの部品交換
対象商品:
40279127

純正14丁から15丁へ交換。
2速が引っ張れるようになり、快適になりました。
ただ、1速はあいかわらず使いにくいです。

2018-03-12
用途:
カブ90
対象商品:
40279136

フロントはリヤ2回に対して1回交換しています。18000キロぐらい使えます。

2017-12-14
用途:
カブのスプロケットに
対象商品:
40279136

14T,15T,16Tとキタコを使っています。
コストパフォーマンスは良いと思います。

2017-11-30
用途:
リヤースプロケットとチェーンは以前からあったので今回はFスプロケットを合わせて交換しました。
対象商品:
40279127

カブ90の2万キロ走行車に使用しました。ノーマルに比べ軽量な穴があり、精度もありそうでした。もちろん取り回しも軽くなり燃費も良くなりました。