F-1 フューエルワンのレビュー

自動車用オイル・ケミカルの口コミ満足度ランキング 10位
平均満足度 4.63 (726件のレビュー)
商品レビューを投稿する
F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
2,160 / 税込 2,376
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。 【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
726件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-02-23
用途:
Ky51フーガのメンテに使用
対象商品:
84922102

添加後の乗り味が、劇的に変わるものではない商品です。
私の場合、5000km毎に入れていますが、11万走っている車にしてはトラブルなく走れています。

1人が参考にしています
2020-08-27
用途:
燃料供給系の洗浄に
対象商品:
84922102

市街地走行の多い3万キロ走行の911ターボにて2本連続投入。燃費は5%ほど良くなりました。見えない部分ですがら多分キレイになっているかと。

1人が参考にしています
2020-09-29
用途:
KSRⅡメンテナンス用

2ストローク80ccのメンテナンス用に購入。近距離使用が多くプラグ被りが多かったため燃料ラインのリフレッシュを期待して使用。使用開始直後、白煙多くなりプラグ被りにてエンスト(元々調子の悪かった車両なので本商品の影響かは不明)、プラグ清掃後試験走行したところ使用前に比べてエンジン回転がスムーズかつスロットル操作に対してリニアになったと感じた。古いバイクなので継続して使いたいと考えている。

2人が参考にしています
2020-06-25
用途:
自家用車用に
対象商品:
84922102

添加して燃費が少し良くなり低速トルクが増したような気がします。マフラー出口のカーボンが少し取れたように思います。一年後また利用しようと思います。

3人が参考にしています
2020-12-05
用途:
2ストロークバイクのメインテナンス
対象商品:
84922102

KSIIのタンク内に1-2ccずつ混注して使用している。排ガスのオイルの飛び散りが少なくなり、ヘルメット汚染が軽減した。二行程機関のフケ上がりが少し良くなったような気がする。あくまでも気がする程度・・だが、

1人が参考にしています
2020-09-01
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
84922102

エンジンの吹け上がりが軽くなったような気がします。燃費も良くなるとのことで楽しみです。

1人が参考にしています
2020-07-24
用途:
燃費改善
対象商品:
84922102

19万キロ走行の直噴エンジンに注入し、高速走行しました。
さすが噂の添加剤です。
燃費は少なくとも15%改善しました。
定期的に使うつもりです。

1人が参考にしています
2020-11-21
用途:
マイカーのメンテナンス
対象商品:
84922102

インジェクターのクリーニングに良いです。
長く乗ると(数万km)、何もしないと、アイドリングが不安定になります。
現在、20万km弱。

1人が参考にしています
2020-12-25
用途:
車のメンテ
対象商品:
84922102

最低年一回のオイル交換前に、エンジンクリーンのため使用。
気分的にもリフレッシュです。

1人が参考にしています
長濱 様2020-12-05
用途:
クルマとバイクのメンテナンス
対象商品:
84922102

冬はバイクの燃料タンクに入れて錆び防止に。クルマは直6の燃料系のメンテナンスとして定期的に添加。

1人が参考にしています
有限会社キャリー 様2020-09-14
用途:
添加剤
対象商品:
84922102

某メーカーの押し売り添加剤は高いのでこれを入れてます。

1人が参考にしています
2020-11-01
用途:
定期的に入れてます。
対象商品:
84922102

タンク内、フューエルライン、インジェクター、燃焼室内の清掃目的で使用してます。

2人が参考にしています
2020-05-13
用途:
バイク用
対象商品:
84922102

定期的にバイクに使っています。自分ではそれほど変化は感じないが、いろいろな検証動画やレビューなどを見ても効果が確認されているので、効果はあるのでしょう。古いバイクですがエンジンはいつも絶好調です。変なノイズも少ないです。バイクなら満タンでも15~16Lほどなので、1本あれば5回くらいに分けて使えるので、そんなに高いものではないと感じます。これからも使っていくつもりです。

5人が参考にしています
2020-07-30
用途:
自家用車の燃料系統の清浄
対象商品:
84922102

燃料系の清浄とデポジ除去を期待し定番のF-1を時々使っています。使用時は特に燃焼が安定している感があります。

2021-10-27
用途:
定期的に添加
対象商品:
84922102

以前より予防的に使い続けているので、使わなかったらどうなっていたか?は分からない。

1人が参考にしています
2020-07-12
用途:
車のエンジン燃料系のメンテナンス
対象商品:
84922102

燃料添加剤は色んなメーカーのものを試していますがやっぱりフエールワンが一番いい感じです心なしかエンジンがスムースになった感じです

2020-06-03
用途:
2年に1回125ccスクーター使用しています。
対象商品:
84922102

125ccキャブ車 スクーターです
始動は良くなった。1週間くらい乗らないと始動はセル5秒×5回位掛けないと始動しない
使用後は 5秒×2回以内で始動できる。
燃費は30km/L→32km/L 良くなった。
添加材を入れた意識が有るので燃費を伸ばすためにやさしい運転になっているかも。
フラシーボ効果も有るが、でも能力的に確実にいい方向になっていると実感できる。
何より、これをきっかけに車体にメンテナンスの意識を持つことが出来る。
自分でいいなと思った添加材は フューエル1とZOIL です。

1人が参考にしています
2020-05-26
用途:
定期的に燃料タンクに使用
対象商品:
84922102

フューエル1はエンジンのコンディションを保つために
定期的に使用するのが好ましい、定期券なオイル交換をしてこれを入れておけばエンジンはいつもベストコンディションで快適に回ってくれます、しかしこれを入れたからといってパワーアップするとか性能が変わるわけでは有りません、あくまで良い状態を持続させる為に使用するのです。

2020-07-29
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
84922102

私は、26年前のバイクを所有しています。古いのでよくスネます。技術的や時間的にキャブの分解清掃は、できないのでこれ頼みです。使うまで全く信用していませんでしたが、ガソリンの通路はきれいになっていると思われます。割と調子が良いバイクになっています。音が小さくなりました。こう書くと速攻性があるように思われがちですが、焦らず長く試しています。
他のレビューに書いてありますが、毎回の給油時が良いのかも知れませんが私は、貧乏なので2回給油時に一回で半分入れています。ケミカル剤は賛否があると思うので、私は効果のある方に一票です。

4人が参考にしています
2020-06-30
用途:
バイクのメンテナンスの時
対象商品:
84922102

使用して見て、エンジンの調子も良くなりキャブレターにゴミが詰まりにくいような気もしますし、燃費も気持ち、伸びてる気がしてます。