- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- エンジンオイル
- ガソリン/ディーゼル用
- エンジンオイル SN/CF相当 5W-30 モノタロウ
- エンジンオイル SN/CF相当 5W-30の口コミ・評判
日本製のOILになりました。
社用車の軽自動車に使用しています。
数台あるので早めの交換でエンジンも調子いいです。
このグレードでお安く購入できるのでラッキーです。
交換すればエンジンも静かになり吹け上がりもよくなります。
除雪機のオイルは割と高価であるため、オイル交換時の予備用として品質も良く、安価な製品を探して購入しました。改善点として、オイル缶の注ぎ口に付属のホースが取付されるような構造になっていれば大変助かります。
以前も使用して特に問題はありませんでしたのでリピートです。キャップ部は慣れれば特に問題ありませんが、通常タイプの方が面倒がなくていいかな。本当はモノタロウの0W-20が欲しかったのですが、4リットルサイズが無いので。
オイル交換直後は体感できる。ただ毎回缶がベコべコで送られてくる。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
製品自体は特に問題ないです。人によってはエンジン音が変わったとネガティブなことをいう人もいましたが、SN相当ということで私は問題ないと思います。注ぎ口は前の方がよかったなあ。
安くて助かります。有名メーカー品に対して何ら遜色無く使用できています。
貴重なご意見ありがとうございました。
本製品は自動車用のエンジンオイルになります。二輪車(バイク)には専用のエンジンオイルをご使用ください。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
このグレードをこの価格で他で買うことはできないでしょう。20Lをもう少し安くしてもらえれば購入するが、大差ないので4L缶を購入しました。
車にしか、使えないと書いてあるが、125ccのスクーターに使用 前回も今回も問題なし、 しかし
10w-30 10w-40 モノタロウブランドで バイクに使えるのを出して欲しい
貴重なご意見ありがとうございました。
本製品は自動車用のエンジンオイルになります。二輪車(バイク)には専用のエンジンオイルをご使用ください。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
仕事用のプロボックスに初めて使ってみました。この価格でSNグレード相当なので宜しいんじゃないでしょうか?Web情報では韓国製らしいですが、暫く使ってみます。
今までに何回も種々の規格のオイルを購入して使用しておりますが、全く問題はないのでまだ使用して無いのですが全面的に信頼することができますね。
リピート購入していますが、梱包の都合上、横方向になったまま梱包されていることがあります。
今回もそのような形態で配送されましたが、当製品4L缶を入れている青いビニール袋が漏れ出たオイルで濡れていました。
幸い、袋が破けていなかったので、他の商品に影響はありませんでしたが、キャップ部分の改良と、配送方法の指示を明確にしてください。(上下方向有り、転倒注意等)
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
カストロールgtxより静かになります。
コスパ抜群なんで、交換時期少し早めて使ってみます。
5w-30のSN/CF 20Lで 他社のと比べても 性能的には 変わらないと思います。
この低価格で 大満足です。
今後 リピートしていきたいと思います。