ガスケットシートのレビュー
- 用途:
- キャブレタメンテナンス時
- 対象商品:
- 30827755
古い耕運機のため純正品が手に入りにくいのでシートを買って自分でカットして使ってみました。コストパフォーマンスは良さそうです。耐熱耐油性能はこれから確認します。
- 用途:
- オイル漏れ
- 対象商品:
- 30827755
性能は予想以上の商品でした。しかし横幅をあと30mm程度(横480mm)長くしてほしいです。ギリギリ短いと思います。改善をお願いします。
- 用途:
- 草刈機の気化器分解清掃時
- 対象商品:
- 30827764
銅パッキンの代用として使用、燃料漏れも無くなり購入目的を達成できたので良い買い物ができたと思う。
- 用途:
- 機械整備時
- 対象商品:
- 30827746
機械整備時に使用しました。 入手困難なガスケットが数ヶ所有りその対応で購入させて頂きました。 普段加工しての使用が無いのでこの大きさで販売されているのは有難いです。 加工性も良く使用に問題はなかったので後は耐久性だけなので暫く様子見です。 特に問題無い良い商品だと思います。
- 用途:
- 小型農機具の分解時など
- 対象商品:
- 30827728
オーバーホール時に、ガスケットが切れていたりすることがあるのでこちらを購入。
対象の物を押し当てて型を付けてハサミでチョキチョキ。
あとは普通のガスケットのように使います。
複雑な形や立体的な物は難しいですが、部品の取り寄せで作業がストップすることを思うと、有るのと無いのでは違います。
1枚は工具箱の中に入れています。
- 用途:
- インシュレータ部のガスケット
- 対象商品:
- 30827764
機能的には問題なさそうだが、ボール紙を丈夫にしたみたいな品質である。カット端に紙繊維がはみ出し易い。耐久性はどんなものかな・・・。
- 用途:
- バイク、車のOHに使用
- 対象商品:
- 30827737
このサイズ、なかなか入手できなかったですが、手に入ってよかったです。
バイクの大きめのパーツのガスケット作成に必須です。今後もリピート予定です。
- 用途:
- バイクキャブレターOH
- 対象商品:
- 30827773
XJR400前期のキャブレターフロートチャンバーの純正パッキンは高いためパッキンを自作し取り付けました。パッキンは1mmを使用、色は違うけど似たような素材でした。洩れも無いので後は耐久性が楽しみです。
改善点として梱包時、箱の一番下に置くのはやめてほしいです。オイル1リットル缶の角でパッキンの二箇所破けてました。
オイル缶はプチプチで包んでいました。
負荷がかからない1番上に置いた方が良いと思います。
- 用途:
- 除雪機の整備
- 対象商品:
- 30827737
液状ガスケットでも良いかと思ったがなかなか手に入りにくくなったガスケットシートを見つけ使った次第です。品質には問題なく作業を終えました。