エンジンオイル SN 0W-20のレビュー
- 用途:
- 自動車の定期交換用
- 対象商品:
- 30105294
交換した自動車にトラブルも無く、問題なく使用できています。安いので、交換サイクル距離を減らし、常に新鮮なオイルで走っています。
- 用途:
- 自家用車
- 対象商品:
- 30105294
ハイブリッド車に使用。特に問題は無い。15%引きの時に購入すれば、税込8000円未満でSNが買えるのは魅力。
- 用途:
- ハイブリッド車両のエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 30105294
SNグレードと低燃費を期待して購入した。交換後60㎞程度の走行確認ですがエンジンノイズも低く、走行感覚が良い。しばらくこのオイルと付き合います。
- 用途:
- 車のエンジンオイル
- 対象商品:
- 30105294
セレナC25のエンジンオイル交換で始めて使用しました。
数日経ちますが、車も元気に動いています。
あまり整備など得意では無いですが、興味本位で挑戦しました。今回は上抜きでモノタロウのオイルチェンジジャーを使いましたが、次回は下側から抜いて、オイルフィルターも交換する予定です。
- 用途:
- トヨタシエンタとダイハツミライースのオイル交換に使用した。
- 対象商品:
- 30105294
オイルの性能は良好です。エンジンの力が増したように、
スムーズになったように感じる。
- 用途:
- 乗用車オイル交換
- 対象商品:
- 30105294
乗用車2台のオイル交換で使用しています。
とても経済的で質も悪くないので愛用しております。
唯一、注ぎ口が飛び出すタイプの方が使い勝手がいいと思います。
- 用途:
- フリードのオイル交換
- 対象商品:
- 30105294
フリードのハイブリッドを3月に購入して、1か月目の点検では純正を入れて、二回目になります、そんなにキロ数が走らないので、値段が安いので購入しました、別に純正とほとんど変わりはありません、次回も購入したいと思います。
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 30105294
0W-20でSNなので信用しています。モノタロウで3缶目です。5000kmで交換しているので,それほどの高性能油は必要ありません。安いのも魅力的です。
- 用途:
- 5000km定期交換で使用しました
- 対象商品:
- 30105294
今までは純正を使っていたが今回初めて使ってみた問題があっては困る商品であり他のものと比べても大差無いような気がする、今回初めての使用で燃費等に影響が出るか、今後調べていきたい。
- 用途:
- 自家用車のオイル交換
- 対象商品:
- 30105294
軽自動車3台を、自分でオイルとエレメントを交換しています。時間や日にちを気にせずに作業ができるため、大変重宝しております。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 30105294
今まで純正オイルを倍の金額で購入していましたが、この度からモノタロウに変えてまみした。使用した感じはまったく問題なく、普通に街乗りをしている方はまったく問題なく使用できてコスパがいいと思いました。
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 30105294
これまで純正を使用していましたが、お値段が高いので交換を7000km位まで我慢していました。エンジンのために5000km目安の方がよいと思いこちらを購入させていただきました。コスパがよいので躊躇なく交換できそうです。流石にペール缶はかさばりますが。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 30105294
自動車2台に使用しています。
ダイハツ タント(ターボ車以外)の指定は、
SAE 0W-20 または 5W-30(API分類SM以上)
6か月 ごとまたは 10,000ごと
となっていますが、
秋彼岸に 0W-20
春彼岸に 5W-30 と外気温に合わせて
半年づつ交換しています。
月2回ほどある15%引きの際に購入しているので、
4Lあたりでも1,500円程度で済み、
非常にリーズナブルです。
低粘度による低燃費とマシン保護の両輪を備えている
優れたものだと思っております。
オイルは消耗品ですので、マメに交換したいです。
なのでこの価格はとても魅力的です。
注口が扱いづらいとおっしゃる方もいらっしゃいますが、
持ち上げるのも大変なので
100均ポンプで量を確認しながら
オイルジョッキに移して使用しています。
交換した後はエンジン音も静かになったようで、
より高級車に乗っているように感じられます。
ただ、配送が西濃運輸さんですと当地区では、
少なくとも土曜日に配達拠点に品物が到着しても
「土日祝日」配送はほったらかしにされるので、
お急ぎの場合は、ご注意ください。