MotoDXスパークプラグ 2輪車用のレビュー

平均満足度 4.40 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
1,698 / 税込 1,868
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
84件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社KSE 様2026-03-25
用途:
バイクのプラグ交換
対象商品:
53614183

125の小排気量バイクだったので点火が良くなったようでフィーリングも良くなりました

2026-02-23
用途:
バイクのメンテナンス

通勤用のバイクが1万キロ超えの為プラグ交換しました
始動性が良くなり、加速も良くなったと思います。

2025-09-02
用途:
CT125カブに
対象商品:
40301355

巷で偽物が多く流通していると言われるこの商品。疑いながらも使用したところ、非常に調子が良くなったので、本物だったのだと確信しました。モノタロウ様の適正な仕入れの結果であると思います。

2人が参考にしています
2025-11-01
用途:
消耗品の定期メンテナンス

Dシェイプの負極が火花の効率を上げているそうです。陽極にルテニウムが使用されていますが負極は貴金属ではないので両貴金属プラグよりは持ちが悪いです。(負極の真ん中が凹んできます)
プラグギャップの調整は陽極が細いのでメーカーが非推奨としています。

2025-10-01
用途:
バイク

標準タイプと比べて、排気音・加速・燃費等の走りには変化を感じませんでしたが、始動性とアイドリングの安定性が格段に良くなりました。このタイプは耐久性がよいタイプなので、長く持ってくれることを期待しています。

2025-11-02
用途:
バイクのプラグ交換
対象商品:
40301364

始動性もアイドリングも良くなりました、耐久性に期待します。

2025-07-16
用途:
ベスパET4 125に使用します。

最近通販ではNGKプラグの偽物が出回ており大手の通販ショップでも心配です。
しかしモノタロウさんは正規代理店からの仕入れなのでで安心して購入できます。
余計な心配をしなくて済みます。

2025-10-04
用途:
純正品からの交換
対象商品:
40301355

体感はほぼ変わらないですがイリジウムの耐久性に期待しています。

2025-03-24
用途:
JA61 2022年式カブプロ110プラグ交換
対象商品:
40301373

以前2本買ってまた、2本購入しました。熱価6の純正を間違いで買ったから貰えたので、比較したら真冬は、熱価低い方が断然燃費良いです。但し、エコ運転する方のみ絶対下げた方が燃費良いです。次、買うなら熱価7を買うつもりです。真夏は熱価8でもいいと思います。

2025-06-12
用途:
バイクメンテナンス

今まで、エンジンが暖まるまで不安定だったアイドリング不調が治って良かった。

2024-12-10
用途:
22年12月購入 ja61 カブプロ プラグ交換
対象商品:
40301373

試しに使用しました。通勤に普通に使用して10000キロ乗りました。わかった事は、8000キロ辺りで少しずつ燃費が悪くなります。純正よりは、ノッキングしません。4速で割りと低速でも走れてしまうので乗りやすいです。

1人が参考にしています
2025-02-17
用途:
正直不安ですが

4気筒エンジンで使用。
ノーマルプラグからの交換ですが、始動性よくアイドリングも安定しました。
本物と見分けがつかない模倣品が流通しているそうですが、ユーザー側は「本物」を求めているわけですからメーカーも注意喚起に留まらずしっかりと応えてほしいものです。

2025-03-03
用途:
PCX125

PCX125に取り付けました。
次回交換時、また購入します。
ありがとうございました。

有限会社 稲目畳店 様2024-11-18
用途:
仕事で使用しているバイクのメンテナンス

仕事でお客様先に見積・打合せ等で出かけるときのバイクのメンテで購入しました。対応が早く助かりました。

2023-11-30
用途:
トリシティ125 SEC1J に。
対象商品:
40301373

トリシティ125 SEC1J に購入。まだ、セットしていませんが イリジウムプラグより
耐久性があるとかで。

2023-07-11
用途:
原付プラグ交換
対象商品:
40301337

以前は、NGKイリジウムを使用していましたが、MotoDXが発売されたので購入してみました。 体感的には、イリジウムと変わらないですが、メーカーの売り文句だと寿命が倍なので今後の使用経過が楽しみです。

1人が参考にしています
2023-05-28
用途:
バイク整備
対象商品:
40301364

スタンダードのイリジウムプラグと交換しました。性能の違いはほとんど感じられませんが、だいぶ耐久性が良いということなので、逆にコスパは良いと思います。

2023-02-21
用途:
C105 カブ
対象商品:
53614174

抵抗入りプラグを使用して大丈夫か?火花が弱くならないか?
判らないので、試しに使用。
いつもの坂を登り、プラグ交換。坂を下って、また登り、比較。
結果 このプラグの方が、速度が落ちない!
抵抗有ってもも良いとは意外。

3人が参考にしています
2023-07-18
用途:
プラグ交換
対象商品:
53614174

バーディー90のプラグをDXに交換しました。始動性良好、ゴキゲンです

1人が参考にしています
2023-05-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
40301398

純正品と同時に比べていないので燃費、動力性能とか変わりは、分かりませんが先が細いわりに材質が良いのか電極のちびりは少ないです!それと火花が強く飛びそうなので気分はいいです!