TRANSMAX MANUAL 80W-90のレビュー

平均満足度 4.72 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロール
カストロール
1,698 / 税込 1,868
マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-20
用途:
ジープ等のデフオイル交換で使います。
対象商品:
85208209

これまで、4リットル入りを使ってましたが、デフオイルは、およそ1リットルなので、使い切り出来て便利です。

2025-10-15
用途:
車のギアオイル交換用

ギアオイルですので特に感想はありませんが、75W-90を探していましたが
まあいいかとして使用しました。

2024-12-27
用途:
MT、前後デフのオイル交換時
対象商品:
85208209

スズキ/キャリィ:60,000km走行、のオイル交換に使用予定。前回も同メーカ同等オイルとモリブデン添加剤を注入で快調だったので選択、購入、間も無く交換予定です。

1人が参考にしています
2024-12-27
用途:
MT、前後デフのオイル交換時

スズキ/キャリィ:60,000km走行、のオイル交換に使用予定。前回も同メーカ同等オイルとモリブデン添加剤注入で快調だったので選択、購入、間も無く交換予定です。

1人が参考にしています
2024-11-14
用途:
自家用車用
対象商品:
85208209

今までTOTALのものを使っていたのですが、
粘度が合っていればOKなので、
デフとトランスファに使用しています。
今更レビュー書くまでもないのですが、
しっかり仕事やってくれればそれで
良い商品と認識します。

2024-11-20
用途:
軽トラのデファレンシャルオイル交換

キャリイDA63Tのリヤデフオイルに使用。安価でちょうど1リットル使い切りで無駄がない。リピート使用してます。

2024-06-14
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
85208209

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。

2024-05-22
用途:
デフ用です
対象商品:
85208209

BPが手に入らなくなってからカストロールのこれです

2024-03-23
用途:
デファレンシャル・ギアの潤滑
対象商品:
85208209

デファレンシャル・ギアの潤滑に使用しています。劣化も少なく安心して使用しています。

2024-12-26
用途:
クルマに
対象商品:
85208209

注文してすぐ届きました。大変感謝しております。普通に使えました。ありがとうございます。

2024-01-10
用途:
JB23 4の型 ja11 1の型
対象商品:
85208209

マニュアルミッション、トランスファーにはこれを今回は入れてみました

2023-11-19
用途:
愛車のオートバイのミッションオイルとして
対象商品:
85208209

0.6Lしか使用せず、使い切らなかったので、ボトル式がよかったと思ってます。
オイルの粘性としては特に違和感なく満足してます。

1人が参考にしています
2024-04-07
用途:
スズキの軽自動車のデフオイルに使用
対象商品:
85208209

ホーシングタイプのリヤデフに買いましたが、一缶では少し足りませんでした。

緒方自動車 様2024-03-18
用途:
車両整備時
対象商品:
85208209

安くて重宝しています。軽トラに使用しました。またリピートします。

2023-02-28
用途:
カプチーノのデフに使用
対象商品:
85208209

今回ATデフ+トルセンに換装するので、私には定番のオイルです、安価でオススメです。

1人が参考にしています
2022-11-20
用途:
定期交換
対象商品:
85208209

十数年継続して定期的に交換しています。
他社製品と大差ないのかも知れませんが、特に不満は無いので、これからも使うと思います。

2022-09-09
用途:
トランスミッション、デフオイル交換
対象商品:
85208209

少量、マルチグレード、安価を基準に選択。一般車にはこれで十分だと感じます。

山ノ内町点字パソコングループ 様2022-10-27
用途:
除雪機のギヤオイル
対象商品:
85208209

注ぎ口があったら作業が楽なのに。これから使用するので、性能確認はまだかな