エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油のレビュー

平均満足度 4.01 (458件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。 【用途】4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
458件中 201~220件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-14
用途:
除雪機に使用

除雪機のオイル交換に使用しています。
除雪機ですのでそんなに高性能を求めていません。
安価なのがうれしいです。

2025-03-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
45461625

BMW3ツーリングに使用しました。
始動性やエンジンが暖まってない状態でも調子が良いのを実感的しています。全合成オイルでは破格だと思います。

2025-03-07
用途:
自家用車用

0W-20標準(10W-30もマニュアル上OK)の8万キロ走行車に使用。5度以下の冬の低温冷間のエンジンノイズは前のSF規格のものより大きいが、SP規格なので問題ないだろうと思っています。缶のものより、家庭ゴミで捨てやすい容器なのも〇。缶にプラの蛇腹ノズル付きは金属ゴミともいかず困っていたし。。。

TY設計 様2025-03-27
用途:
オイル交換

D5とエブリイワゴンのオイル交換用に20Lを購入、交換後200KM程度走行しましたが特に問題なし、安くて良い

2025-06-22
用途:
自動車整備
対象商品:
45461634

そのままジョッキに移すと溢れます。
それと内蓋の取手がちぎれてカッターで開封しました。
改善して下さい。
オイル自体はよいです。

2025-03-07
用途:
自分の車のオイル交換

ディ―ラーだとオイル交換も予約が必要でなかなか時間を作れないので、時々自分で交換しています。割高と思いますが、4リッターで販売しているので助かります。

2025-02-04
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
45461634

メーカー指定ターボ車の粘度を探してましたがこのオイルにたどり着けました。同じ車が2台あるのでペール缶での購入、コストパフォーマンスに優れてるので次回からはこれ一択で(笑)ただ、注ぎ口は皆さん言ってるように改良をお願いしたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

2025-01-27
用途:
マーチのオイル交換

何よりGoodなのは使い終わったあとの容器の処分。DIYで意外と面倒だったのが廃油とオイル缶の処分。廃油は廃油箱で燃えるゴミ。オイル缶がじゃまだったのがこの容器になって楽ちんに\(^o^)/。オイル自体の性能は20万キロ超え過走行のマーチを軽快に走らせてくれてます。

5人が参考にしています
2026-01-25
用途:
オイル交換
対象商品:
45461625

だんだん値段は高くなってきましたが、当然ですが他も上がっているのでコスパは相変わらず良いですね。

2025-03-29
用途:
車のエンジンオイル交換
対象商品:
45461625

全合成オイルでありながら価格がリーズナブルなので助かります。なくなったらリピします。

2025-03-31
用途:
車のメンテナンス

このご時世に、高性能の全合成オイルとしては、コスパが良く、助かります。

2025-03-16
用途:
自家用車

何も問題ありません。 今時は部分合成油も結構するので、この価格で合成油なら満足です。

2025-02-12
用途:
新しく手に入れた車に使用。
対象商品:
45461625

アルトの7年落ち9万キロを安く手に入れたので、せっかくなので全合成オイルとフィルターを替えました!なかなか、調子が良いようです!?

2025-01-29
用途:
中身に問題無し
対象商品:
45461634

20Lの注ぎ口の問題はありますが、手動式灯油ポンプで解決できました。
オイルの自体全く問題ありません。街乗りであれば半年5000キロ交換で十分な性能です。

2025-05-10
用途:
乗用車のエンジンオイルとして

20リットルの容器で購入しました。樹脂容器で蓋の開け方が分からず苦慮しました。使い始めたばかりですが、性能は普通に良さそうです。

2025-01-23
用途:
車のオイル交換
対象商品:
45461625

いつも20リットル入りの商品を購入しております。社用車に使用し、お買い得感があり大変助かっております。モノタロウ全品お買い得セールの日をもっと設けてほしいです。

2025-02-12
用途:
自家用車のオイル交換

いつも20Lを購入。他の販売店には取り扱いしていないため助かっています。性能には全く問題なく使用しています。

2025-02-23
用途:
自家用車に使用

普通車、軽自動車、家族全ての車でリピート使用中。
安価で全合成油!満足しています。

2025-12-18
用途:
農機のエンジンオイル交換
対象商品:
45461625

モノタロウブランドなので安くて良いし何も問題ありません。

有限会社森井輪業 様2025-04-14
用途:
自動車のメンテ
対象商品:
45461634

全合成油でこの値段はなかなかありません。ディーゼルにも安心して、使っています。