エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油のレビュー

平均満足度 4.01 (459件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。 【用途】4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
459件中 361~380件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-10
用途:
車エンジンオイル交換

今回購入した20Lは中ブタがとれずちぎれてしまいました。マイナスドライバーでこじって取り外しました。全合成油でこの金額なので十分満足です。

2025-03-21
用途:
メンテナンス
対象商品:
45461634

金属製から変更になった樹脂製の缶ですが、非常に注ぎにくい。
ノズルを変更するか金属製のペール缶に戻して欲しい。
オイル自体は問題無いです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

2024-12-13
用途:
30プリウスのオイル交換
対象商品:
45461625

メーカー指定0W-20ですが15万キロの多走行為、推奨されている5W-30を試してみましたが、伸びが無くパワーも少しダウン燃費も3km落ちました。但し問題無く走れています。
ハイグレードの5W-30と比較してないのでなんとも言えません、色々と比較して見たいと思ってます。
もう一台のワゴンRにもモノタロウの5W-30を使用してますが問題無くつかえてます。

1人が参考にしています
2024-03-16
用途:
自動車販売店
対象商品:
45461634

全合成油なので安心して長期間から使用させてもらってます。

2025-04-08
用途:
品質は問題無し、ただプラ容器は最悪
対象商品:
45461634

何年もモノタロウオイルを使用してます。
品質は問題無し
ただ、プラ容器は最悪です。
こぼれるはこぼれる。至急対策してください。
対策品が出るまでは再購入しません。
こぼれたオイルを拭くのが大変なので。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

2025-01-14
用途:
自動車や農機の交換用オイル

20L缶の使い勝手が悪いです。
初回使用の開封時、白いキャップのつまみがちぎれやすいのと、ただでさえ注ぎずらい注ぎ口を引っ張り出しにくいのがあります。特に、寒い時季は注ぎ口が少し硬くなっていて引っ張り出しにくいです。粘度的にも寒い時季に使いたいオイルなので、この点が残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

株式会社Next Peace 様2025-03-04
用途:
性能は充分ですが容器が問題です

ずっと使用していましたが、プラ容器になってから激しくこぼれてしまうため、他社に変えてしまいました。もう一度、スチール容器に戻して頂くことを希望します。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

2024-02-20
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
45461634

ペール缶ホルダーを使っている為「注ぎ口は伸びない方が使い勝手が良く」、「キャップは押して広がるタイプのが効率が良い」。

2024-02-07
用途:
除雪機、ホイルローダー等のメンテナンス用
対象商品:
45461634

昨今のオイルの値上がりの中でメンテナンス時の強い味方です。
こまめに交換出来性能的にも問題有りません。

2025-01-13
用途:
自家用車利用

このペール缶になってから、とにかく使いずらい。注ぎ口からうまく注げない。
2度目ですが、注ぎ口の封もちぎれてしまいました。
中身はいいものですが・・・。
ペール缶の処理にも困ります。

緒方自動車 様2024-09-14
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
45461625

化学合成油でこの価格、大変良いと思います。なんとなくエンジンの音が小さくなったように思えます。

2025-04-16
用途:
ペール缶の注ぎ口だけ要改善

オイル自体はいいが注ぎ口の作りが悪く、オイルがこぼれる。

2025-02-05
用途:
車両オイル交換

このプラスチック容器(20L)の注ぎ口は使いづらく、何か対策しないとこぼれます。ペール缶が良かったのですが、無いならしかたありません。オイルの品質は問題ありません。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

2024-03-25
用途:
オイル交換
対象商品:
45461625

プラケースで注ぎやすい、取っ手もあるので扱いやすい。

株式会社佐源治 様2025-03-02
用途:
自動車及び農機具類のエンジンオイル交換

本オイルを初めて購入しました。
オイル自体は使い始めたばかりなのと、私が今まで出会った中では、深刻な不具合の出るような低品質オイルは国内で流通していないので、以下のレビューは「容器」に限ったお話です。
予めレビューを見て予習していたので、20Lの樹脂ペール缶が非常に使いづらい事は知識として知っていて、驚くことはありませんでしたが、噂に違わぬ使い勝手の悪さでした。
・白い引き手を持上げようとしたら、ネジ部から外れて蛇腹は中に残ったまま。
(蛇腹部分はラジオペンチ2本を使って引き上げた。)
・初回開封する中蓋を開けようとしたら、今度はプルタブが千切れる。
(中蓋の周囲をカッターナイフで少しずつ切って開封)
・注ぎにくい。こぼさずにオイルジョッキに直接注げる人は人間国宝並みのテクニシャン
(予め知っていたので、空の金属製ペール缶に大き目の漏斗を付けて移し替えた。)
・空気が入らず、残量が1/3程度になるまで、タップンタップンして注ぎ先が定まらない。
(大き目の漏斗を使っても、ゆっくり注いでも幾らかは溢すこと必至)
・全部注いだのち、蓋を開けるのも専用工具なしでは難しい。
(結局、蓋の縁をカッターナイフで何周か切れ目を入れて、プラハンで叩いて平板部を分離)
・ペール缶を逆さにして、しっかり出したつもりでも、結構な量が残っている。
(1Lと書いている人も居るが、そこまでの残量ではなかった。でも0.5L以上は残ってた。)
★1つの評価に対する「対応中です」とのMonotaROからの回答が出始めて間もなく1年、そろそろ具体的な対応を講じて頂きたいです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

2024-07-07
用途:
再販熱望!いつもコレだったのにー
対象商品:
45461625

コスパ最高、ベストバランス!愛車は全てコレを使ってましたが…安すぎるから?か取扱停止【涙】代替もいいけど気に入ってただけに残念。オイル交換の楽しみが半減しました。モノタロウさん!是非再販をお願いします。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。現在再販に向けて対応しております。

2024-12-14
用途:
価格には満足してますが、
対象商品:
45461625

有名メーカー品と比べ安く購入できてよかったですが、品質表示については信じるしかありませんので、何かと同等品と比較対象が無いのが残念です。某メーカーのOEM等の情報があれば良いのですが、こまめに交換する消耗品なのでモノタロウブランドを信用するしかありません。

2025-03-26
用途:
オイル交換

リーズナブルなお値段でとても満足しています。次回も購入したいと思います。

2025-04-03
用途:
自動車のメンテナンス

オイル自体は問題無いです。しかし20Lの樹脂缶は、あまりに注ぎにくい。
本体のノズルを変更するのが困難でしたら、せめて延長ノズルを検討して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

2025-02-17
用途:
通勤用自家用車

注ぎ口がヤバい!
どうしたらこぼれないか教えてほしい。
長年モノタロウオイル使用してきたが残念極まりない!

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。