嘔吐物凝固剤
(6件のレビュー)特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。
pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。
嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。
除菌剤を配合しているため幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に
成分吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録除菌剤♯6635-266
販売区分業務用
内容量1袋(100g)
注意
※食べ物ではありません。※幼児の手の届かないところで保管してください。
※その他の薬品等と混合しないでください。
※眼に入った場合は 速やかに流水で洗ってください。
※容器等は密封して屋内の常温にて保管して下さい。
※湿気の多い場所での保管はさけて下さい。
※本剤をトイレ等の配管に絶対に流さないでください。詰まりの原因になります。
救急・衛生 の新着商品
商品レビュー
2025-02-20
- 用途:
- 職場での嘔吐対応
医療・福祉・介護関連業
まだ使用していませんが、簡単に使えそうなので期待しています。
- 対象商品:
- 45605858
2022-10-07
- 用途:
- 汚物清掃時
有限会社 青柳三井 様
(卸売・小売業)
嘔吐物の処理が非常に楽になりました。以前は、ある程度乾くまで待ってから取り除いていたのですが、こちらの商品を使うと、処理できるようになる時間が圧倒的に短くなりました。
コスパもとてもいいと思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 45605858
2020-05-24
- 用途:
- 嘔吐や失禁対策
サービス業
発がん性があるので注意と書いてあり、安全対策として取り扱い説明書を入手することと製品に書いてあります。しかし説明書が添付されていませんし、どこから入手するかも不明なので、困ります。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をおかけし、申し訳ありません。こちら説明書をサイト上よりダウンロード出来るように手配しております。大変失礼いたしました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 使用後はどのような状態になりますか。
- 回答:
- 使用した際の形状は粒々のそぼろ状になります。
2024-06-19
- 質問:
- 使用後は水拭きやから拭きが必要ですか。
- 回答:
- 処理した後は、すべて取り除いた後、水拭きか、から拭きが必要です。
感染対策としてであれば除菌処理を行った後、水拭きかから拭きしてください。
2024-06-19
- 質問:
- 時間が経過して乾燥してしまった嘔吐物でも処理できますか。
- 回答:
- 水分を吸収して凝固する製品のため、時間が経過し固まってしまった物は処理出来ません。
2024-06-19