週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ビードブレーカー

ビードブレーカー モノタロウ ビードブレーカー モノタロウ ビードブレーカー モノタロウ
(149件のレビュー)

タイヤ交換の作業でホイールからタイヤビードを落とすのに使用します。
幅 約50~150mmのタイヤに使用出来ます。

用途タイヤ交換時に。 質量(kg)約3.6 本体寸法(mm)685×500×360 適合タイヤ幅(mm)50~150 適合ホイールサイズ(inch)15~21 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (1.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※タイヤやホイールの形状によっては使用できない場合があります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございますが使用には影響ございません。
※ベースフレームとビームの結合の際は、左右のボルトを少しづつ交互に締めるようにしてください。片方ずつ締めるとボルトが斜めに入り、うまく閉まらない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88620683 -
3,798
4,178 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 149
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-07
用途:
バイクタイヤ交換
運輸・通信業

安定したビードブレーカーなので使いやすいです。13インチくらいのビートなら一発でおちます。

対象商品:
88620683
2026-02-25
用途:
タイヤ交換時のビード落し作業

145R12の軽トラ用タイヤのアルミホイールからの作業に使用してみました。表は簡単に落ちましたが、裏側は土台に溶接してあるゴム付スペーサーが丁度ホイールのディスク(自転車でいうとスポーク)部分の中央ぐらいに当たって、ゴムの手前角に押し付ける格好になる為、ゴムは千切れるはアルミホイールのディスクは傷つくは、レバーを押し下げると、ホイルの当たっているディスク部分を支点に、片やブレードが押さえつけると、タイヤ手前が持ち上がって力が伝わらない。ブレーカーが当たるホイール下側のリムに適度な厚みの木片を当てて、シーソー状態にならないようにするとスムーズに落とせる。バイクのタイヤならあのスペーサーがある方がよいのかもしれないが、自動車用だと溶接をグラインダーで切って取っ払って、タイルカーペットでも敷いた方がよいかもしれません。そうする事によって、205ぐらいの厚いタイヤもいけそうな気がします(挑戦してレポートします)。まあ、レバーを使って手で落とすことを思うと安くて作業が早くなるので購入して正解でした。

対象商品:
88620683
2026-03-08
用途:
バイクのタイヤ交換

購入して数年で使用回数5回以下ですが、一度もビードが落ちたことはありません。今でもレバーで苦戦しています。商品が機能を果たしていないのか?私の使い方工夫が悪いのか?分かりませんが、18インチ幅120mmのチューブレスタイヤで使用したところブレードがタイヤビードに接触したところからストローク奇跡が下に食い込む量より後ろ側へ押し出す量の方が多くてホイールがズレていきタイヤに食い込むこともなくストローク完了して結果ビードは落ちませんでした。ホイールがズレない様に足で踏んづけてやってみたら反作用で本体が前に逃げていきました。前後にストッパー設置みたいな工夫が必要なのでしょうか?今回のタイヤサイズを直に置くとストローク不足が生じることから台座をかます必要もありそうです。これもズレやすくなる原因になりますが・・・ビードが落ちればゴム板がちぎれてもいいので何とかなりませんか。5☆を付けておられる方の作業要領動画をみてみたいものです。

2025-10-27
用途:
バイク修理
サイクルプロ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

原付など小さいタイヤには合わない。なにか板などかまさないと。自動車用だったのかな。物はしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
88620683
2025-10-18
用途:
バイクの整備
製造業

普通に使えます 110/70-17. 140/70-17

対象商品:
88620683
2025-05-10
用途:
自動車輌のタイヤ交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

185の14インチの冬タイヤを外すのがわりと簡単に外す事が出来ました。(少しコツが要りますが)下の台がH型になっているのが安定し良い仕事をしているようです。他製品より優れた製品です。巡り逢えて感謝しています。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
88620683
2025-02-27
用途:
コスパ最高です
自動車・二輪車・自転車関連業

思ってた以上に造りはしっかりしています
小物スクーター50cc のタイヤ交換用に工夫して2*4の木材を乗っけると全てうまくビートが落とせました
このお値段でこんな良いものがあるなんて嬉しい限りです

5人が参考にしています
2025-05-30
用途:
ちゃんと使えます
ひまわりソフトウエアデザインズ 様 (その他業種)

安価だと思いますが、オフロードバイク(アフリカツイン)の前後のタイヤ交換にちゃんと使えます。今まで、ビートを外すのに苦労して、自分でタイヤ交換は大変でしたが、これを使って楽になりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。