エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式
(13件のレビュー)《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
冷房用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 53354824
- 用途:
- 日常生活
棚に置いたサイズ感もちょうどいいです!
夏場暑くて部屋のクーラーが効かなくなる時があります。
こちらを購入させていただき、早速使わせていただいた所、部屋の空気が回ったようなイメージで温度は3度も下がり、さらに除湿機の稼働もよくなったように感じました。
購入してよかったです!
本当にありがとうございます!
- 対象商品:
- 53354833
- 用途:
- サーキュレーターに使って居ます
以前のタイプより音も静かになったような気がします良い感じで使っております、
- 用途:
- 事務所、作業場用
自宅でもクーラーの風を循環させる用として使用していた為、職場でも購入し使用しています。
約20帖の事務所には家電エアコンが一台で、今年(2025年)の暑さには厳しいと思っていましたが、こちらを使用する事により冷房を循環させる事ができ、事務所内が涼しく感じるようになりました。
- 対象商品:
- 53354824
- 用途:
- 洗面所の喚気
お試しで購入、スイッチが裏側にあるので
操作し見杭のが第一印象です。
パワーもそこそこです耐久性はこれからです。
- 対象商品:
- 53354824
- 用途:
- 部屋の換気
小型の古い扇風機をエアコンの補用として使用していましたが、安全も考え、当機を
購入しました。吹き出し量も大きく、重用しています。また、価格もリーズナブルで購入して良かったと思います。
- 対象商品:
- 53354833
- 用途:
- 現場作業用
安く買え、納入も早いので助かっています。ただ、10~15%offの割引がいつ入って来るか分からないので、注文したくても出来ない商品が有ります。
貴重なご意見ありがとうございます。モノタロウサイトのトップページにて、日替わり特価カレンダーと曜日別特売(https://www.monotaro.com/main/news/saleday/)などをご案内させていただいております。ぜひご利用ください
- 対象商品:
- 53354833
- 用途:
- 冬場のエアコンの空気を室内に循環させるため
アイリスオーヤマの他の機種のサーキュレーターを使っていたのですが、故障してしまったので後継機種として購入しました。コンパクトで首振り等の機能はありませんが、その分、故障しづらいような気がします。また、弱を使っていますが、とても静かです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/