エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261537 |
|||
切断砥石 51782
(12件のレビュー)入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります
軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
切断 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 金属の切断
とにかく切れる、ホームセンターによくあるものより倍のスピードで切れる感じ
- 対象商品:
- 63998288
- 用途:
- 鉄板の切断に使用。
サンダーにて鉄板を切断する時に使用しています。砥石の摩耗が少なく 切断に力をかけなくともしっかりと保持していればきれいに切断できます。気に入ってます。
- 対象商品:
- 65476907
- 用途:
- 鉄材、ステンレス材の切断
お試しということで購入しました。
普段はステンレス材を切断することが多いので、今回はこちらの商品をステンレス小物に使用しました。
ステンレス材の切断は普段は1mm厚のステンレス用を使用してますが、こちらは1.3mm厚です。
結果から申しますと、1mm厚のものと同様に切れました。
ステンレスの平板で何もないところ(←端からではなく平らな部分)から削るように切断すると、切断箇所に熱が入ってきて進みづらくなるのですが、こちらの商品はいつも通りに切断できました。
今回は少しだけの使用で耐久性はわかりません。
因みに、普段使用の1mm厚のものは良く切れる代わりに減りが早いです。M16のステンレスボトルの切断だと6本前後で交換です(切り方にもよります)。
機会があればまたレビュー追記します。
- 対象商品:
- 65476907
- 用途:
- 鉄板の切断加工に
お試し品という事で購入してみましたが確かに使い始めの切断力は強く、軽い力でどんどん切断できます。しかし、良く切れるのは前半だけで残量7割あたりから明らかに切れが悪くなり砥石ばかり削れていくような感じでした。日頃は某ホームセンターの10枚セットの安い物や金の…シリーズを愛用していますが、前半の切断力を除いてはこれらの物の方がトータルでは優れていると感じました。ちなみにいずれも1㎜厚の同じ鉄板で比較した評価になります。
- 対象商品:
- 65476907
- 用途:
- 切断作業
口コミにあったので、試しに買ってみました。確かに食い込みがよくスッと入ります。流石、 3Mですね、あとは値段ですね。
- 対象商品:
- 65476907
- 用途:
- 金属の切断
モノタロウでの先着特売になってたので購入してみました。
今まで3Mは使ったことが無いので楽しみです。
結果によっては高価でも再購入かもしれません。
- 対象商品:
- 65476907
- 用途:
- 解体作業
実家の物置の片づけで出た廃材の解体に使用しました。お試しで購入してみましたが、壊れた高枝切り鋏など普通にカットできました。