一斗缶用バルブのレビュー

平均満足度 4.19 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
一斗缶用バルブ ミヤサカ工業
ミヤサカ工業
5,498 / 税込 6,048
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。 【用途】油、水、洗剤、アルコール他。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-10
用途:
チェンソーオイルの補充
対象商品:
06947464

室内でも安心して使用できます。ノズルが回るので入れ終わった後の処理がし易かったです。

セイコー技術株式会社 様2024-04-18
用途:
車のメンテ時
対象商品:
06947464

ペール缶に差し込んでの使用ですがメーカーの違うオイル缶では稀にフィッテングが合わず、
これは致し方がないことで、それ以外はオイルにじみもなく、今のところは特に問題はないです。

2020-04-22
用途:
アルコール一斗缶の小分け作業
対象商品:
06947464

使い勝手はイイかと。ただし、このBタイプをアルコール使用する場合、oリングはバイトンでないといけない、と、パッケージに書いてありました。メーカーに尋ねたところ、oリングはP34でOKとのこと。
モノタロウではP34 Oリング・フッソ J I S OR型、注文コードは2020-04-22現在83153857でした。

25人が参考にしています
2019-06-05
用途:
チェーンソーオイルの小分け便利
対象商品:
06947464

今まで手作業による小分け作業でしたのですごく楽になり助かっています。

2人が参考にしています
2017-03-01
用途:
エンジンオイル
対象商品:
06947491

非常に良い商品です。冬季オイル粘度が高いので、もう少し排出量があればいいなと思いました。

3人が参考にしています
株式会社中島製作所 様2015-09-08
用途:
一斗缶のバルブとして
対象商品:
06947482

とても使いよく、今のところ漏れもありません。

4人が参考にしています
株式会社池田屋商店 様2014-09-11
用途:
ペール缶からのオイル給油
対象商品:
06947464

使い勝手は非常に良いと思います。
オイル垂れ等もなく、取り付け方法も簡単でした。
やはり、少々価格がお高いのが.......ですね。

6人が参考にしています
2014-07-28
用途:
一斗缶の油の移す
対象商品:
06947464

今までは、こぼれたりして困っていましたが、購入使用してこぼれず重宝してます
値段は、もう少し勉強していただけると使用用途が広がると思います

2人が参考にしています
2015-05-05
用途:
ブレーキオイルの蛇口
対象商品:
06947491

漏れも無く使用可能ですよ。問題なし

6人が参考にしています
GANZ AUTO PLACE 様2013-05-27
用途:
一斗缶からの補充
対象商品:
06947482

一斗缶に装着して使用していますが、縦置き保管なので今のところ問題ないですが、耐久性は今後の使用過程で見ていきます。価格がもう少し安くなれば追加購入も考えます。

1人が参考にしています
2021-08-27
用途:
チェーンソーオイル
対象商品:
06947482

スチールの#30のチェーンソーオイルで使用。
使用してしばらくすると一斗缶との接続部からオイルが漏れ始めた。
付属のスペーサーを使用したが改善しませんでした。

3人が参考にしています
2017-03-24
用途:
油の給油
対象商品:
06947464

思っていたほど、一斗缶の口にうまくつかず、すぐにはずれることが多く使うのをやめました。

3人が参考にしています
2012-09-20
用途:
クーラントをペール缶より小出しするのに使っています。
対象商品:
06947473

使い勝手は、よく幾つも欲しいですが、何せ値段が高額なので、一つを使い回せております。ボールコックのバルブーが高額なのはわかりますが、値段が何とかならないものですかネ。

4人が参考にしています
M&C MORI 様2011-03-06
用途:
ペール缶からのオイルの小出し用に。
対象商品:
06947464

商品はオイルのたれやもれもなく非常にすぐれています。ただ値段が高すぎます、このくらいの小物ならせいぜい2000円くらいでしょう。

4人が参考にしています
2007-12-19
用途:
一斗缶からの原料取り出し
対象商品:
06947482

取り付けが簡単で、非常にに使い易いと思います。ステンレスの物が有ればもっと使用範囲も増えると思うのですが…。

2012-12-10
用途:
エンジンオイル交換時
対象商品:
06947473

1年くらいでパッキンからオイルもれがしだした。半年後にはすでに少し漏れてきた。パッキンは劣化したりつぶれたりしていないので、パッキンを抑える力に問題があると思われる。改善か対策が必要かと・・・価格が結構高いのでその辺の不具合がなければよいのだが・・・また、対策用のシム(スペーサー)みたいなものがあればよいかと・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。メーカーによれば、液漏れはほとんど発生しないとのことですが、ごく稀にペール缶の種類によって起きてしまうこともあるようで、メーカーにてOリングスペースパッキンを無償で提供しています。
下記メーカーのホームページより取扱い説明書をダウンロードいただくと詳細をご覧いただけます。
http://cokkun.com/siyou.htm
Oリング調整用スペースパッキンをご希望の場合は、お手数ですが、弊社お問い合わせ窓口までご連絡ください。