4サイクルエンジンオイルのレビュー
- 用途:
- 2009年式スポーツスターに使用
- 対象商品:
- 38268851
リピートです。長年レブテック20W-50を使用。RAMCOに換えツーリングに15000㎞ほど走行したが特に不具合無し。
- 用途:
- 車のエンジンオイル用
- 対象商品:
- 38268851
30年以上前のディーゼル車のオイル交換に使用。前回まで10w-30を使用していましたがこのオイルに交換して少しエンジン音が静かになったと思いました。またリピートさせていただこうと思っています。
- 用途:
- 自家用車メンテナンス
- 対象商品:
- 38268851
初使用。
交換後の始動時エンジン音は滑らか。
3ヶ月後のオイルの状況とエンジン音がどの程度かを見極めたい。
パッケージが処分しやすく楽。
置き配対応可能になったのは、本当に良。
- 用途:
- 刈払機のエアフィルター湿式化。エンジン動力噴霧器の使用前の中油。
- 対象商品:
- 38268851
特殊な用途ですが、粘度が高く安いエンジンオイルを探していてこれだと思いました。今の所問題なく使用できています。
- 用途:
- ユーノスロードスターのエンジンオイル
- 対象商品:
- 38268851
H5年式のユーノスロードスターのクラッチ、ブレーキオイル交換に使いました。
安く調達できるので次回も購入させて頂きます。
- 用途:
- 古いバイクのエンジンオイル
- 対象商品:
- 38268851
特に問題は無いです。クラッチも滑りません。鉱物油のオイルをお探しなら、悪くないと思います。
- 用途:
- 補充用オイル
- 対象商品:
- 38268851
オイルが減ったので今日開封して補充しました。今まで使ってた15w50より非常に粘性がたかく添加剤として使え価格は半分で済みます。オイル減りによるノイズも消え補充用に良さそうです。17万キロ超えの軽自動車ですが延命に期待が大きいです
- 用途:
- 旧車のオイル交換
- 対象商品:
- 38268851
26万キロのシルビアに入れてます。元々オイル漏れが有名なSRエンジンですが、夏場は特に漏れます。そこでこのオイルの出番!いつもの10w-30と半々でブレンドすると嘘のように漏れが止まります。下手な漏れ止め剤よりはるかに効果があります。あと圧縮漏れも改善されるのか出だしが楽になったような(プラシーボかも…)気がします。ま、その分ブリッピングでアクセルが付いてきませんが… オイルでお腹が汚れる方必見!
- 用途:
- v-max1200 に使用
70000km走行のエンジンに使用しました。オイルは頻繁に交換するので、今までのオイルが価格が大幅に高くなり同じ粘度のこのオイルを入れてみました。
2000km走行しましたが、現状良い感じです。このまま普通に使えるオイルならば、再度購入したいと思います。コスパ最高ですね♪
- 用途:
- 補充用オイル
軽自動車でいつも10w30で排ガスが臭く。補充用は50番がオイル消費に適してます。今まで買ってた商品もこれより2倍位に値上がりしお買い得感が高まります。次はオイル交換時にブレンドを検討してます
- 用途:
- ツインカムハーレーに使用
問題無しです!
特段違和感や異音がないので良しとします。
自分は基本的にはオイル関係は粘度さえまもってればいいとおもってる派です。
cvtやatfは気をつけましょう。
- 用途:
- 古い車用のオイルに
- 対象商品:
- 38268851
いつも使用していた同粘度の輸入オイルが爆上がりしたので価格に釣られて購入してみました。使ってみて問題なければ定番にしたいと思います。
- 用途:
- 軽自動車のエンジンオイル
- 対象商品:
- 38268851
22万キロ走行のワゴンRターボ車に使用
10w-30のオイルだと1000km走行で500mlのオイルが消費されてましたが
こちらの20w-50のオイルでは2000kmで300mlのオイル消費となっています。
3000Km~4000kmでオイル交換をしながら
騙しだまし車を使って行きたいと思っているので、安価でとても満足しています。