イリジウムIXプラグ 2輪車用のレビュー

平均満足度 4.70 (830件のレビュー)
商品レビューを投稿する
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
1,498 / 税込 1,648
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
830件中 401~420件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
市川商店 様2017-05-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09990897

バイクのパーツ屋さんで買うと千五六百円のところ三分の二の値段。メーカー物なので問題無しです。

バイクメンテナンスえくん 様2017-07-07
用途:
安い
対象商品:
09990897

他のサイトより安く買えて満足です。
エンジンの始動よし。

有限会社大星電気商会 様2017-05-20
用途:
消耗品
対象商品:
32125177

二輪館で買うより安いです、合うものを自分で検索しないといけませんが。

2017-10-18
用途:
DIYで交換
対象商品:
35016572

4,000Km走行のスクーター用に購入。DIYで交換。始動性が良くなりました。アイドリングも少し高くなったような気がします。走行については違いが良く分かりませんが、悪くなったとは思えません。

2017-05-11
用途:
電装系メンテ
対象商品:
09990897

始めてイリジウムプラグを使用します。
気持ち走りが良くなったかな…。

2017-04-20
用途:
消耗品等の部品交換時
対象商品:
09991003

価格は部品屋と対して変わらず納期も速いので重宝しております。

2018-01-04
用途:
使用していたプラグが悪条件が重なり電極が破損バルブに噛み込みバルブを破損しました、信頼のおける物にしたいと思い選択しました。
対象商品:
09990951

耐久性及び点火性能も良く良い物と信頼して購入しました、不調だったエンジンも調子を取り戻しました。

林田木工 様2017-11-08
用途:
カブ用
対象商品:
09990942

エンジンが掛かりやすい。信頼しているので心配事(いつ止まるか?)が一つ減る

2017-02-26
用途:
メンテナンス時
対象商品:
09990951

バイクに使用してます。ノーマルプラグよりエンジンが高回転します。サーキット走行には必需品だと思います。その代わり、保ちは劣るので交換頻度は多くなります。

2017-01-09
用途:
プラグの寿命1万キロ
対象商品:
09991064

ヤマハマジェスティ250で使用。今回で3回目の購入です、過去2回とも1万キロで失火(バックファイヤー)が出て2~3日で始動できなくなりましたので、私のバイクでは1万キロが寿命でしたが、性能が良いプラグなのでこれからも使い続けるつもりです。

2018-06-12
用途:
バイクの修理
対象商品:
09991064

国産品は価格はそれなりですが、材質・サイズなどで安心して作業できます。

2017-01-16
用途:
原付の補修。
対象商品:
09990942

イリジウムが安く購入出来、定期的に交換している。始動性が良くなる。

2017-01-13
用途:
バイクの整備に使用
対象商品:
09991073

ノーマルのプラグと交換
寒いこの時期にノーマルに比べ始動性が向上しました。
又、価格も安く非常にコスパが優れています。今後も定期的に交換使用します。

2017-03-12
用途:
プレスカブ
対象商品:
09990881

毎日働くプレスカブにつけました。アイドリングから静かで走り出すと振動の無さに気が付きました。ノーマルより3倍高いけれど単気筒なので代えて良かったです^ - ^

2018-04-15
用途:
スカイウェイブ250 CJ44 にて
対象商品:
09990967

すぐに届いてありがたいです!スムーズに作業ができます!

2017-03-21
用途:
通勤用のバイク
対象商品:
09990976

以前から使用してましたが、エンジンのレスポンスは良好。価格も頼りやすいので満足です。

K‘s商会 様2018-05-29
用途:
バイク
対象商品:
09990985

バイクのメンテナンス用に購入しました。安く購入できたので助かりました

2017-02-03
用途:
PGO TIGRA への装着
対象商品:
09990967

かなりエンジンが軽く回る様になりました。2cycle時代にはない変化を感じました。

2017-04-05
用途:
メンテナンス時
対象商品:
09990915

NGKイリジウムは信頼性が高く、始動性に優れているので
すごくいいです。

big_boy mc 様2016-12-04
用途:
通勤用のマジェステイSG03Jに使ってます。
対象商品:
09991073

ウオタニのパワーコイルキットと組み合わせて使ってます。
ノーマル点火、ノーマルプラグだとリッターあたり25キロくらいですが、この組み合わせだと29キロは走ります。全然違います。
法定速度で走れば32くらいは行くと思いますね。
モノ太郎さん、プラグいつも安くて最高です。叉、リピ確実です。