イリジウムIXプラグ 2輪車用のレビュー

平均満足度 4.70 (830件のレビュー)
商品レビューを投稿する
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
1,498 / 税込 1,648
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
830件中 721~740件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-09-08
用途:
スクーター
対象商品:
35016572

何度も購入しています。値段も安く、品質の良い商品です。お勧めです。

2014-06-04
用途:
スクーターのプラグとして
対象商品:
09990967

スクーターのプラグとして購入しました。エンジンの掛かりが良くなり、寿命が延びそうです。ありがとうございました.

2013-06-04
用途:
交換用
対象商品:
09990881

始動がよくなったアクセル感も良くなった様に思います

2014-09-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
09991064

満足でした。

2013-04-24
用途:
オートバイ GSX-750S
対象商品:
09991073

さすがイリジウム!始動性が良くなりました。

1人が参考にしています
白野電気通信システム 様2012-12-24
用途:
バイクのプラグ
対象商品:
09990915

とても良いです 一回これに変えてからはこれになりました

2013-04-15
用途:
DUCATIモンスター900に使用
対象商品:
09991046

NGK互換表にてチョイスしました。やはり安心のNGKブランドです

2013-01-19
用途:
PCXのプラグ交換
対象商品:
35016572

通勤のPCX(JF28)に使用致しました。交換後アイドリングが安定しましました。最初に付いているプラグはアイドリングが元気がない感じ(不規則)だったのでエンジンの状態は良好になりました。しかし燃費は交換前と変化した様子はありません。
プラグ自体は安いのでこの価格で交換できれば、お買い得だと感じます。

2015-10-07
用途:
通勤快速
対象商品:
09990967

シグナスXSR125.H27年式、W/L交換なし、プラグのみポン付け、5ー6000rpmのトルクが増えた。

2013-05-18
用途:
オートバイのプラグ
対象商品:
09991073

オートバイのプラグ交換は結構手間なので、交換時期を延ばせるイリジウムをチョイスしました。
キャンペーンにあわせて購入すると、1本あたり1000円を切り、こんなに安く買えると思いませんでしたので、満足です。

2014-05-23
用途:
マジェスティ125に取り付け
対象商品:
09990967

マジェスティ125に取り付けました。マジェスティ125は、台湾ヤマハ製のため、エンジンの始動がイマイチでしたが、若干、始動性がアップしたように思います。

2014-04-28
用途:
バイク用プラグ
対象商品:
09991082

GSXR1100Nでプラグが原因で1発死んだのでイリジュームに交換しました。
他のポジションのプラグと入替えてプラグ不良を確認できたのですが15,000㌔交換した事が無かったのと全てのプラグが煤けていたので交換することにしました。

【交換して良かった点】
・アイドリングが2000回転を下回るとしませんでしたが、交換後は1500回転で安定
・吹け上がりスムースになった。
・パワー感も良くなった。
・排ガスがほぼ煙たくなくなった
燃費はかなり向上しそうな気がします。

【悪かった点】
今のところ無し
・箱に隙間を調整しないようにと書かれています。標準のノーマルプラグのスペックより1割程広めでしたが調整はしませんでした。
・締める強さがイマイチ良く分かりませんでしたが手で締めて止まったところから1/2回転 + 1/12回転しておきました。

迷うなら試しに交換してみることをお勧めします。

2人が参考にしています
2012-12-07
用途:
XJR400のプラグ交換
対象商品:
09990985

中古で購入したXJRですが、前回のプラグがいつ交換したのかわからず、錆が出ていましたので交換しました。
始動性の向上と、低速トルクがアップしたように思います。
いい品が安く手に入り満足しています。

土井モータース 様2014-08-13
用途:
プラグ交換
対象商品:
09990933

加速がよくなりました

2012-02-19
用途:
バイクに使用
対象商品:
09990942

交換してすぐに分かったのがアイドリングが安定したこと。価格的にも安く購入出来たことで大変満足しています。

2人が参考にしています
西部機械 様2017-03-13
用途:
交換部品
対象商品:
09990897

感度が良く 反応が良いです 古いプラグは反応が鈍いです

2014-07-30
用途:
モトクロッサー用
対象商品:
09990951

いつも使用している。

山本マリンサービス 様2013-07-05
用途:
バイク用
対象商品:
09991064

CB1300SFアイドリングが落ち着きました

2012-11-13
用途:
JOG 4STに装着しました。
対象商品:
09990967

純正交換しました。
調子よく動いています。
特別変化は体感していませんが、ゆくゆく効果は積算燃費等の数字で現れてくるでしょう。

2014-03-15
用途:
バイク用
対象商品:
09991082

今まで普通のプラグを使っていたんですが、イリジウムプラグにして、始動性と燃費が良くなったと思います。また買います。