イリジウムIXプラグ 2輪車用のレビュー

平均満足度 4.70 (828件のレビュー)
商品レビューを投稿する
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
1,498 / 税込 1,648
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
828件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-24
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09990942

なかなかエンジンかからないし、かかってもあったまるまですぐにエンストしてたので交換しました。交換後はすぐエンジンもかかるしメッチャ調子良いです。

1人が参考にしています
2021-08-13
用途:
GN125Hに取付け
対象商品:
09990976

純正をパワーケーブル一緒に交換しました。
アイドリングが安定、トルクが増し高回転もよく回るようになりました。

2021-08-27
用途:
キャノピーに、坂登り用で、使用しています。
対象商品:
09990906

約5000㌔で、交換しております。
燃費良く、このタイプでないと、坂を登りません。

2021-04-14
用途:
2ストバイクに
対象商品:
09990906

2ストにイリジウムは効果がないとか悪影響だとかよく言われていますが、点火系の強化等で相性が合えばとても良い仕事をしてくれます。ただし思ったよりも寿命は短いので、始動が悪くなってきたら交換するようにしています。

2人が参考にしています
2022-05-12
用途:
作業用
対象商品:
35016186

問題なく使用できる。商品価格を含め満足できました。

2021-07-06
用途:
プラグ交換の時に指導性の向上
対象商品:
09990942

普通のプラグでかかりにくいエンジンも、ちょっと値段は高いですが別のエンジンの様な指導性となりました。値段の価値は充分にあると思いますよ。

2021-06-21
用途:
レーシングカート
対象商品:
32719696

安定のNGKですね^ - ^
他のプラグよりもちが良く安心して使用出来ます。

2021-07-11
用途:
スクーターのプラグ交換
対象商品:
09990933

中古でスクーターを購入したのでプラグを新調しました。
始動性が良くなりました。パワーとかの変化は感じれなかったです。

1人が参考にしています
2021-06-22
用途:
純正プラグと交換時
対象商品:
09990967

車検時に、交換時期間近と言われていたこともあり、今回はイリジュームをチョイス。満足な走りです

2021-06-25
用途:
定期交換で購入
対象商品:
09991064

定期交換で購入しました。付け替えてからも調子よく走っています。

飯田商店 様2021-05-28
用途:
エンジンのメンテナンス時
対象商品:
09990915

1970年式2サイクル250cc単気筒のバイクです。標準プラグは信号待ち
時エンジンが止まり再始動するのに10分間位かかることが多くなりイリジウムプラグに交換することにしました。感想はキック1発始動、アイドリング回転数アップ、信号待ちでのエンスト
が無くなりました。旧車には特に良いと思います。

3人が参考にしています
2021-05-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35016572

交換時にイリジウムプラグがラインナップされていれば、必ずこちらを使います。
だからといって、体感できるほど性能は上がらないと思います。
それでも、これからも使っていくと思います。
感覚性能10馬力アップ!

2021-09-10
用途:
kdx125srに使用
対象商品:
09990915

2ストにイリジウム無駄だと聞きますが、吹け上がりなどよくなったと思います。

2021-06-16
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09990881

即日発送、コスパ最高です。
平日、仕事で買い物に行けなくても一晩寝て起きれば
手元に商品が届く、ありがたいです。

2021-05-30
用途:
チューニング
対象商品:
09990924

少し前までデンソウばかりしか無かったのにNGK製が出て即購入し満足です。

2021-03-28
用途:
交換
対象商品:
09990933

ノーマルプラグよりアイドリングが安定しているかもしれません、原2種程度だと恩恵はあまりないかもしれませんが、少しでも交換サイクルが伸びればいいなと思います

2021-05-16
用途:
バイク整備
対象商品:
09990976

メーカー純正品を使用していましたが、イリジウムIXプラグに変えたら始動良くなりました。

2021-05-14
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09990897

お値段が、何処よりも安くて、助かります。
プラグは、消耗品なので、お値段は大事です。

2021-02-14
用途:
発電機のメンテナンス
対象商品:
35016642

工進の発電機GV-16iに装置しました、ノーマルプラグでも普通に動いていましたがイリジウムプラグに交換後はエンジンのかかりも良く、排気音も静かになりました、完全燃焼している為と思います、オススメです。

角田電設 様2021-05-10
用途:
バイク
対象商品:
09990985

配送もちゃんとしてたし、どこよりも安く買えてとても良かったです。