LLC (クーラント・不凍液)のレビュー

平均満足度 4.56 (479件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ
モノタロウ
849 / 税込 934
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。 【用途】エンジン冷却液
479件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-10
用途:
自家用車に
対象商品:
45535271

自家用車に使用 1500ccと2000ccのトヨタ車ですが何の問題も感じられません 希釈ではなく そのまま使用できるので簡単です

2020-05-09
用途:
車のクーラント交換
対象商品:
45535271

ロングライフな点で選択。時間がたたないとわかりませんが、交換時には問題ありません。

2019-12-12
用途:
定期交換
対象商品:
45535287

まとめ買いにより、複数台交換が可能。
小分け売りだと容器の処分が手間だがこれは楽!
その辺で一歩r-どかな?

2019-11-11
用途:
トラクターのメンテナンス
対象商品:
74858086

容器に注入ノズルが付属しており、使いやすかったです。
また、交換サイクルが5年とのことで、コスパも最高です。
次回も使用したいと考えています。

2020-02-10
用途:
作業車用に
対象商品:
45535271

今年は暖冬で必要ないと思っていましたがやはり冬。ラジエター液の凍結防止に購入し早速トラックに補充しました。

2022-04-14
用途:
コックが漏れる
対象商品:
45535271

商品の中身には問題は無いのですが付属のコックがポタポタ漏れます、以前からピンクも使っていますがピンクは初回注文分は漏れてなかったのですがその後は漏れます、床がシットリする感じです、まぁ1日に5cc程度なので(正確に量ってはないですが)無くなりはしないでしょうけど濡れるし滑るので今は箱を立ててます、めんどくさいので漏れないコックだけ二個送っていただけませんかね?
太い口のが漏れやすいのでしょうか?ウィンドウウォッシャー液の細い口は漏れたことはありません。

2020-03-01
用途:
運行前点検
対象商品:
74858086

水だけで足すよりもラジエーターへの負担も少ないんでは?
補充用なら十分に事たりてます。

2019-10-31
用途:
マイカーのクーラント交換
対象商品:
74858086

金額も容器も使いやすくとても便利です。角度が自在に曲がるノズルが付属しているのが良かったです。

2020-05-06
用途:
交換用に。
対象商品:
74858086

多少色が薄いような?でもサブタンクの容量の確認はできるので大丈夫だと思います。

2022-06-02
用途:
メンテナンス
対象商品:
74858086

3日で届いてクーラント交換作業予定日に間に合った。

2019-08-24
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
74858086

バイクに使用しました。
オークションで購入したので夏のウチにワコーズの洗浄剤使用してから交換しました。超ロングライフ見たいなのでエンジントラブルでも無い限り大丈夫かと思います。

2019-10-04
用途:
LLCクーラントの補充
対象商品:
74858113

先ずは価格が安い
更にノズルまで付いてるので使いやすさも良く助かりました。
オススメです。

2019-10-11
用途:
バイクのレストアに使用
対象商品:
74858113

手間なく、安くて、この性能で、バイクならほぼ使い切りの容量で満足しています。
色はかわいいピンク色w

2019-11-12
用途:
自動車整備
対象商品:
45535287

最近の新車には殆ど長寿命のLLCが使われていると思い、補充用にも適しているのでこのタイプを使っています。
金額的にもう少し安ければと、思います。

2019-10-03
用途:
冷却水交換
対象商品:
74858086

早速使用しました。効能は貴社を信じるとして、なんというか質感?よい感じです。早速別車用にリピ購入します。

2019-09-24
用途:
バイク整備用
対象商品:
74858086

外国製バイクのクーラントとして使用しています。なんの問題もなく使用でき安価なので満足しています。

2019-11-27
用途:
車の整備
対象商品:
45535271

コックがついていてラジエターに直接入れられました。

2019-10-29
用途:
クーラント交換
対象商品:
45535271

良い感じです。他社に比べても安いので2回目のリピーターです。

包原モータース 様2020-09-12
用途:
自動車整備時
対象商品:
74858086

コスパのために購入しました。純正と比べてどうかな?と思いましたが
今のところ問題なく使用してます。

2019-10-05
用途:
サーモスタット交換時ついでに
対象商品:
74858113

この値段で4~5年okなスーパーロングライフならコスパ最高です。