LLC (クーラント・不凍液)のレビュー

平均満足度 4.56 (479件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ
モノタロウ
849 / 税込 934
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。 【用途】エンジン冷却液
479件中 241~260件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-11-07
用途:
自動車の冷却水の交換
対象商品:
74858086

半透明のシリコンホースを使用しているので見た目が高価なレーシングクーラントに見えてよい。

宮地電機株式会社 様2020-02-29
用途:
自家用車の自主メンテナンス
対象商品:
74858086

自家用車のラジエター更新時に使用する予定です。
定期消耗品として認知し、定期購入したいと思っております。

2019-08-14
用途:
メンテ者全量交換
対象商品:
74858086

取っ手が上についてて入れやすくて、ノズルもタンクに固定できるので失くさなくて良いです。使い勝手を考えていただいてる印象です。

2019-08-20
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
74858113

濃縮タイプではないため、直接注入でき大変便利。色の選択もできる点もうれしい。

2020-08-24
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
45535271

継続して使用していますと、錆が落ちてくるので、ずっと使っています。

2019-10-05
用途:
事故修理の時
対象商品:
74858113

大体一回分で無駄がない 2L入りなので量りやすいです。

2019-06-06
用途:
経年車のメンテに
対象商品:
74858086

通常のクーラントとあまり変わらない値段で長寿命クーラントが手に入るのでリピートしています。使用感も問題なく安心できます。

1人が参考にしています
2019-10-05
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
45535271

問題無く使用出来る商品と、思います。希釈タイプも、販売頂ければ、良いと思います。

1人が参考にしています
FAVORITE GARAGE 様2019-08-18
用途:
車用
対象商品:
74858086

問題無く、当たり前に、普通に使えるシッカリした良い品です。

2024-11-28
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
74858086

長寿命タイプでこの価格は安いと思います、実際の寿命や性能差は比較のしようがありません。

2019-04-19
用途:
家族の車の冷却水交換
対象商品:
74858086

車検前の見積もりで要交換で、
3リットル 4341円+工賃 1404円 = 5745円。
自分で交換して 2リットル 799円×2=1598円
かなり安く上がりました。
交換後2カ月問題なく使えてます。

1人が参考にしています
2022-10-06
用途:
大型バイクのクーラント交換
対象商品:
74858086

以前購入した時は、男前モノタロウの黄色いラベルの商品だったと思いますが、購入履歴から同じ商品を買ったつもりなので中身は同じなんでしょうね。寿命は5年間又は10万kmとのことなので、今の車両をクーラント交換するのは今回が最後かもしれません。なお大型バイクだと、2Lでは少し足りませんが4L買うと大量に余ります。

MonotaROからの回答

デザインが変更になりました。商品自体の変更はございません。

木村電気管理事務所 様2020-01-11
用途:
KSP90に購入
対象商品:
74858113

サーモ交換に伴い購入 トヨタ純正に似てます 色もピンクでそのまま使えます 極寒地ではないですけど

有限会社サンエイオートサービス 様2019-06-03
用途:
自動車の不凍液交換
対象商品:
74858086

安いのでどうかと思いましたが、メーカー品となんら変わりはありません。長寿命スーパークーラントです。

2019-04-07
用途:
LLC交換
対象商品:
74858086

MH23SワゴンRスティングレー(ターボ)のスーパーLLC交換用に購入・交換しました。
もともと入っていた純正のスーパーLLCと同じ青色で違和感がなくとても扱いやすいです。

2019-05-20
用途:
通常のLLC交換
対象商品:
45535287

金額的にはモノタロウブランドのため割引も使えるし品質はモノタロウを信じて使ってます。
ずっと使っていますが何の問題もないですし安く済んで助かってます。

2019-03-15
用途:
自動車整備
対象商品:
74858086

自分の住んでいる地域では薄めてある物しか見かけなくなってしまいました。今後もモノタロウで購入すると思います。今回はスズキの車に使用しましたが、赤緑より耐久性が高いのであれば他の車種に使うのもありかと思いました。

2020-05-09
用途:
車の補充用
対象商品:
74858086

他社製品となんら遜色なくお買い得だと思います。またリピートしたいです。

2020-04-04
用途:
車の冷却水交換
対象商品:
74858086

メーカー純正品と遜色なく使えます。値段が安いのが魅力です。

2019-04-14
用途:
メンテナンス時
対象商品:
74858086

長寿命タイプのLLCはカー用品店では値段が高いので、モノタロウで安く購入できて満足しています。