LLC (クーラント・不凍液)のレビュー

平均満足度 4.56 (479件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ
モノタロウ
849 / 税込 934
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。 【用途】エンジン冷却液
479件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
J,GARAGE 様2018-06-10
用途:
メンテナンス 交換
対象商品:
74858086

カーショップなどで販売している物と 何も引けをとらない商品なので
価格がリーズナブルで 大変、ありがたい。

KomPurbo 様2023-10-05
用途:
某輸入車用LLCに
対象商品:
74858086

可もなく不可もなくという感じです。色味やニオイ等から某大手企業のLLCと比較しても遜色ありません。

2018-06-12
用途:
ファンタグレープ!
対象商品:
74858086

DEデミオ(1300cc)の新車登録から11年経った車のLLCを交換しました。
始めからマツダゴールデンLLCという、初回9年18万kmの高寿命LLCが入ってはいますが、さすがに新車登録から11年(走行距離はまだ8万km)と交換推奨期限が過ぎたので交換することにしました。
交換自体はネットで自分で交換されている方が居るのでそれを参考に。
エア抜きがキモでしたね。
商品の性質上、特に性能向上を実感できるものではありませんが、本格的な夏を迎える前に交換しました。
色はファンタグレープを彷彿とさせる鮮やかな色でしたw

2018-07-04
用途:
自家用車の冷却水交換
対象商品:
45535287

割安なのに、品質がよさそうで、安心して使用できます。薄めずにそのまま使用できるのが良いですね。

田邉自動車 様2018-05-24
用途:
車検整備
対象商品:
45535271

不具合なく使用しております。他社製品のように交換時期ステッカーぎ付属するとさらに満足度が上がります。ご検討よろしくお願いします。

1人が参考にしています
2018-05-31
用途:
自家用車のメンテナンス時
対象商品:
74858086

自家用車のメンテナンス時に、簡単にDIYで交換できました。リザーバタンクやラジエター口に注ぎやすいように、ジョウゴなどのアタッチメントを付けると親切だと思います。

2018-10-16
用途:
冬季未使用時の農業機械のメンテナンス
対象商品:
74858086

まだ機器のメンテナンス作業開始時で冬季冷却水の凍結防止に購入しました。
他通販より価格も安くコスト削減出来ました。
凍結防止及び通常作業での状態確認したく存じます。

2018-09-06
用途:
クーラント交換
対象商品:
74858086

スーパーロングLLCでこの値段はコスパが良いです。

2018-12-14
用途:
車の整備に
対象商品:
45535271

商品自体は良いと思いますが、容器のコックから不凍液が漏れるようだ。使った後でコックが上になるように容器を動かして不凍液が漏れないようにしています。

福岡自販 様2018-07-24
用途:
自動車整備工場
対象商品:
45535271

コスパに優れてとても良い。今後もリピータになります。

2020-10-13
用途:
スカイラインのクーラント交換に利用の予定だったが。。
対象商品:
74858086

よく確認せずに、ロングライフとの事で購入しましたが、希釈してはいけないタイプでした。希釈してはいけないタイプって、エンジンの中にどの程度のこっているか?もわからないので、ちょっと使いずらいですね。長寿命で希釈使用が可能なタイプがあればいいのですが。結局、従来のある程度希釈して使うタイプを買いなおしました。

5人が参考にしています
2018-05-13
用途:
ラジエータ交換時
対象商品:
74858113

ダイハツミラ全量交換で3L程使用しました。
古河薬品工業のLLCと容器が同じでしたのでOEM製品かもしれません。安く購入できたので満足です。

2023-01-15
用途:
車:バイクのレストア&メンテナンス
対象商品:
74858086

ホンダの4輪車に使用、
近頃はこの青色タイプが使われていますが、
こちらは
希釈しないで、使用との事です。
よって2Lでは足りませんので
ここが注意する所です。

2人が参考にしています
ボイス株式会社 様2019-04-28
用途:
車の冷却水補充・交換時
対象商品:
45535271

商品内容・価格にも納得いく商品だと思います。
リピート商品です。

2018-09-01
用途:
自動車メンテ サーモスタッド、クーラント交換
対象商品:
74858086

希釈せずに済むので楽ちんです。長期性能は、これから確認です。

2018-05-24
用途:
自動車用
対象商品:
45535287

品質、コスパともに良好!!!リピートで買いました♪

2018-04-17
用途:
消耗部品の予防交換
対象商品:
45535287

200系ハイエースにDIYで交換したのでとても安くすみました。次回の交換時も購入したいと思います。

2018-03-13
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
74858086

最近の新車に使われている長寿命との事で使ってみました。通常品は2年毎に交換していましたが3-4年毎で良いかもしれません。中古車なのでエンジン・ラジエータのさび等が長寿命効果にどれ程影響するか結果が楽しみです。

2022-05-08
用途:
補充作業
対象商品:
74858086

ノズルが良くない。エア抜き穴から液がダダ漏れ。容器に入れ替えて補充した。

2018-03-15
用途:
LLC交換時
対象商品:
45535271

従来のクーラント&長寿命クーラント 両方使用できるとのことで、
在庫数が減らせて助かってます。
性能にも特に問題なく、良かったです。