エンジンオイルSL/CFのレビュー
- 用途:
- ワゴンR(MC22S)走行距離19万5千㌔
- 対象商品:
- 01283896
長男が生まれた年の2001年に新車で購入し、走行距離が19万5千㌔もずいぶんいってるので、今までは10W-40を入れていましたが減りが早いので、レビューを観て今回20W50を購入しました。
オイルの減りはずいぶん遅くなりました、エンジン音も静かになった感じです。
このまま長男が車椅子に生活になって、車買い替えまで大事に乗っていきたいと思います。
- 用途:
- 旧車に使用
- 対象商品:
- 01283896
まだ使い始めたばかりなので期待するところが大きいですが
鉱物油の20W-50 20Lだと選択肢が少ないのが悩まれるところです
今まではバルボリン、ペンズオイル、シェブロン使ってきました
あとこれオイルの臭いが結構くさいですね
- 用途:
- 車やバイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 01283896
古い車、特に走行距離が非常に多い車にとっては、しょうもない添加剤やパワーアップすると言われているような高い部品を買わなくても、このオイルを入れる方がいいと思います。
また、自己責任の元、ヤマハFZ750にも入れておりますが、調子はよろしいです。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 01283896
使用歴2缶目です。過走行車の為購入しましたがオイル上がりの為の20w-50ならば他社製品の方が良いかも・・。まだ2缶目なので何ともいえませんが。
- 用途:
- 古いオートバイ(陸王)に使用
- 対象商品:
- 01283896
以前から使っています。これよりも良いオイルはありますが、コストパフォーマンスを考えるとこのオイルがベストと思います。
- 用途:
- エンジンオイル
- 対象商品:
- 01283896
サーキットなどのスポーツ走行のターボ車、過走行の軽トラ、古い農業用トラクタ、汎用エンジンの農業用ポンプなど夏場に使ってます。まったく問題ありません。最近は低粘度オイルが多いですが過走行車やターボ車、炎天下で連続使用のディーゼルや汎用エンジンにはこういったオイルがいいのです。ずっと扱っていただきたい商品です。
- 用途:
- バイクに使用
- 対象商品:
- 01283896
硬い粘度のオイルは近年なかなか無くあっても高いものが多い中この価格は破格です!
オイルはかなり臭いですが性能面としては最高です!
- 用途:
- 中型トラックのオイル交換
- 対象商品:
- 01283896
70万キロ使用のトラックで、此方のオイルを、見つけて、使用。なんと、音が、静かになって、びっくり。臭いは、確かにきついですが、コスパは、良い。
- 用途:
- ディーゼルトラックや旧車、軽トラックに
- 対象商品:
- 01283896
4トントラック(8200㏄NA)のオイルに使ってます。
酷使(PTO作動+走行時高回転まで回す)していますが特に問題無し。
これ使ってからオイル漏れもなくなりました。
あとは軽トラック、旧車(360㏄)にも入れてみようかなと思います。
- 用途:
- 空冷の二輪車 四輪の旧車
- 対象商品:
- 01283896
比較的安いので使ってますが、年々価格は上がってますね!性能的には可もなく不可も無く と言ったところです。ただ、代わりになる物が無いので無くなると困ります。
- 用途:
- 一般なオイル交換作業
- 対象商品:
- 01283896
初めて知るエンジンオイルです。
メイドインジャパンなので、商品に対する不安な点は最初からなかったです。
カーショップやホームセンターなどで売っている俗に言うオイルメーカー製品と比べての不安を感じる人もいるかもしれませんが
そういう人は、今回のような商品には目もくれないですよね。
使ってみた感想は、素晴らしい感じもないですが不満に感じる点もなし、普通に使えます。
車(エンジン)や運転の仕方にもよるかもしれませんが
今の所、オイルの耐久性もまったく問題ないように感じます。
エンジンのフィラーキャップからエンジンの中を覗いてみてますが
汚れが増えている(ピッチやタールの付着)などは全然見られません。
むしろ、少し以前よりも奇麗になっているようにも見られました。
オイル交換する距離数などもあるかと思いますが、
わたしは、この規格のエンジンオイルがこの価格で購入できるのは
とても貴重だと思っています。
20W-50は重いと思うかもしれませんが、
私の車(120.000km超)の1500ccのエンジンには
むしろ調子が良くなっている感じがします。
エンジン音・加速など。(実際燃費にはほとんど変化なし)
感じ方は人それぞれだと思うので、私の言うことが
すべて正しいとは思っていませんし私は、評価のプロではないので
あくまでも個人が感じたことですが、
私はこれ、使い続けてみたいと思います。
コスパ最高です。
臭いが気になる方もおられるようですが、私は気になりませんでした。
- 用途:
- トヨタスポーツ800、小型特殊車ダンプ、ハコスカに使用しています。
- 対象商品:
- 01283896
コストパフォーマンスが高いのが最大の魅力です。匂いは気にしてないので何も感じません。
- 用途:
- 車のエンジンオイル
- 対象商品:
- 01283896
初めて知りました。
日本の製油会社精製製品なのでメイドインジャパン品質。
ディーゼルとガソリン併用で20w-50はまず見たことないです。
120.000Km 1.500ccガソリンエンジンにも特に、重い感じはなく
むしろ、加速やエンジン音が良くなりました。
燃費低下もとくに感じません。
臭いが気になる書込もありましたが、
私個人的には「LPガス」のような臭いに感じました。
床にこぼすと、しばらく消えませんね。
性能的には全く不満・不安を感じる点はありません。
コスパもこの価格と性能なら最高です。
気に入りました。
- 用途:
- 空冷旧車に使用
- 対象商品:
- 01283896
少し硬いですが、そのおかげで夏には良好です。エンジンの異音も聞こえません。夏専用で気温25℃以上で空冷単車に使ってます。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 01283896
このオイルは旧車や過走車によく使います。エンジンのノイズが減り、ターボ車など白煙が出ている車にも使いますがかなり改善できます。(有名な添加剤よりも効果あります)送料無料や割引などを入れるとヤ〇オクで購入するよりお得です。
- 用途:
- 旧車にて使用しています。
- 対象商品:
- 01283896
今までは、4Lを使用していましたが。今回より20Lペール缶を使用。
旧車との相性もよく、コストパフォーマンスも優れている為今後も、
使用していきます。