エンジンオイル SN/CF相当 5W-30のレビュー

平均満足度 4.48 (1,150件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル SN/CF相当 5W-30 モノタロウ
SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。 【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
1,150件中 241~260件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-02
用途:
軽自動車オイル交換

コスパも素晴らしく、対応も早く満足できる商品です。
オイル缶の蓋にもこぼれないように、工夫してあり、満足いく商品です。

1人が参考にしています
2021-11-22
用途:
自家用車のメンテナンスのため
対象商品:
16345647

何の問題もありません、コスパ的に3000キロでどんどん交換できます

2人が参考にしています
有限会社日本輸送システム 様2021-10-07
用途:
何ら問題ありません
対象商品:
26573715

軽車両他、普通車のワンボックス等に使用していますが、他のブランド物と比べても何ら問題なく使用出来ています。
新車(H30年登録)から100,000kmオーバーの軽車両が3台ありますが、トラブルフリーで元気に走行してくれています。但し、営業車のためメーカー推奨交換時期より4割り程度早めの交換にしています。

2人が参考にしています
あさひ代行運転 様2021-11-04
用途:
車のオイル交換に使用してます。
対象商品:
26573715

数年前からのリピートで、車のオイル交換に、このエンジンオイルを使い始めコストパフォーマンスが優れているので使い続ています。 5000km毎にエンジンオイル交換していますが問題ありません。

1人が参考にしています
2022-01-08
用途:
SMグレードからSNグレードへ。
対象商品:
26573715

いままで使用していたSMからSNに変わりましたので購入しました。オイルの品質はとても良いと思います。注ぎ口ですが、ペール缶も変更されて以前のネックタイプと比較してオイルの切れが非常に悪く、使い勝手よくありませんので変更を希望します。

1人が参考にしています
2021-10-14
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
26573715

レビューを見て値段と性能が決め手になり、はじめてモノタロウのエンジンオイルを購入した。使ってみて、今のところ問題なし。次回の交換時期にどうなっているのか期待と不安に思いながら、毎日、車に乗っている。

1人が参考にしています
2022-09-29
用途:
オイル交換
対象商品:
26573715

頻度が高いので20L購入しています。十分な性能だと思います。

2022-05-16
用途:
農業機械、乗用車
対象商品:
26573715

以前の注ぎ口が良かった!何で変更するの!!この商品で、トラブルは1度もありません。
北海道でも、まったく問題なし。

2021-12-07
用途:
自動車のオイル交換に
対象商品:
26573715

安価ですが、良いオイルで助かっています。
以前のキャップ(注ぎ口)が使いやすくてよかったので、またリニューアルしてもらえるとうれしいです。

1人が参考にしています
2021-09-30
用途:
車のオイル交換用
対象商品:
16345647

軽自動車のエンジンオイル交換用で使用中
カストロールなど何種類か使ってみたが1番コスパに優れていると思う

軽はパワーが無いのでオイル交換による体感がわかりやすい

2人が参考にしています
2021-09-09
用途:
ワゴンR ターボ車オイル交換
対象商品:
16345647

18万キロ超 ワゴンR ターボ車に使用
オイルフィルターもモノタロウブランド使用
15万キロ時から5000~7000キロ(6~8ヵ月)おきに
オイルフィルターは2回に1度 セオリー通りに
10㌔通勤、チョイノリ、500㌔高速使用のシビアコンディションも含まれるような
条件で使用中ですが、なんの問題も無いです。

2人が参考にしています
2021-09-11
用途:
セルフでオイル交換
対象商品:
16345647

3年以上使い続けていますがエンジンはますます快調。コストパフォーマンスに優れた良い商品だと思います。モノタロウのオイルでは、今のところSN規格が最上位だと思いますが、SP規格もリリースしてほしい。タイミングチェーンの摩耗にも効果があるそうなので期待してます。

2人が参考にしています
2021-11-25
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
26573715

安いし配達も早い。早すぎるくらい。何度もリピートしてます。

2人が参考にしています
2022-02-17
用途:
トラック等
対象商品:
26573715

ガソリンもディゼルにも使えて安価で助かっています。

2022-04-04
用途:
ガソリン車、ディーゼル車のエンジンオイル交換
対象商品:
26573715

カタログより、高額での購入で残念でした。
ディーゼル車にも、使用できるのは良い

カーショップ江陽 様2021-11-14
用途:
中古車整備
対象商品:
26573715

コスパ最高、エンジンとしての性能、機能もまったく問題なし
軽からコンパクト迄オールマイティーに使えて
重宝しています。ありがとうございます。

2022-03-03
用途:
自家用車とトラクター
対象商品:
26573715

20リットル缶10W-30が欲しかったが廃番になっていたのでこっちにしました。
ゆえに★-1にしましたが、商品的にはまんぞくしたいます。

2021-09-05
用途:
自動車のエンジンオイル交換
対象商品:
26573715

自動車のエンジンオイル交換時にいつも使用しています。
3台所有していますので20L缶での購入はお安くて大変助かります。
商品も大変満足しています、

1人が参考にしています
有限会社オートレーダー 様2021-08-26
用途:
自動車整備
対象商品:
26573715

コストパフォーマンスからこちらのオイルを使用させていただいております。純正指定オイルなどにくらべても、何年かしようしていますが一般的な車両などの使用には問題はないかと思います。ターボ車とかには使用した事はないですが、一般的な軽自動車などには十分かとは思います。

1人が参考にしています
2021-12-12
用途:
自家用車のオイル交換
対象商品:
16345647

数年前から使用しているが特に問題ない。
一つ気になったのが、前面にはSNグレード表記になっているが、側面がSMグレード表記になっていた。
プリント間違いだと思うが、気になった。
去年購入した物だったので、現在は修正されていることを祈る。

2人が参考にしています