エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油のレビュー

平均満足度4.00(215件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
【用途】4輪車用ガソリンエンジン専用

215件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-12
用途: 車のオイル交換

以前の缶の時から20Lをずっと使っています。
この容器に変更になって2回目の購入ですが、とにかく使いにくい。
注ぎ口を引っ張り出す時には2回とも割れてしまい、オイルジョッキに注ぐ時は
どのようにやろうが必ずこぼれます。
注ぎ口が改良されない限り、二度と買いません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

注ぎ口の割れについてご迷惑をおかけして申し訳ございませんついて。
また、オイルジョッキに注ぐ際は商品Webサイト上の画像をご参考頂き、注ぎ口を上にして注いて頂くとこぼれにくくなりますのでお試しください。

対象商品 : 45433038
2024-04-16
用途: オイル交換
建設業・工事業

保管しやすいし、オイルポットにも注ぎやすい。
いろいろな種類を揃えて欲しいです。

対象商品 : 45433038
2024-04-11
用途: ハイブリッド車のオイル交換
サービス業

いいですね。規格は満たしているので使い勝手のみのレヴュ一。
プラ製で軽く扱いやすい。取っ手も大きいので。
ハイキの際も金属ではないのでいいですね。

2025-08-10
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり樹脂製の容器はダメ。注ぎ口を上にするも注ぎにくい。ペール缶へ戻してほしい。

1が参考にしています
2024-11-24
用途: 自動車のオイル交換

オイル自体に不満はないが、
20Lポリ缶の注ぎ口が短くこぼれる
別売でもよいからネジ式の注ぎ口に
取り付けられる延長ホースの発売を希望

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

対象商品 : 45433047
2024-02-21
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正とそこまで変わりなし。
また買わせてもらいます。

対象商品 : 45433047
2024-02-21
用途: 自動車エンジンオイルの交換

以前缶に入っていたが注ぎ易く、缶自体も後にリサイクル出来て良かった。
オイル自体は良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 45433047
2025-05-11
用途: 自家用車のメンテナンス

樹脂ペール缶の注ぎ口が短くて、細心の注意を払わないとこぼしてしまう(悪評価が多い)。
ポリ蛇口40mmをタイラップで固定した所、こぼさずにジョッキに注げる様になった。
蛇口と注ぎ口が分離しない様に4箇所で固定するのだが、写真が、、、

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

対象商品 : 45433038
2024-02-15
用途: 車のオイル

夏場に、距離を走るため、まとめて購入して、頻繁にオイル交換する予定です、値段が良いです。

2024-11-15
用途: 自家用車使用
農・林・水産業

規格と価格に見合う様でしたのでコスパ優先で購入しました。
注ぎ口に使いづらい様なコメントもありましたが、まだ使用していないため確認していません。

2024-11-28
用途: 自動車関連

モノタローのエンジンオイルはドウナンでしょうか、まだ使ってないので分かりません。

対象商品 : 45433038
2025-08-10
用途: 自家用車のメンテナンス
製造業

ハイブリッド車に使用しましたが、問題無く使用できました。

2025-05-26
用途: 自家用車のオイル交換

エレメント交換時4lはいつも0.4l位少ないです
5lが欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 45433038
2024-02-21
用途: オイル交換
卸売・小売業

車のエンジン音が静かになりました。
また買いたいと思います。

対象商品 : 45433047
2025-05-07
用途: オイル交換サービス
KM Planning

まず、ペール缶の中蓋が取れない事が三本買って2本取れなく、指をかけるところだけブチ切れる!
次に注ぎ口が極端に短いので、ジョッキに移す時、結構な量がジョッキに入らなくてこぼれる。
これはオイルがペール缶に満タン近い時だけだけど、500cc位は、無駄に捨てる感じ。
その為ペール缶がこぼれたオイルで汚れる。
こんな物では、とても無駄が多いので、他社のオイルペール缶を買った方が無駄無く、モノタロウの物では結構な量を捨てる事になるはから、価格的にも差が無いと思います。
このブランドは二度と買わないし、皆さんも買わない方が無駄が無いので良いと思います。
超オススメできないオイルペール缶です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

対象商品 : 45433047
2025-08-22
用途: 整備
製造業

はじめて購入しましたが、運送に問題があり中々届かなかった。

2025-04-20
用途: 自動車のオイル交換

我が家は車を2台所有しており以前のペール缶タイプを過去3回ほど購入しました。オイルはコスパも良く大変満足しておりましたが今回樹脂タイプにかわり初めて購入しました。
結果は改悪です。ジョッキに移し替える時、注ぎ口の突き出し量が短い為残量が多い時は少しの傾きで中身が出る為必ず結構な量がこぼれます。注ぎ口の径も以前のタイプより小さい為空気が入りにくく吹き返しでオイルが飛び散ります。注ぎ口の突き出し量を延ばし径を大きくすれば解決できると思いますので改良を検討していただければと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

2025-03-25
用途: 車のオイル交換

ペール缶が金属製から樹脂製に変わりました。
普通、こういう仕様変更って改良されたのかと思いますよね。
注ぎ口が若干伸びるものの、短すぎて無駄にこぼれる量が半端ないです。
以前の仕様に戻してほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

2025-01-19
用途: 自己所有の車の普段使いのオイル交換用
魚沼サポートサービス

オイル自体に問題は無いと思われますが
(交換後500kmほど走行)
みなさん書かれているように
キャップが最悪です。
過去のレビューの返信にも
「改善を~~・・・」と、「何年も前」から
書かれれいますが、いまだに改善されていません

改善するつもりは無いようです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-01-12
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

なるほど。多くの皆様が指摘しているように、ジョロの部分が短く、オイルをこぼしてしまう。またペール缶に比べ太いようで、オイルスタンドにも奥まで入らない。ジョウゴへの入れ替えは2人かかりでの作業をおすすめします。オイル自体は問題ないです。