エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油のレビュー

平均満足度4.23(271件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
【用途】4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用

271件中 261~271件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 45528850
2024-02-07
用途: 社用車のメンテナンス

品質は問題ありませんがプラスチックの容器なので紫外線が当たる環境に保管する方は他の缶入りのエンジンオイルを選んだ方が良いです。

4人が参考にしています
対象商品 : 45528850
2024-03-11
用途: 自動車整備

オイルの品質は良いのだと思いますが、缶ペールからプラスチック容器になり、ジョッキにそそぎ終わった際に口の長さが足りず、必ず周りにこぼれます。缶の上蓋もオイルまみれになる。これ専用の注ぎ口でも作ってもらえればいいと思いますが、これではリピートを考えてしまいます。

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。

対象商品 : 45528850
2024-02-22
用途: オイル交換

20L容器のノズルが非常に使いにくい。引っ張って伸ばしても短くて、
オイルジョッキに注ぐ時に周りにこぼれてしまう。同じような引っ張って使うタイプだった3年位前にあったモノの20Lのオイル缶はもっと長く伸びたので周りにこぼれる事はなかった。早急に改善してほしいです。

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。

2024-12-13
用途: ガソリン車のオイル交換

特に何もわからない。コスト効果はホームセンターと同程度と思われる。

対象商品 : 45528834
2024-06-04
用途: クルマのメンテナンス
製造業

旧車のオイル交換用。5W-30では少し緩いと感じたため。

対象商品 : 45528850
2024-04-15
用途: 自動車OIL交換
運輸・通信業

金属カンから、樹脂に変わって 開けるときに 引っ張るところで、手を切った
金属カンの時は、問題なく使っていたが、樹脂の素材が堅いのか、とても使えるものではない。

7人が参考にしています
対象商品 : 45528834
2024-02-28
用途: 機械のメンテナンスの時
自動車・二輪車・自転車関連業

ペール缶から樹脂製ペール缶になったのはSDGs的に良いことと思いますがジョッキーに注ぐ作業は非常に困難 ノズル又はガイドが有ればいいのですが大変使い辛く残念な商品です。
改善又は別売りでもノズル・ガイドを希望いたします。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。

対象商品 : 45528850
2024-02-09
用途: オイルの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品今までは鉄製の缶でしたが、リニューアルされたプラスチック製の缶が非常に使いずらい。
今まで使っていたペール缶用のオイルスタンドにもサイズが合わなくて使えないし。
仕方がないので、鉄製ペール缶にいちいち移し替えて使ってます。(持ち上げてやるので腰が痛い)
今までの鉄製の缶に戻すことを希望します。

24人が参考にしています
対象商品 : 45528850
2024-02-16
用途: 自動車のメンテナンス

容器が変わってとてつもなく使い勝手が悪くなりました
ジョッキに移す時に結構な割合でこぼれます。
残念ですが他社製品に乗り換えます・・・

13人が参考にしています
対象商品 : 45528850
2024-05-21
用途: オイル交換
サービス業

樹脂ペールの使い勝手が最悪です。
ノズルが短くオイルジョッキにそそぐ際必ずこぼれます。
廃棄する際も周囲一周ぺりぺりはがしても蓋が開かず結局蓋を切断して
廃棄することになってしまいます。
早急に改善お願いいたします。
また、改善されるまで違うものを購入しますので改善された際には商品説明欄にでも
アナウンスお願いいたします。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。また、廃棄時の蓋の開け方はWeb上の動画をご参考下さい。

対象商品 : 45528834
2024-08-01
用途: 車のエンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ノズルが欲しいです。開発してもらえれば継続して購入します。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。