ツールワゴン 2段引出付き
(19件のレビュー)工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
※最大積載質量(均等荷重)以上のものを載せたり、収納したりは絶対にしないでください。破損してケガをすることがあります。
※ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
※乱暴な取扱いや改造等用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
※直射日光や、ストーブなどの高熱はさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
※高熱のものを直接置かないでください。変形や変色破損の原因になります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※合鍵のご用意はしておりません。同一キーではありません。
ワゴン の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 組立作業が最悪の商品
先の方のコメント通り ネジ側に溝がなく固定しにくいのにナット側が硬い。しかもナット側が狭まったところで作業性が死ぬほど悪い。これ設計した人間って自分で組み当てた?ネジとナットを全部買い換えた方が早いです。
- 対象商品:
- 17473496
- 用途:
- 機会の整備作業
今まではテーブルに工具を並べていたのですが、いつの間にかゴチャゴチャになっていました。
このワゴンでテーブルがスッキリ!
- 対象商品:
- 17473496
- 用途:
- 自動車整備
良い点:引き出しに引っ張って開けるロックが付いている。不意に開いてしまう事を防げる。
握り手を左右に付け替える事ができる。上段が浅い。
微妙な点;引き出しの1段目と2段目が同じ高さ(1段目は低くて2段目は深かったらもっと使い勝手がいい。2段目の淵に握りものの差し込み穴があるけど、プライバー等の大きな物が刺せない
改善点:鍵があるのはいいけど、ひっくり返すと機能しない。(そもそもしないけど)
下段がオープンで磁石で引っ掛けるモノが何もかけれない。
総評価:値段が値段なので自分にあうように加工すればいいんじゃねーの?位の勢いで買いましたがまあ満足です。
- 対象商品:
- 17473496
- 用途:
- 作業エリアの整理整頓
引き出し部分も広く工具が思ったよりしまえて便利でした。
引き出し部のストッパーには気が付かず購入したため届いてうれしかったです。
下の空いている部分も箱などを入れたり電動ドライバーの入れ物が横向きでぴったりサイズなので好印象です
- 対象商品:
- 17473496
- 用途:
- 工具の整理収納
引き出しにストッパーがついているし出し入れもスムーズです。組み立て時のネジの取り付けは、やはりチョット大変です。
- 用途:
- 作業台.道具
使用する前 組み立てるときネジが空回りします。ホームセンターでネジ買ってきました。足が怖いです
- 用途:
- とにかくネジが回らない
ネジ側に溝がなく固定しにくいのにナット側が硬い。しかもナット側が狭まったところで作業性が死ぬほど悪い。これ設計した人間って自分で組み当てた?ネジとナットを全部買い換えた方が早いです。
- 対象商品:
- 17473496
- 用途:
- ガレージでの車のメンテナンス
TONEのツールワゴンとほぼ同じなのでコスパは非常に良いと思います。線品に関しても2段タイプも検討しましたがスプレーのロング缶も置けますので大変重宝しております。購入して良かったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 専用の組立工具は付属していますか?
- 回答:
- 専用の組立工具は付属しておりません。注文コード 69214197 、注文コード 07226563が使用可能な工具でございます。
- 対象商品:
- 17473496
- 質問:
- ナットが緩み止めの抵抗で十分に締め付けられません。
- 回答:
- 部品NO.Iのナットはサイズが13㎜となっております。部品NO.Lののナットはサイズが9.8mmとなっております。ご参考までにご使用可な工具をそれぞれご案内致します。部品NO.I→注文コード:20361452をご使用ください。部品NO.L→注文コード:20361443 をご使用ください。
- 対象商品:
- 17473496