電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

降圧トランス ポータブル式

降圧トランス ポータブル式 モノタロウ 降圧トランス ポータブル式 モノタロウ 降圧トランス ポータブル式 モノタロウ 降圧トランス ポータブル式 モノタロウ 降圧トランス ポータブル式 モノタロウ 降圧トランス ポータブル式 モノタロウ 降圧トランス ポータブル式 モノタロウ
(39件のレビュー)

現場で安定した電気が、手軽にとれます。

用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V)200 容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V)100(コンセント2個) タイプ降圧 付属品20A-250Vプラグ付 質量(kg)9.5 周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m)2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176 販売区分業務用 内容量1台
取扱説明書: (2.3MB)
注意
※コンセントの合計出力電流は2口で20A以下で使用して下さい。
※各コンセントの最大出力電流は15A以下で使用して下さい。
※三相200Vからの使用時には動力のバランスが崩れる可能性がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46828485 MPT-20A
18,480
20,328 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46828485
2025-09-23
用途:
機械のメンテ
MAX工業 様 (建設業・工事業)

価格も手頃でとても良いと思います
取説はとても見やすかった

1人が参考にしています
2024-09-03
用途:
作業場で家電を使う際
岡野農園 様 (農・林・水産業)

作業場に三相200Vが配線され、そこに100Vのウィンドクーラーを取り付けて使用してます。問題無く使用出来るのですが、長時間使用ですとトランスがかなり熱くなり、使用を中断します。
とてもコスパの良い製品だと思いますが、長時間使用出来たら100点満点なのですが。

4人が参考にしています
対象商品:
46828485
2024-06-15
用途:
ヒーター
寿株式会社 様

寒い時期のヒーターに使用
電圧は安定してると思います

3人が参考にしています
対象商品:
46828485
2023-09-05
用途:
作業場で使用
田谷製作所 様

コンプレッサーに使用 降圧しての使用です
安定して使用でき 満足してる。

2人が参考にしています
対象商品:
46828485
2023-07-16
用途:
ハウス周囲の防犯カメラ用を予定
不動産業

想像以上に熱くなりました。目的の長時間利用は心配です。

2人が参考にしています
対象商品:
46828485
2022-07-25
用途:
電源容量の遣り繰りに使用。
株式会社オーレックス 様

プラグがしっかりしていて良いが、防水(防滴)タイプだったら尚良かった。
使用中のハムや発熱もそこそこで、大電流消費の電動工具や高圧洗浄機にも十二分に対応する。
普段は高圧洗浄機とペアで使うことが多いので、防滴化を検討中。
(高圧洗浄機は何気に大電流を消費するので、ブレーカ容量を圧迫し他の機器への影響が大きいので、動力用として別系統の200V三相電源を当機で降圧し運用区画・使用機器限定で使用しています。)
強いて改良点を上げるなら、「漏電ブレーカ」と「抜け止め機構付きコンセント」の採用、上述の「一次側三相プラグの防滴対応」でしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
46828485
2022-03-24
用途:
電圧の調整
有限会社 徳澤鉄工所 様

2台目の購入です。
工場の200Vの電圧を分割し100Vとして使っています。
コンパクトで邪魔にならず良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
46828485
2022-06-21
用途:
動力の電気代が
新谷建具店 様 (製造業)

200V動力の電気代が毎月余っているのに定額支払っているため何気なく使うラジオ、扇風機、電話機の充電、LEDライト等々を動力から取れないか?と思って探したら有るんですね。速攻購入しました。普通に使えています。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
入力電源は、三相200V・単相200Vのどちらでしょうか。
回答:
三相・単相の200Vのどちらにも対応しております。
対象商品:
46828485
6人が参考にしています
2020-11-05
質問:
この商品は1次側と2次側がありますか。それともオートトランスでしょうか。
回答:
こちらの商品はオートトランスではございません。また、1次側が入力側、2次側が出力側となります。
対象商品:
46828485
2人が参考にしています
2020-11-05
質問:
100Vから200Vへの昇圧にも対応していますか。
回答:
こちらの商品は降圧のみの対応でございます。
対象商品:
46828485
2人が参考にしています
2020-11-05
質問:
待機電力はどれくらいですか。
回答:
1アンペア以下となっております。
対象商品:
46828485
2020-11-05
質問:
これは入力は三相200vか単相200vのどちら用ですか
回答:
三相・単相の200Vに対応しております。
対象商品:
46828485
11人が参考にしています
2013-07-17
すべてのFAQを表示する