エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
高速切断機
(10件のレビュー)定評のある強力な切断力!耐久力!
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 07275807
- 用途:
- 鉄骨加工
以前、100V砥石405㎜を使用していましたが、100㎜以上のH形鋼を切断するにはストレスがあり購入を決断。トルクもあり大変満足できる製品です。
- 対象商品:
- 07559447
- 用途:
- アングル等の切断
信頼出来る商品をと思い、日立の工具を選択しました。
軽量鉄骨(アングル等)の切断に使用しています。
作りもしっかりしていて、十分なパワーもあります。
日立の商品を選んで良かったと思っています。
- 対象商品:
- 07559447
- 用途:
- 樹脂素材の切断
他社の商品と比べて価格面で割高感はありますが、使いやすさではピカイチです。ハンドルの跳ね上げバネがやや硬い気もしますが、それも安全面を考えれば納得。全体的にゴツイ感じがしますが、初動時に機械が跳ね上がる感じのないところが安心です。
- 対象商品:
- 07559447
- 用途:
- 解体した鉄骨の切断、不燃ごみとして小さくして処分するため。
使い易いと思う、唯切断砥石が無理するとすぐ破損する。使えない訳ではないが、危険なため交換作業が面倒
- 対象商品:
- 07559447
- 用途:
- アングル、パイプ等の切り出し
初めてアングルを切った時から力が少し足りない感じがしました。
最初に付いてくる純正の刃のせいかと思い金の卵を試しましたが、切れ味は変わりませんでした。ここでレビューすることじゃありませんが、強度がなく刃が波打つし逃げます。回転数が足りていないなど機械に原因があるかも知れません。ベビーサンダーでは愛用しています。
知人も同じ物を持っているようですが、知人にも指摘されました。
切断中盤から「ガーガーガー」的な異音があるように思えます。
仕組みは分かりませんがクラッチが滑っているような感じです。
みなさんのレビューは良いので不良品ですかね?
はっきり言って使い物になってないです。
この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/