エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
卓上ボール盤
(17件のレビュー)●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です
●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです
※使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください
※延長コードを使用するときはアース線を備えた3芯コードを使用してください
※安定した場所での使用をして下さい
※使用中は軍手などの巻き込まれる恐れのある手袋は使用しないで下さい
※加工しようとする材料の下に手を置いたり、コードを材料の上にのせたまま作業をしないでください(手を切ったり、コードを切断し、感電の恐れがあります)
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 08687621
- 用途:
- 10年問題なし
3台ほど持っています。10年くらい使用していますが耐久性は十分です。昔はSS材厚み9mmにφ10mmの穴までをあけていました。今は大型ボール盤が担当しています。大型機は3mm用に回転数を上げるのが面倒なので、小さい対象物の3mmの下穴専用で本機は使用しています。
- 対象商品:
- 08687621
- 用途:
- 廃棄部品の穴あけ加工
あまり期待はしていませんでしたが、必要以上に使用できました。
ただ、使用中にドリルチャックが外れてしまい打ち直しして使用してます。
- 対象商品:
- 08687621
- 用途:
- レーザー刻印機用に。
上の装置を取り外しレーザー刻印機の本体を据え付けて使用しています。
使用は完全に使用方法が変わってしまっているので無評価。
価格帯は満足しています。
一から作っていたら、こんな価格では済まなかったと思うので良かったです。
- 対象商品:
- 08687612
- 用途:
- 工場内備品製作等
品物が届き組み立て電源を入れたがモーターが回るだけチャックが回らない。プーリーを確認するとVベルトが付いていなかった。本当に製品検査をしているのか疑問。
- 対象商品:
- 08687621
- 用途:
- 自宅での製作物に使用します(木、鉄製、他部品加工の穴あけ加工時)
1、家庭での使用にはこのクラスで十分です
2、価格的に2万円台で購入できればとの思いもありました。
3、下部のベースがもう少し大きく安定性が欲しい
(ヘッド部:回転部分が大きい為)
- 対象商品:
- 08687621
- 用途:
- アルミニウム,ステンレス等金属および木材の穴空け作業
非常にネガティブな投稿があったので正直購入を迷いました。しかし,予算が少なく,名の通った企業の製品なので思い切って購入しました。鋳物の作りが雑であるとか,パーツのサイズが合っていないので段差がある,ステージを上下させるハンドルを回すとステージがクネクネしながら上下するのはいくら何でも酷いかなという感じがします。しかし,ネガティブな投稿にあるようなセンターが合っていないということはなく,肝心の穴空け作業は問題なくできます。パワーも十分です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/