ブレーキフルードのレビュー
2023-03-11
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 32722523
車検前にブレーキフルードの入れ替え用に購入しました。いつも通りの交換ですが、汚れや吸湿性は今後の確認ですが、値段も安くまたリピートします。、
2023-06-12
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 32722523
1Lは1台の量として多いです。もう少し少な目にして価格ダウンした商品を販売してほしいです。よってこの満足評価とします。モノタロウさん前向きな検討望みます。
2023-01-15
- 用途:
- バイクのブレーキフルードの交換
- 対象商品:
- 32722523
いつも利用させて頂いています。モノタロウブランドとの事ですが問題なく使うことが出来ました。OEMで作成しているはずなので安心感もあります。
1つ言わせてもらうと2台のバイクのブレーキフルードを交換しても余ってしまいます。残りを後日使う気にもならないので、出来ることなら0.5Lの商品もラインナップに入れてもらいたいです。
1人が参考にしています
2023-01-28
- 用途:
- 日常のメンテナンス
- 対象商品:
- 32722523
何度か購入させてもらってます。
この値段でDOT4規格ということでとても重宝しております。普段使用からミニサーキットでのスポーツ走行くらいまでなら問題なく使用できています。
価格も安いため何度も交換やエア抜きに使用するにはベストかと思います。
櫻井時計舗 様2023-02-03
- 用途:
- フロントブレーキのOH時のフルード補給
- 対象商品:
- 32722523
全然問題なく使用できました。古いフルードは汚れているわけではなかったですが、追加してみるとすこし黄ばんでいるような気がしました。安いものですし、全部交換してもよかったかもしれません。
2023-05-27
- 用途:
- 自動車のブレーキオイル交換に。
安く手に入れられましたので惜しみなく交換出来ます。
エルエーコーポレイション 様2023-02-25
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 32722523
バイクのキャリパーO/Hに使いました。1Lの大容量なので、最高です。オイルの質も何の問題もないとおもいます。
Tuning-Produce T.M.R 様2023-02-17
- 用途:
- 安価なので一般車の車検時に長年使用してます。
- 対象商品:
- 32722523
主に一般車で使用してますが、ハイパワーカーのサーキット使用でも全く問題無く使用出来てます。
マサポーセレンワークス(木下雅之) 様2023-01-16
- 用途:
- メインテナンスに。
- 対象商品:
- 32722523
一度固着したブレーキキャリパーの再生時に使ってます。分解清掃後暫く走ってブレーキフルードを交換したら綺麗に清掃したつもりなのですがゴミが結構混ざってます。何度となく入れ替えますので、大量に要りますから助かります。