ブレーキフルードのレビュー

平均満足度 4.66 (1,413件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルード モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。 【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
1,413件中 261~280件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-09-07
用途:
車検整備
対象商品:
32722523

軽自動車の2年ごとのオイル交換に使用しております。
1台ではあまってしまう量ですが、私は2台行うのでちょうどよい量です。
数十年前の若いころには、DOT4はもっと高い値段でしたのでびっくりです。
ローターが赤くなるような走りはしていないので、その性能は試しておりませんが、
日常使用では数年間問題なく使用しております。

2023-02-09
用途:
車検時のメンテナンス
対象商品:
32722523

安いのでリピート購入しました。
他メーカーと比較していないので分かりませんが、軽自動車なので2回交換出来ます。
1年毎に交換しています。

2022-11-01
用途:
自動車整備
対象商品:
32722523

数多くの自動車に使用してます。今回のdot4はバイク用として購入。安価で助かってます。

2022-10-27
用途:
自動車のブレーキフルード交換
対象商品:
32722523

自動車のブレーキフルード交換として使っています。
ブレーキのタッチも良くなり満足です。

2022-10-25
用途:
自動車整備
対象商品:
32722523

他のメーカー低粘度フルードと変わらず圧送抜き取り可能なので、コスパが最高です。短期間交換が基本ですので、一般車両使用は問題無しです

プロボックス株式会社 様2022-08-13
用途:
S660に使用してます。

スポーツ走行するために、DOT4に入れ替えしました。
コスパも良くて、耐久レースでどうかなーと!不安でしたが、
フェードすること無く安定してましたし、
無事に完走しましたよ!
品は、間違い無い物だと思います。
コレからも使用したいと思います。

永大産業株式会社 様2022-10-16
用途:
回転物のブレーキユニット
対象商品:
32722523

設備のブレーキユニットに使用しています。メーカー品と遜色ない使用感です。安価で購入でき助かってます。

YOSHIMURA 様2022-10-24
用途:
ブレーキOH時
対象商品:
32722523

ブレーキOH時にフルードも交換。DOT-4がこの値段で買えるのは、お買い得だと思います。

2023-07-28
用途:
バイクのブレーキフルード交換
対象商品:
32722523

リピート購入です。
特に不満もなくホンダ純正品と遜色なくコスパがよくて助かってます

2022-09-28
用途:
ブレーキメンテ
対象商品:
32722523

安くて大容量なのが助かります。
ブレーキのタッチなどは有名メーカー品との違いは私にはわかりません。
古いフルードを躊躇なく交換できます。

渡邉技研工業 様2022-10-24
用途:
自動車の整備
対象商品:
32722523

DOT-4規格でこの値段は安くて助かります。普通に峠道を走るのには十分な性能です。

2023-06-27
用途:
車検毎に交換

昔より少しづつ高くなってますが、まだまだ安いので助かります。
品質はまったく問題ないです。

2022-11-27
用途:
自動車のメンテナンス時

とても使いやすい。
知人にも推薦します。
他の商品も注目しています。

2022-12-25
用途:
ブレーキオイル交換

ずっとモノタロウブレーキオイルを使用してますが今までのはほぼ透明だったのですが今回開封したのはかなり黄色かったです。何か原料が変わったのでしょうか?黄色いと交換した気がしないので他の物に変えようかと考えてます。

MonotaROからの回答

成分の変更はございません。原料のロットによるバラツキがございます。性能に変化はございません。

2022-08-09
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
32722523

DIYでフルード交換にリピート買いです。
容量が1リットルなのでキャリパーオーバーホール時に余裕があり助かります。
スポーツ走行をする訳ではないので日常使いには問題無し。

2022-09-15
用途:
カーメンテナンス
対象商品:
32722523

軽自動車でサーキット走行もしますが、ベーハロックもしません。走行後は毎回交換しますが、値段が安いので、助かります。

2022-08-04
用途:
車検整備時に使用
対象商品:
32722523

他社製のブレーキフルードと変わらず、問題なく利用できました。
缶から直接マスターシリンダーに給油すると、ブレーキオイルが缶の下に
周り、漏れます。ロートを使えば良いのですが、缶から直接告げると
助かります。

2022-07-10
用途:
Kawasaki ZRX400のメンテナンス
対象商品:
32722523

フロント/リアブレーキのピストンパッキン交換するにあたり、交換用に購入しました。
容量がたっぷりあるので、フルード残量を気にすることなくエア抜き作業等も余裕をもってやれます。

1人が参考にしています
2023-06-05
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
32722523

車とバイクの定期メンテナンスで使用するためリピートしてます。
品質は問題なくコストパフォーマンスに優れたものだと思います。

3W 様2023-01-29
用途:
作業車両メンテナンス用
対象商品:
32722523

通常、2年のインターバルだが、1年に1回
交換している