ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4のレビュー

平均満足度 4.41 (95件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 FKマッシモ
各種農業機械や乗用車、トラック、建設機械のミッション(ギヤ)油として最適な高性能ギヤオイルです。 過酷な条件下でも高い極圧性を発揮し焼き付けや摩耗を防ぎます。 また酸化安定性に優れギヤケース内をクリーンに保ちます。
95件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-28
用途:
機械メンテ
対象商品:
38280182

コストパフォーマンス良く品質も問題ありません 次回も使用したいです

2022-01-14
用途:
機械の修理等に使用
対象商品:
38280182

地元の問屋さんに時間が掛かると言われこちらに注文しました。すぐ届いたので助かりまた。

2022-04-29
用途:
農機具のギヤーオイルに
対象商品:
38280182

農機具などに使う為に買いました。あまり使わないのですが、あると助かります。

Soo音協 様2021-05-25
用途:
農機具用に
対象商品:
38280191

トラクター、田植え機等農機具全般に使ってます。注文してすぐに届くので助かっております。注ぎ口がオイルが垂れないように改良していただけると大満足なんですが、、

2021-05-05
用途:
農機具のミッションオイル注入で
対象商品:
38280182

農業機械用との事なので安心して利用しています。
現在まで特に問題ありません。

2021-05-22
用途:
農機具の整備に
対象商品:
38280191

農機具のロータリー、畔塗機など様々な所に使用しました。

2021-04-13
用途:
管理機、溝切り機等のメンテナンス時
対象商品:
38280182

農機具のメンテナンスようとして4L入り一つあると便利です。価格も安くお勧めです。

2021-02-13
用途:
古い耕運機のミッション等
対象商品:
38280182

自動車の様な高回転、長時間運転な環境では無いので
必要十分な品質かと思います。格安にメンテナンス出来て
良い買い物が出来ました。

株式会社こうのとり 様2021-04-09
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
38280191

他社のオイルよりしっかり粘りもあり質もしっかりしてよかった。

2020-12-21
用途:
クローラ運搬車・乗用モアの保守
対象商品:
38280182

クローラタイプの運搬車と乗用モアの定期保守用に購入しました.20lのペール缶で購入する方がコスト的にはお得なのですが,そんなに大量にオイルを使用することもないので4l缶にしました.
私の用途を考えると10l缶のようなものがあるとうれしいです.

2020-11-20
用途:
自動車整備
対象商品:
38280182

DA63T4WDの前後デフとミッションオイル交換に4リットル缶でピッタリでした。トランスファーオイルも変えるならあと1リットル必要。交換後、バックギアに入りにくかったのが1発で解消しました。

1人が参考にしています
2021-10-07
用途:
トラクターのロータリーのチェーンに
対象商品:
38280182

特に問題はありません。メーカーの純正と比べるとかなり安いのでありがたいです。

2021-02-05
用途:
軽自動車のデフオイルとして使用
対象商品:
38280182

デフオイル ミッションオイルとして使用できるとのことで安いので購入 今のところ特に問題無いです

2020-09-05
用途:
農機具修理
対象商品:
38280182

初めて購入したのですが、別の部品商よりも値段が安価なので、短いスパンで定期的に交換するのも良いと思いました。

2人が参考にしています
2021-01-21
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
38280182

オールマイティーなミッションオイルとしてstockしておきたいと買いました。

株式会社石渡商店 様2020-12-12
用途:
販売
対象商品:
38280182

キァオイルは粘度指数が多様化して、車両用には在庫が追いつきません。
農業器具用として4リッターは助かります。

2020-10-01
用途:
農機具メンテナンス
対象商品:
38280182

程よい料で価格も安く使い切れて
次回も是非モノタロウで。

1人が参考にしています
2020-12-02
用途:
機械用
対象商品:
38280182

ホームセンターより安いので買いです。いろんなギアオイルに

ヤスイ 様2020-05-23
用途:
トラクターのロータリーのチェーンケースオイル漏れ
対象商品:
38280182

トラクターのロータリーのチェーンケースのオイル漏れ農繁期で修理するまでのオイル補充注文から直ぐ送って頂き助かりました、かつ値段もリーズナブルで間に合いました。ありがとうございました。

2人が参考にしています
2021-03-29
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
38280182

いつも使っております。
使用上は特に問題はございません。