アイガークイックフィルターのレビュー
燃料に混入した水や不純物をろ過し、不純物混入燃料によるエンジントラブルを未然に防ぎフィルター寿命も長くなります。
フッ素樹脂コーティングされて0.127mmのステン線材を使用している為、サビ、腐蝕が少なくフィルター交換の必要性がありません。フィルター素材は米国陸軍で採用されています。
半永久的に使えます。
有限会社御光福園芸 様2022-09-03
- 用途:
- 軽油のゴミ・水抜きに
- 対象商品:
- 55555614
ドラム缶200Lで保管していた、軽油に水や錆が混ざっていたので購入しました。うまく除去できたので満足です。ガソリンや灯油、混合油でも使用できるので、いざと言う時に、あれば便利です。
1人が参考にしています
2021-05-11
- 用途:
- ホームタンクの残り灯油のろ過に
- 対象商品:
- 55555614
5年以上放置していたホームタンクの灯油をストーブに使おうと思い、灯油ポンプからポリタンクに移し替える際のフィルターとして購入しました。13L/分だと丁度一般的な灯油ポンプ(ちゅるちゅる)の吐出量と同期して、あふれずに濾せました。ココアの粉のようになったサビもしっかりキャッチしてくれ、ストレスなく作業できました。ほかの方の言う燃料溜まりのロスですが、キャッチした異物をフィルターより下に溜める部分なので、ここがないとすぐに異物でフィルターが目詰まりしてしまいまうので、構造上燃料がここに残るのは仕方がないです。(私のように異物まみれの燃料を漉す場面で使わないと理解しにくいと思います。)価格なりの性能はあり、買ってよかったと思います。
1人が参考にしています
2021-04-07
- 用途:
- レギュラーガソリンのろ過
- 対象商品:
- 55555605
船外機に給油するガソリンの不純物ろ過のために購入しました。まだ使用前ですが、キャブレターの詰まりがなくなることを期待しています。
2019-08-19
- 用途:
- 軽油に混入した水、金属さびの除去に使用。
- 対象商品:
- 55555614
ドラム缶に保管した軽油に混じった水・金属さびが等が、軽油ポンプからアイガークィックフィルターへどんどん流し込んでも見事に除去され、トラクターに心配なく使用出来た。
2人が参考にしています
ドリーム・オート 様2018-11-12
- 用途:
- 灯油の時季につかう
- 対象商品:
- 55555605
以前は、ガソリンで使用して満足したので、今回は灯油に使用してます、満足してます。
1人が参考にしています
2017-08-18
- 用途:
- トラクターへの給油
- 対象商品:
- 55555614
ドラム缶に数年以上保存されている軽油を使用するにあたって、水と錆の混入対策に購入。
機能的には問題なさそうなのだが、構造上フィルター底部に濾しきれない水位の燃料が残ってしまうのが予想外で少し残念。