オイル処理ボックスのレビュー
- 用途:
- オイル交換
普通乗用車に使用しています。
オイル量4.3リッターの車も4.5リッターの小さい方ではギリギリで
開口面積も狭いので使いにくいので、6.5リッターを使っています。
軽自動車には4.5リッターの方を使っています。
不満はありませんが、
ジャッキアップして車の下に潜って、その隙間で交換するので、
もっと高さを低く・開口面積を広くしてくれたら
更に使いやすいと思います。
- 用途:
- エンジンオイルの廃油処理
段ボールの中に厚めのビニール袋があり、その中にオイルを吸い取る素材の綿のようなものがぎっしり詰まってます。最後はビニールを縛る付属の結束バンドで縛り箱のふたを閉めガムテープで止めれば逆さにしても漏れることはありません。長年こちらを愛用してます。
- 用途:
- オイル交換 DIY
- 対象商品:
- 88565067
軽ターボ車に年2回使っています、コスパ最高です
箱が小さいので収納に困りませんが、交換時にドレンボルトを一気に抜くとオイルが箱の外にまで飛び散るので要注意です。
ホームセンターやネット通販にも同じ様な商品があり使った事もありますが、明確な違いは正直わかりません。
- 用途:
- 125cc原付スクーターのオイル交換に
エンジンオイル交換の廃油処理に使わせて頂きました。
原付バイク用にもっと小さいサイズの物が有れば有難いです。
過去に某ホームセンターの物で袋を縛る結束バンドが付いて無くてガッカリした経験が有ったので,こちらはバンドも付いていて良いと思います。
オイルの吸い込みも良いと思います。
- 用途:
- バイクのオイル交換
小型バイクのオイル交換の時に重宝しています
2台同時にやってちょうどいい感じです
捨てるものなのでコスパが良いのはありがたいです
ストックが無くなったら追加します
- 用途:
- 車・耕耘機・発電機のオイル交換
今までは、ガソリンスタンドに持って行っていたが、処理ボックスがあるとそのまま近くのクリーンセンター持って行くと取ってくれるので、非常に楽になった。
- 用途:
- 車のオイル交換
もう何年も使っていますがコストが安く安心です。しいて言えば箱の角をつぶすか丸みを持たせてもらうと地域のゴミ袋に入れたときに破れなくていいです。
- 用途:
- クボタトラクター、コンバインエンジンオイル交換用として
クボタトラクター、コンバインエンジンオイル交換時の廃油廃棄用として今回始めて購入しました。
トラクターは量的に問題なかったのですが、コンバインの方は6Lぐらい有ったのでもう一個サイズのでかいのを買うべきでした。
燃えるゴミで出せて後が楽でした。
- 用途:
- HN22Sのオイル交換に…
春に向けて、HN22Sのオイル交換に使用しました。
お値段も安く、今回購入して使用させていただきました。
次回も使用したいと思います。<(_ _)>
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 88565085
大容量なのに安価に購入できたので、コスパが良いです。使用感は問題なく使用できています。
忘れがちですが、中の吸収剤をほぐして使用すると吸収力が高まるようです。
- 用途:
- メンテナンス作業
なくなると毎回リピート購入しています。容量表示通りに廃油を吸収してくれるので、使い勝手が良いです。袋の深さがもう少しあるとタイラップで口が縛りやすくなると思います。
- 用途:
- 自家用のメンテナンス
- 対象商品:
- 88565076
ペール缶を購入し、下抜きでオイル交換をしてます。
廃油は引き取ってもらえないそうで?処理には欠かせない商品です。安価なので、助かります。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 88565067
250ccのスクーターのエンジンオイルとギヤオイルを一度に交換しても余裕の容量です。使い捨てなので安価に手に入れられるのが嬉しいです。
- 用途:
- オイル処理
あらかじめ吸収剤を散らばしておき,吸収するように意識的に広げて少しずつ投入すると良いように思います.つい,少しでも多く入れてしまいがちですが,処理量は控えめの方が安心できると思います.
- 用途:
- 自動車やバイクのオイル交換時
特に何も問題なしで長年リピート購入しています。オイルを入れたあと、付属のタイラップ(インシュロック)でしっかり閉じればオイル漏れもなく自治体指定の分別でゴミとして出せて重宝しています。今後もリピート予定。
- 用途:
- オイル交換
オイル交換の時廃油処理6・5l十分に
入ります。インシュロックでしばってだせば完璧
- 用途:
- 自動車関連
- 対象商品:
- 88565067
ほぐすと良いとのことで、やってみると確かに良く吸いました。
軽自動車でも3L入るものも多いので、3.5lを是非販売して欲しいです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- エンジンオイルやデフオイルの処理に
4.5L処理用なので軽自動車、小型車のエンジン向け。
取説にも記載の通り、中に入っているコットンはよくほぐさないと吸わない。
これは同様の商品でも一緒。
面倒な人は簡単にほぐし、傾けて吸わせると良いと思う。