エンジンオイル SL パウチのレビュー

平均満足度 4.56 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル SL パウチ Max Factory
Max Factory
799 / 税込 879
廃棄が簡単なパウチパック入り。補充用としても便利
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-02
用途:
オイル交換

18万km走行したので、オイルがよく減るので追加するため購入。

ウチダ貨物 様2025-09-06
用途:
配送での仕事
対象商品:
19954114

値段の割に、パック方式なのでオイルを入れやすいです。

2025-03-18
用途:
早速使用してみました

早い対応有難うございました
早速汎用エンジンに使用してみました 給油し難い給油口でしたが使い勝手が良く作業時間が短縮できました。

1人が参考にしています
2024-10-15
用途:
林道走行の非常用

仕事柄四駆で林道を走る事が多く非常用として持ち歩いています。コンパクトで形状がフレキシブルな入れ物なので非常に助かります。

2024-08-02
用途:
オイル継ぎ足し用に
対象商品:
19954114

走行距離が伸びて3000キロ走ると1L減るので継ぎ足し用に。パウチで邪魔にならず車載しています。

原田機械設計 様2024-09-15
用途:
車両メンテナンス

容量が使いやすく、容器も初めてでしたが、いい感じです。

株式会社ケイジーサウンドプロダクション 様2023-09-11
用途:
4L缶で足りない分の補充で
対象商品:
19954114

自分の車は、オイル交換時4.6Lなのでこういうのが助かります。100%化学合成油ではないけど、SL規格なので大丈夫かな。注ぎやすいのもGOOD!

1人が参考にしています
2023-08-18
用途:
オイルの継ぎ足しに使用

オイルが減るのでオイル交換までの繋ぎで使ってます。
仕事中にランプが付く事もあるので、手軽に継ぎ足し出来るので、リピートしています。

2023-09-01
用途:
スクーター用に
対象商品:
19954114

残りの保管や最後の廃棄にすごく便利です。
モノタロウブランドでも、パックタイプを出して貰えると良いですね。

1人が参考にしています
2023-06-17
用途:
車のエンジンに補充
対象商品:
19954114

安価で廃棄も簡単なので継ぎ足し用には良いと思います。

1人が参考にしています
2023-03-09
用途:
ノンターボの軽自動車に、最適
対象商品:
19954114

当方のニッサン・デイズ(B21)は、走行20万キロ。10w40や10w5050を試したが、やはり固すぎて、走りに抵抗を感じたので、このパウチ製品を初めて入れてみたところ、中々良い。価格が安く、性能は必要十分。リピートしたいと思う。

2023-06-15
用途:
整備で
対象商品:
19954114

オイル交換に安易にパウチタイプが高額感ですが、楽です。

2022-09-13
用途:
車の整備
対象商品:
19954114

普段はオイル缶のもの使ってましたが、缶の処分に困ってました。
パウチタイプは、ゴミの処分もかんたんで、リピートします。

2022-11-04
用途:
発電機用に使用
対象商品:
19954114

発電機用で一回400CC程度使用するのですが、余った分の保管の際、空気を抜いて保管しておけば酸化を防げて良いと思います。

2022-05-18
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
19954114

継ぎ足し用を探していたら、パウチタイプでそのまま補充も出来て便利でした。 あとは劣化が気になるところです。

2022-08-20
用途:
発電機用に使用
対象商品:
19954114

発電機だと使用量は400ccとなって、二回分ちょっとになりますが、空気を抜いて保存できるので、劣化が少ないと思い購入。オイル自体も特に問題なく使用できています。

2022-05-07
用途:
耕耘機のオイル交換
対象商品:
19954114

通常のオイル缶は4リットルですが、耕耘機は550ccで足ります。洗浄をいれるとちょうど良い大きさで助かります。

2022-04-16
用途:
オイル交換に利用しています。役に立ちます。
対象商品:
19954114

オイル交換に利用しています。ゴミに出すのが楽ですね。

2021-07-31
用途:
自家用車のエンジンオイル取替。
対象商品:
19954114

価格も安く 缶で無い為 容器を廃棄することを考えなくてすむので 大変重宝しています

2020-04-18
用途:
メンテナンス
対象商品:
19954114

通勤兼配達用のバイクに使っています、安いので2000キロごとの交換でエンジンの調子も良いです、パウチなので燃えるゴミで処分できるのも良いですね。