エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油のレビュー

平均満足度 3.90 (178件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ
モノタロウ
2,898 / 税込 3,188
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。 【用途】4輪車用ガソリンエンジン専用
178件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-06
用途:
オイル交換

有料で全然構わないので、本商品に取り付けることができる蛇腹の注ぎ口(延長ホース)を企画販売して欲しいです。
オイルのモノがとてもいいだけに、使いにくいのが少し勿体無い気がします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-03-16
用途:
営業車のオイル交換に使用

営業車(50プリウス)のオイル交換に使用しています。
今まで使用してきましたが安いのに特に気になることもなく
使用できていてリピート購入継続します。

長谷川 オート 様2026-02-15
用途:
ガソリンエンジンのオイル交換時に使用。

オイルの注ぎ方の説明で注ぎ方は分かりますが、引っ張りだすノズルをもう少し長くするか、長くなるようなアタッチメントを付けてもらうと、もっと注ぎやすくなると思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-01-20
用途:
フリードのオイル交換で使いました。
対象商品:
45433038

長女の年末の帰省に合わせてオイル交換などを頼まれましたが、かねて使うのは、10 -30なので、フリードに合わせてこれを購入。使い切りできるので良かったです。

1人が参考にしています
2025-11-20
用途:
車のメンテ
対象商品:
45433047

樹脂のペール缶は、初めてでした。最初の蓋開けが、プラのつまみがうまく折り上げられず。缶の扱い方が分からず、注ぎ口を下にしてジョッキに入れようとしてこぼし、コチラの口コミを見てようやく扱い方が分かりました。ただ、モノタロウブランドのペール缶スタンドでは、落下防止のストッパーがかからず、ずり落ちるおそれがあります。

2人が参考にしています
2025-11-15
用途:
自家用車のオイル交換

自家用車のオイル交換等
もう10年以上モノタロウさんのオイルを使用しています。
毎回、20リットル缶で購入していますが、この樹脂ペール缶は過去一ダメです。
注ぎ口がもう少し長く、ふちに近ければ良いのだと思います。
注いだオイルはとてもキレイ!!
今まで使用した歴代オイルの中で最高にキレイなオイルという印象です。
商品担当者様、試しに、新品開封状態でこぼさずにオイルジョッキに注いでください
ノズルを上にする方法でも無理でしたので、注ぎノズル作りました(笑)

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-02-11
用途:
車のエンジンオイル交換

低燃費車のオイル交換に使用。交換後しばらく走りましたが品質に問題はありませんでした。次回も購入予定です

2025-10-28
用途:
オイル交換

プラ容器の底が弱すぎて穴開きで本レビューでクレームを入れたら速やかに「返金あるいは交換します」旨連絡を頂きました(こちらは求めていないにも関わらず)。今どきこんな丁寧な対応をする企業は珍しいと思います。交換の要望に対しても迅速に届けてもらったので早速エンジンオイル交換で使ってみました。新油で調子いいのは当たり前ですが車両整備に疎い妻が「車(エンジン音)静かになってる」と珍しく口にしたのでエンジンオイルとしても良質と評価します。長年自分で交換してますので皆さんが書かれているプラ容器の注ぎ難さは確かに感じましたが商品自体は今どきなかなか無い安価で良い物です。企業姿勢も含め、再評価としてレビューします

7人が参考にしています
2025-12-17
用途:
プリウスのオイルメンテナンス
対象商品:
45433038

5,000kmを目処に交換しています。高回転型のエンジンではないのでまだまだ持ちそうですが、コストパフォーマンスも良いので、定期的に交換しています。一般的な使用では、十分だと思います。

マルケイ企画 様2025-12-03
用途:
冬用=オイル交換

寒くなってきたので冬用?のオイルを
探していました。
交換後、フケ上がりがよくなりました。
こまめに交換するのでこちらで
問題なしです。

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
250スクーターのオイル交換
対象商品:
45433038

冬になり10W-40を使ってましたが水温の上がりに時間が掛かり燃費も落ちました。なので0W-20にしてみました。水温の上がりも早くなり燃費も良くなりました。

2025-12-14
用途:
自家用車のオイル交換
対象商品:
45433047

樹脂容器に替わってからは初めてです。注ぎ口は引っ張る所が千切れたので、カッターですべて切り取りました。いつも手動ポンプでオイルジャッキに移すので、別に注ぎ口が弱くても構わないのですが、蓋するのはちょっと困りますね。とりあえず板状のプラスティックを載せて蓋にしています。

2025-10-23
用途:
家の車3台に使用
対象商品:
45433047

マツダ デミオ、ビアンテ 
三菱 アイターボ 
の3台にずっとモノタロウのオイルを使用 
前車含めて10年程使っているが、全く問題ない。
5000キロで交換しているのもあるが、エンジンも良く回るし今回の物はSP取得なのでなおのこと安心して使える。価格と信頼で常に使用しています。もちろんお客様の車でも問題は無い。

3人が参考にしています
2026-01-20
用途:
オイル交換
対象商品:
45433047

継続して使用していますが、トラブルはいっさいありません。ブランド品と比較しても、品質に差は無いと思います。

2026-02-24
用途:
低燃費車用

今まで、メーカー純正品を購入していましたが、昨今の物価上昇に伴う値上げの影響で使用してみました。今のところ特に問題ありませんので、経過観測します。

2025-10-06
用途:
所有車の定期交換用
対象商品:
45433047

所有車が3台(Kカー、S-HVミニバン、ガソリン)あったので、交換はコスト削減でセルフでしています。オイル、エレメントともモノタロウブラを使い、かれこれ5年になります。5千キロで交換していますが、全く問題はありません。価格、性能を他社製と比較しても圧倒的なコスパだと思います。ただ、金属缶からブラ系缶になり、開封後の劣化が心配ですが、どうなんでしょう。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

樹脂缶での開封後の品質は金属缶と違いはございません。

わいわい運転代行 様2025-12-14
用途:
オイルの継ぎ足しに

アルファード20用のオイルの継ぎ足し用に購入しました。
いつもつぎ足ししているオイルより、減りが遅いので長持ちします。
また購入いたします。

有限会社サクセス21 様2025-12-08
用途:
普通車軽自動車のオイル交換
対象商品:
45433047

オイル自体は他のオイルと全然変わりません。何の問題も無しです。入れ物の容器が以前の様に錆びが出なく良いと思います。ただオイルを入れる時に少し漏れたりします。

2026-02-10
用途:
車の整備で使用

我が家の軽四に使用しました。全然問題ないので次回もリピートします。

2026-02-23
用途:
スイフトZCEDFのエンジンオイル交換
対象商品:
45433038

全合成油でこの値段、交換した感じは純正オイルと変わらないと思う、ただ純正は0w16なので、若干の燃費は落ちるかも。