エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油のレビュー

平均満足度 4.17 (241件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ
モノタロウ
2,198 / 税込 2,418
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。 【用途】4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
241件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-07
用途:
トラクター・lコンバイン・軽トラ・管理機など農作業機械に使用

ディーゼルターボトラクターから、軽トラまで、各種エンジンオイルに使用。トラクタ・コンバインは、このオイルで、快調に作業できています。軽トラは、このオイルだと、エンジンが軽くなったように感じます。長年モノタロウ鉱物油を使用していますが、不具合などはありません。一般作業用としては、大変に良い製品だと感じています。

2026-03-22
用途:
サンバーのオイル交換に使用
対象商品:
45528834

過走行車でオイル漏れがしばしば指摘されている車種ですが、鉱物油の良い点かわかりませんが漏れが少なくなったような気がします。
以前は5W-30のモノタロウ製純合成油を使用していましたが、今回番手を上げてみてトルク感もアップしたようにも思います。
これから夏を迎えたらどうなるか様子見です。

2026-02-26
用途:

軽トラと旧車のディーゼルターボ車に使用。自分の車両では年中エンジンが快調でSP/CF規格でコスパも良く気に入ってます。モノタロウさんからガソリン・ディーゼル兼用オイルで5w-40や10wー40を発売して欲しい。高粘度すぎても使用が限定されるので。

MonotaROからの回答

5W-40ですと注文コード:70108307-エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 がございますので一度お試しください。

2025-12-25
用途:
定期オイル交換に使用

20リットルペール缶をバケツに使えると思い注文しました。短い注ぎ口ノズルでこぼします、最後まで使ったと思っても蓋をこじ開けると結構残ってます。製品の品質は良いと思います。このオイルを使った3atの軽バンでこの11月に大阪から鹿児島まで高速を走り抜けましたがエンジンは全く異常無しでした。蓋が硬くて開けづらいのと注ぎ口の〇キャップがバリの為手が痛い、引っ張ると抜ける。でも安いので多分又買います。それと配達が家の前の道路に放置だったのには大変がっかりしましたが次は敷地内に納品をお願いしたいと思います

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

吉岡石材工業 様2026-01-05
用途:
コンバインに使用
対象商品:
45528834

ガラガラ音のエンジンが、かなり静かになった。ガソリンエンジンとディーゼルエンジン兼用が良かった。つまりメーカー拘りが無ければこのオイルが有れば問題無くメンテナンス出来る。容器がプラなので再利用も良し。

1人が参考にしています
2026-04-02
用途:
旧車に使用

カワサキ トリプル系のミッションオイルに使用
鉱物系なのでシールへの影響も無く安心
クラッチの切れや滑りも問題なし、シフトフィーリングも上々
リピート買いしてます

2026-02-01
用途:
営業車等のオイル交換
対象商品:
45528850

オイルの品質には満足していますが、容器の注ぎ口が全然駄目です。
注ぎ口を引き出す時に白いキャップが引き千切れたりその中の栓を開ける時も他の方のレビュー見て気を付けましたがやはり駄目でした。
前々からユーザーレビューで指摘されていてモノタロウから改善しますとのコメントを出していますが面倒なのか改善する気はこの先も無さそうですね。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

2026-03-12
用途:
農業機械用

農業機械(テーラー)のオイルとして使用。
問題なく動作しています。
余りは、軽四のエンジンオイルとして使用しましたが、問題なし。
プラスチックケースは初めてですが、取っ手があり、非常に使いやすいです!

2026-03-01
用途:
除雪用小型ホイールローダーに使用

機械メーカー指定がCFでしたので購入しました。
特に問題なく使用しています。今まで20L缶を購入していましたが、年を増すごと20L缶では重さを感じるようになってきたので、今回は4Lの物を購入してみました。

2025-12-10
用途:
過走行車のオイル交換
対象商品:
45528850

最近10万キロ以上走行した車両のオイル交換依頼が増えてきましたので、このオイルを使用しています。3、4千キロ走行すると、500ccから1Lくらいオイルを消費するので、鉱物オイルで粘度が若干高めがちょうどいい感じです。しかもモノタロウの日に買うと安いので助かります。ちなみに、季節に合わせて夏場は20w50を3割ほどブレンドしてます。

4人が参考にしています
2026-01-13
用途:
自分用
対象商品:
45528850

ガソリン車&ディーゼル車に以前から問題も無く使用しております。両用なのでコスパ良く、管理面においても重宝してます、以前に比べ価格UPは気になりますが これからも度々のキャンペーンを上手く利用して購入継続しようと思います。

清水製麺 様2026-01-05
用途:
車のエンジンオイル交換

毎回5000kmになると 2台同時に交換しています。缶入り商品から ずっと使用しています。燃費も変わらず安心しています。最近は粘度の薄い 省エネタイプが 多いですが 当方は エンジンが古いので10w-30位が 良いのではとの思いで使用しています。

2026-04-06
用途:
農機具のオイル

軽トラ、トラクターなどで使用。オイルの単価が安いので早めに交換できる

2026-01-05
用途:
自家用車メンテナンス

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 20Lペール缶をリピート購入しています。樹脂製缶の注ぎ口は、引き出し/押し込みを数回繰り返すと根元の蛇腹部分が割れ、溝にオイルが溜まります。ペール缶保管中に、溝のオイルにごみ・埃が入り込みます。昔の金属製ペール缶の方が良かったです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-03-17
用途:
納車車両のオイル交換
対象商品:
45528850

安価なので満足して使わせていただいておりま。他にフタが破損することがありますが、工具を使って上手く使っております。

2026-02-08
用途:
エンジンのメンテ
対象商品:
45528834

コスパが最高です。フィルターは安価な物を短期間で交換した方が機械物には適していると思います。オイルも高価な物を長時間使うより、短時間で交換した方が金属粉も取れるので、自分はそうしている。今までにトラブルになった事は全く無い。

2026-04-02
用途:
フォークリフトに使用
対象商品:
45528834

安価で助かります。
使用頻度の低いフォークリフトなので十分ですね。

2025-12-10
用途:
オイル交換

何度も購入しておりますが、昔から問題等一切ありません。注ぎ口が改善されればいうことないですがオイル本体には満足しております。半年or5000kmで交換してます。

1人が参考にしています
2026-04-04
用途:
オイル交換

モノタロウ製品で割引率がいいのに、品質も悪くないのでよく利用している。これまでに問題が発生したことはない。こまめにオイル交換するならリーズナブル。

2026-03-06
用途:
オイル交換
対象商品:
45528834

オイルのこだわり色々と有りますが、街乗り、日常使用にはちょうど良い粘度と耐久性が有ります。