エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
ミニルーター MM100(本体のみ)
(6件のレビュー)精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
DC100V用モーター使用。
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 34933376
- 用途:
- 小物の加工等に
小物の加工や金属部品の汚れ落としに使用しています。
負荷をかけて長時間使用していると熱を持つのであまり負荷をかけずに使用したほうが良さそうです。
- 対象商品:
- 34933376
- 用途:
- 自動車部品などの研磨
今まで使っていた12Vアダプタータイプに比べて100Vコンセントに差してすぐに使えて便利。
トルクもある様です。ベアリングがあるのでグリップが若干太いですが滑り止めも付いているので使い勝手はまずまずです。
- 対象商品:
- 34933376
- 用途:
- アクセサリーの原型修正に使用しています
3台目のリピート購入です。商品については安定の使用感ですが、10%オフで購入するとお得感があります。町のホームセンターに行く暇がないので比較していませんが本当のところ安いのでしょうか?
- 対象商品:
- 34933376
- 用途:
- 補修時の工具として
主にネジ山が潰れたときに、マイナスドライバーように加工するときに使用しています。工具箱に忍ばせています。網入りカッターを使用しています。只せんたんが3.0/2.35と交換が面倒です。どちらか一つになりませんか
- 対象商品:
- 34933376
- 用途:
- 主にバイクの部品加工や研磨
10数年使用したブロンクソンがついに軸のベアリングがダメになり、同等品のこの商品に買い替えることに。回転数が最大でも低い感じがするのは気のせいか?
またしばらくは活躍してもらいます。
- 対象商品:
- 34933376
- 用途:
- 矢(和弓)の矢筈の削り、矢筒の修理、漆製品の研磨
古い型のミニルータを約10年ほど使用していましたが故障してしまい購入しました。
手作業では能率が上がらないので重宝しています。
先につけるビットを替える時に種類によってアダプタの交換しなければならないので一寸不便です。あるかもしれませんが?使用可能のビットの一覧(購入できる)を表示して頂ければ幸いです。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。