電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

テーブルソー 255mm

テーブルソー 255mm SK11 テーブルソー 255mm SK11 テーブルソー 255mm SK11 テーブルソー 255mm SK11 テーブルソー 255mm SK11 テーブルソー 255mm SK11 テーブルソー 255mm SK11 テーブルソー 255mm SK11
(18件のレビュー)

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。
本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。
楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。
鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。
切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。
付属品を本体外周に取付けて収納できます。

用途木材の切断。 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1470 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])4000 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640 絶縁方式二重絶縁方式 定格使用時間(分)30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28576145 STS-255ET
オープン
32,980
36,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28576145
2026-05-29
用途:
幅広い板を細かく割く作業に使用しています
萬工務店 様

思っていた以上に力強く厚めの板も思い通りに割けるので助かっています。

対象商品:
28576145
2023-11-07
用途:
型枠作成時
建設業・工事業

梱包開封も、組み立てもスムーズにできました。
使い勝手もよく、購入してよかったと思います。
ただ片づけるときに、自分が、悪いかもしれませんが、説明書どうりにいかなかったのが、残念でした。

対象商品:
28576145
2023-02-02
用途:
diy
その他業種

集塵機買いたいとおもつてます。いましらべています。

1人が参考にしています
対象商品:
28576145
2022-09-11
用途:
木材の加工、切断、角度切り等に使用しています。
製造業

当初、ミニテーブルソーの購入に当たり、価格、機能、国産メーカーであることなどを考慮してSK-11テーブルソーに決めました。 延長テーブルが付いているため、尺物、幅広物の加工に大変便利であった。購入して満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
28576145
2022-04-08
用途:
テーブルソーとして使用
卸売・小売業

3年以上前に購入し、かなりの頻度で使用していますが一度も問題ありません。ただし購入後、所々微調整が必要ですが、多少手先が器用な方なら簡単に調整できると思います。
動作の音量は結構大きいので、最初は驚いて慣れてないと怖く感じるかもしれませんが、作業前と作業中に安全確認さえすれば事故等は大丈夫です。コスパ以上の働きなので本当におすすめです!

対象商品:
28576145
2022-02-05
用途:
木材切断
岩永工業 様 (建設業・工事業)

コスパはよいと思う。ちょっと困った点は切断ガイドのロックレバーねじ頭に被切断材が干渉すること。現在はこのネジは取り外しているのでロック・アンロック時は操作が固い。切断時は粉じんが凄いので集塵用の口に集塵機を繋げているが周りに飛び散る量が多い。今後、防塵BOXやカバーを製作設置の予定。

1人が参考にしています
対象商品:
28576145
2021-09-16
用途:
木材加工
建設業・工事業

色々な物を作ってきましたが、ついに買ってしまいました。
禁断の手押しです。
あると絶対に便利ですがとても危険な工具です。
土日5%割引とレビューを書いた割引券を使わせてもらい思い切ってポチりました。
届いたものを調整する前提のものであるということを理解して購入しました。
この商品についてはいろいろな方が書いていたりYouTubeのもありますので。
私もそれを参考にして調整をしてみました。
天板のゆがみはありませんでした、ラッキーです。
チップソーの直角を出すにはデジタル傾斜計は必要です。
この価格ですから機械の目盛りはすべてあてになりません。
チップソーを一番上げた状態で直角の調整をします。
次に本体の平行定規をチップソーにあてて、天板の止ねじ4本と角度調整ダイヤルを緩めて
天板のミゾを基準に調整します。
そしてよく問題になる赤いテーブルインサートですが、
私のインサートは手前はテーブルより低いですが、
後ろのステンレス版のついているあたりがテーブルヨリ1ミリ飛び出していました。
テーブルのインサート部分のへこみとインサート板の厚みを図るとへこみより、インサート板のほうが薄いので、数字の上では出っ張らないはずなのですが、
インサート板のプレスにバラツキとムラがあり、ステンレス板がはめ込んであるところにゆがみができてしまうようです。
メーカーに電話したところ、代替品を送ってくれて、それは歪みもなくうまくおさまりました。
ほかの方が自作してりしている、
ゼロクリアランスインサートも考えましたが、ゼロクリアランスにすると、45度カットに対応できないのとメンテナンス性も考えて作っていません。
平行定規は平行にはスライドしません。
構造を見ても無理があり、これは仕方のないことです。
後ろ側にもメジャーを張り付けて解決するべく注文中です。
それまでは平行定規と溝の間隔を測って平行を出しています。
そして試し切り、
起動時の爆音を言う方もいますが、
電子制御とかはないのでこんなもんだと思います。
私には爆音には感じません。
カットしてみました。
バッチリ平行に切れます。
いままで材木屋に行かないとできなかったカットが自分でできるようになり、
世界が広がりました。
切り口にのこの跡があったりしますが、これ以上の制度を求めるなら
パネルソーに行くしかないと思います。
吸塵用のダクトが後部にあり、バキュームしてカットしてみましたが、
切りカスは上にも舞い上がり下にもかなり落ちます。
この辺も改善されている片がいますので、必要に応じて徐々に進化させていくのがよろしいと思います。
基本性能はきちんとしていますので、
私にはこの商品は大満足です。

15人が参考にしています
対象商品:
28576145
2021-06-19
用途:
日曜大工
遠藤農産 様 (農・林・水産業)

大変使いやすく、作業時間が早く、きれいに仕上がる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12