オイルファンネル(ノズル付き)のレビュー

平均満足度 4.58 (212件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製狭い場所への注油に便利なノズル付き 【用途】オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
212件中 201~212件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
T.Tテクノサービス 様2011-04-24
用途:
産業用清掃機械のエンジンオイル補充に重宝しています。
対象商品:
10988661

ホースが透明なのでオイルの補充状況が判りありがたいです。

2010-11-09
用途:
ATFオイル交換用
対象商品:
10988661

先端がもっと細い物が有ると良いです。
緑色のノズルの取り付け部が、ぴったり合っていないような?

2014-02-20
用途:
ATF交換
対象商品:
10988661

他の方々が言う通りファンネルとノズルのネジの精度が悪く取り付けるとかなりの削れカスが出ます。結局ファンネルは使わずノズルを再度クリーナーできれいにしてノズルのみ使用しました値段の割には使い物にならない商品でした。ネジを締めこんだ状態で使うには削りカスは入らないかもしれませんが気分的にとよくありませんしATFでの使用ですので気を使う所でもあります。

1人が参考にしています
2012-03-08
用途:
自家用車や農機、建機に使用します。
対象商品:
10988661

まだ、使用していませんが、便利なことは間違いないので、安く買えて嬉しいです。

2012-09-22
用途:
ATFの交換
対象商品:
10988661

ATFのレベルゲージ入る大きめのオイルファンネルを探していて購入しましたが、オイルファンネルとチューブを接続するパーツとオイルファンネルの間からオイルが漏れます。
オイルファンネルにオイルを入れて全量落下するまでに4~5滴程度なので、ウエスを巻いて使いました。
Oリングが入っていないので構造的な問題だと思いますが、価格なりの商品だと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。

2011-10-21
用途:
ギアオイル交換に20L缶を直に注ぎました。ロートに固定用の穴があるのでシフトレバーに支持して時間短縮に貢献しました。17L入りましたが後日、後輪ギアオイル交換用に透明ホースが活躍しそうです。
対象商品:
10988661

ロートのネジ接合を慎重にしないとバカネジになりそうです。落ち着いてゆっくり接合すると上手くいきました。

2011-10-11
用途:
各種オイル交換
対象商品:
10988661

丈夫で大変良い

セントラルロジコ株式会社 様2012-08-31
用途:
オイル交換及び液体注入
対象商品:
10988661

中国製ということもあって、ファンネルのねじ込み溝とノズルねじ込み溝がうまく噛み合わない。非常に硬い。力任せにネジ込むと
溝が削れて、プラスチックのカスが発生する。カスがオイル注入時に入っていると思われる。これは不良品扱いになるのか?注ぐ機能としては問題ないが、ノズル装着に不具合があると思います。また、製品構造の割に値段も高いので不満である。是非、良品と交換して欲しい。壊れたとしても再度の購入はしない。購入検討中の方も、購入は避けるべきと思います。参考にして下さい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

株式会社 ミタケ 様2011-02-25
用途:
オイル交換。
対象商品:
10988661

大変使いよいので満足しております。価格も満足です。

2011-04-11
用途:
農業機械のオイル交換作業
対象商品:
10988661

ノズルのネジ部分がピッタリ入らないのでテープで補強して使用している

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

カーアドバイザー太田 様2011-05-02
用途:
自動車の軽整備(オイル交換・タイヤ交換・車検整備・定期点検・その他)
対象商品:
10988661

超スゴ取れホイールスポンジは効果が見えない。オイルジョッキと、オイルファンネルは、フレキシブル部分が固すぎて、使い難い。サポートリフターは、もう少し高くても強度を増してほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2010-12-18
用途:
ATFのオイル交換の際に利用
対象商品:
10988661

値段も安く、ジョウゴもしくは、透明のミニホースでの利用が可能、
ミニホース用のアタッチメントが別に付いているので、
多分、どの車両でも利用可能なのでは・・・。
また注ぎ口には、網が付いているので、ごみ等の進入対策もされている。
使い勝手は良い。